据路透社报道,三星电子和SK海力士正在升级位于中国的NAND闪存工厂。一方面是为了缩短与韩国本土先进产线的技术差距,另一方面,也与中国厂商长江存储的持续追赶有关。
其中,三星计划将西安工厂升级至286层的第九代V-NAND,SK海力士则计划将大连工厂的芯片升级至240层及以上。
报道称,三星位于陕西西安的工厂目前主要生产约200层的NAND闪存。三星准备通过代号为“Monami”的计划推进工厂升级,目标是在2026年12月实现每月5000片晶圆的产出,并在2027年12月将月产出提升至4万片。
三星表示,此次升级符合美国出口规定,主要是为了满足包括美国客户在内的全球市场需求,不涉及扩大生产产能或新建制造设施。

图源:路透社
与此同时,SK海力士计划将辽宁大连工厂的NAND闪存产品从目前的192层,升级至240层及以上。该司还计划向美国申请许可,在大连开展300层以上NAND闪存的研发,为未来在美国生产相关产品做准备。
此外,SK海力士也正在与特朗普政府讨论在美国建设新的NAND闪存工厂。
2021年,SK海力士收购英特尔的NAND闪存业务时获得了大连工厂,后来更名为Solidigm。Solidigm也正在准备在美国进行首次公开募股。
不过,三星和SK海力士想要升级中国工厂,并没有那么容易。自2022年美国收紧半导体出口以来,两家企业在中国工厂安装部分美国制造的设备,例如蚀刻设备,都需要向美国申请相关许可证。

图源:路透社
而在此期间,长江存储在不断追赶。
2022年,长江存储公布了232层3D NAND技术,到了2026年,160层和232层NAND已成为了主要产品,且已少量生产294层产品,并计划进一步开发超过300层的NAND闪存。
根据TrendForce数据,2022年第四季度,三星在全球NAND闪存市场的营收份额为33.8%,SK海力士与Solidigm合计约为17.1%。到了2026年第二季度,根据Counterpoint Research数据,三星的全球营收份额降至28%,SK海力士为19%,长江存储则达到14%。
中国市场长江存储的增长更加明显。根据Omdia数据,2026年第二季度,长江存储的市场份额已达38.5%,超过三星的33.5%和SK海力士的17%。
消息数据来源:路透社、SK海力士、三星、长江存储