领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

花900元,做了个几千元的AR眼睛

2026-10-20 18:51:47阅读量:4

工程名称:光波导AR眼镜_Btai1
工程作者:柳如烟的4号备胎

 

前言

这,是一个开源光波导AR眼镜!

开源光波导AR眼镜
开源光波导AR眼镜

 

好消息是,作者已开源【电路】【外壳】【固件】+制作教程。

据作者估算

复刻成本约900元

如果你想挑战跟着开源网址完整复刻一个智能眼镜玩玩,是可以的!

 

开源光波导AR眼镜

不过……你肯定很好奇……

 

它有什么功能?

它的选型/设计方案是怎样的?

它和产品级的区别?

……

咱一起瞅瞅!

 

一、它有什么功能?
VR眼镜
  • AR信息显示:通过MicroLED光机和光波导镜片,将菜单、文字和图像显示在眼前

  • 支持AI对话功能:你的贾维斯,就在你的眼镜里(电影里钢铁侠的超级AI叫贾维斯)

  • 支持实时翻译:带上它去旅游,和歪果仁沟通自带字幕。

  • 支持设备互联:能在手机辅助下,在眼镜里的软件商店上传小游戏等应用。理论上也能传输文档/照片/音乐等。

  • 录音机

  • 记事本

  • 相机:硬件搭载索尼 IMX219,800 万像素

  • 浏览器:能语音输入/电子键盘查询网页,基于镜腿按键操作/打字/翻页

  • 能连接眼镜盒,进行供电收纳(作者主页的另一个开源项目)

  • 小游戏:飞机大战,乔伊赛车,恐龙跑酷,射击游戏……

  • 修仙面板:金手指,战力查询,周易卜卦,天骄榜,道家符咒查询/绘制,木鱼

  • 文件管理器+系统设置/菜单

无图无真相

上图↓

VR眼镜
VR眼镜
VR眼镜

可以上下滚动的图片

【文件传输功能】APP界面:

 

【文件传输功能】APP界面

小编OS:

能用浏览器,能玩小游戏,还能算术数……

这么好玩!

我占有欲直接爆棚啊啊啊!

 

接下来,我们继续了解它的设计方案。

 

二、设计方案

Btai1光波导眼镜支持单绿色640*480显示,方案为全志V821+EMMC+杰理JL7016,硬件集成扬声器+800w摄像头+线性马达,具有可插拔300mah磁吸电池。

下面是设计图:

1、设计框图

设计框图

 

2、电路设计图

作者基于嘉立创EDA设计了4块PCB,6块FPC板。(事实上作者还设计了V1.2版本,大家可以去开源原文查看电路源文件,本文旨在简单分析介绍)

电路设计图

 

2.1 PCB图

PCB图
PCB图
PCB图
PCB图
PCB图

从左到右依次为:

PCB 1:左镜腿主板上层

作为智能眼镜的核心主板,集成全志 V821 主控、杰理 JL7016 音频芯片、eMMC 存储及显示驱动等电路,负责系统运行、图像处理、AR 显示和音频等功能。

PCB 2:左镜腿主板下层

主要负责电池充电、电源管理、升压稳压及电量检测,为各功能模块提供稳定的工作电压。

PCB 3:电池磁吸保护板

通过 Pogo Pin 触点连接可拆卸磁吸电池,集成电池保护电路,实现电池的可靠连接与安全保护。

PCB 4:右镜腿小板

集成实体按键、音频功放及线性马达驱动电路,负责镜腿按键操作、扬声器驱动和振动反馈等功能。

 

2.2 FPC图

FPC图
FPC图
FPC图
FPC图
FPC图
FPC图

从左到右依次为:

FPC 1:左镜腿光波导排线

连接光波导显示、按键及音频相关电路,并集成光强检测功能,实现显示信号和交互信号的传输。

FPC 2:主电源 FPC

连接磁吸电池与主板,负责传输电池电能,为眼镜各功能模块供电。

FPC 3:开机排线

连接左右镜腿之间的按键控制信号,实现开关机、菜单选择、确认等操作。

FPC 4:摄像头延长 FPC

连接800万像素 IMX219 摄像头与主板,传输图像、时钟及控制信号,为拍照录像提供硬件基础。

FPC 5:1306音频 FPC

连接扬声器与音频功放电路,负责传输声音信号,实现眼镜的音频播放。

FPC 6:触摸/按键排线

集成3路触摸感应电路,检测用户的触摸操作,并向控制系统输出对应信号,实现触摸交互。

 

3、为什么这样选型?

3.1 主控为什么是全志 V821_WBX?

全志 V821_WBX 是专门为智能眼镜设计的芯片,也是目前能买到的最适合眼镜的芯片之一。它量产于 2025 年,有相当多的华强北厂商和正规厂商使用该芯片做 AI 眼镜,不过支持光波导的我还没有见到。

当然,如果有的选,我更偏爱展锐 W517 或星宸 SSC309 这些更好的选择。

这时候有人就要问了:小米眼镜用的啥芯片?没错,高通 AR 系列,单价高达 400 元人民币……

 

3.2 存储为什么选三星 KLM(eMMC)?

用于系统与数据存储,封装通用,不必拘泥于具体型号。

 

存储芯片

 

3.3 音频协处理器为什么选杰理 JL7016G8?

4个原因

  1. 专业耳机芯片;

  2. 这个系列是杰理开源得比较好的,JL7018 更好,但价格偏高;

  3. 恒玄 BES2700、物奇 WQ7036 这些大厂喜欢的型号买不到;

  4. 中科蓝讯同样买不到、不开源。

杰理官网同样提供了 JL701N 系列的 SDK,但开发编译链比较复杂,光是一个下载器就要 80 元。

除了上述物料,还有8个物料,非常重要!说明如下:

 

4、8个重要物料说明

4.1 光机

下图为珠海莫界科技的 单绿色树脂衍射光波导镜片(有左右镜片之分):

 

光机

镜片本身不会发光,它只负责 “传输 + 投射图像”,真正生成画面的是 微型光机(微显示芯片)。整套链路如下:

光机成像  →  耦合进镜片  →  镜片内部全反射传播  →  耦合输出到眼睛

 

以下是上海显耀的 蜂鸟单绿色光机 JBD013(官网:)

 

绿色光机

下面是实机:

 

实机

光机由 MicroLED + 光学镜头 组成,拆除镜头后如下:

 

实机

光波导只能通过 固定颜色 的光。

 

实机

下图分别为光机直接投影到墙上、与投影到光波导镜片的显示效果对比(JBD013 的光机自检图案):

 

实机

4.2 鼻托

这里有两种我比较喜欢的,开源模型用的是第二种。缺点是牢固性不如第一种,但价格仅为第一种的一半,3 元左右。

 

鼻托

4.3 铰链

大厂智能眼镜的铰链基本都是 粉末冶金工艺,优点是专为眼镜适配、可穿插 FPC 排线,但价格高达百元。考虑到自制,这里采用常规眼镜铰链,价格约 3 元,好歹也是金属的,缺点是镜腿结构设计困难。

作者尝试设计过一体打印的铰链,但实际效果远不如金属:折叠困难 + 容易损坏。

 

铰链

 

4.4 可拆电池磁吸座及锂电池

Btai 1 使用了 可拆的磁吸电池。磁吸座在市面上难以找到合适的,最后我选择了自制:通过打印 < 10 mm 的 PCB 和结构件,配合 Pogo Pin 实现。

锂电池型号为 701438,容量 300 mAh,普遍大于市面上的光波导眼镜。

 

可拆电池磁吸座及锂电池

4.5 机载按键

为了贴合市面产品,按键上也精益求精,选择了 手机侧方按键,也可自行打印。

 

机载按键

4.6 扬声器

智能眼镜少不了 AI 对话、听歌等功能,因此扬声器必不可少,左右各一。

以下两种型号:前者 1306,后者 1508。1508 效果更好,但开源这款是 7.6 mm 规格镜腿,暂时选择前者。当然作者已经在尝试研发二代,大概率能上更好的后者喇叭。

扬声器

4.7 摄像头

摄像头使用索尼 IMX219,800 万像素,价格约 30 元。

摄像头

4.8 线性马达

智能眼镜为什么用线性马达?作者这里先留点悬念,因为相关软件功能还没有开发好。

下图马达为 1906 规格的 X 轴线性马达,不用猜就知道是用来做 交互反馈 的。

 

线性马达

 

小编突然出现的OS:

啊,好像,有点(特别)难复刻的样子。

能复刻出来也是牛人一个了……

话归正题。

开源作品通常主打一个【学习】【研究】甚至是【趣味】。本不应该拿它和产品级对比。

但为了方便你了解,这个作品实现了多少靠近【产品级】的功能,让小白也能了解它的【技术含量】,小编还是准备从功能的角度进行一个简单对比。

 

三、它和产品级的区别?
功能对比

 

总结

本项目 已经具备商用 AR 智能眼镜的主要硬件功能,但在显示效果、软件成熟度、续航及生态适配方面,仍与商用产品存在差距。比如:

  • 显示效果: 本项目采用640×480单绿色光波导显示,而 XREAL 1S 已支持高清全彩显示。

  • 软件功能: 商用品已提供相对成熟的 AI 问答、实时翻译、会议记录和演讲提词功能。

  • 续航表现: 千问 S1 标称7小时,NIMO NC11标称48小时,而 本项目尚未公布实际续航。根据测算,理论续航应在3小时左右。

  • 系统适配: 商用品覆盖安卓、iOS等平台,本项目 的配套 App 目前仅支持安卓。

但 本项目也有商用产品难以替代的优势——开放程度。

你怎么看?

 

四、最后

如果你想【手搓】【学习】这个智能眼镜,包括配套的 智能眼镜盒 以及 手机软件。

就前往开源原文吧!

 

五、开源网址

怎么样?你喜欢这个项目吗?你会想复刻吗?

如果你想给作者点赞or深入学习,欢迎前往开源网址~

开源网址:https://oshwhub.com/sgsax/project_tiqnqiyt

上一篇:成本仅30,手搓,一个移动固态硬盘!下一篇:没有了
广告图片