领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

用CD4011逻辑芯片做一个双控灯

2019-08-19 13:46:46阅读量:2509

文章介绍的是用CD4011逻辑芯片制作一个声光双控延时灯,在白天或者光线较强的场合,即使有较大的声响,灯也不会点亮;在晚上或者光线较暗时,如有说话、拍手、脚步等声音,灯也会自动点亮,经过一段时间后,自动熄灭。电路原理图如图所示。

用CD4011逻辑芯片做双控灯

原理介绍

在白天,光线照到光敏电阻RG上,其阻值变得较小,CD4011与非门芯片的第2脚为低电平,这样不论输入端第1脚是高电平还是低电平,输出端第3脚都将保持为高电平,不受声音脉冲的控制,第3脚输出高电平经过第4脚、第10脚3次缓冲,反相后,第11脚输出低电平,发光二极管LED1熄灭。

在晚间,光线很暗,光敏电阻RG呈现较高的阻值,使CD4011的第2脚变为高电平,CD4011的第3脚输出状态将受到第1脚的电平控制,这为声音通道的开通创造了条件。在没有声音信号时,三极管V1工作在饱和导通状态,故CD4011的第1脚为低电平,发光二极管LED1仍处于熄灭状态。

当附近有说话或者走路等声响时,驻极话筒MIC拾取声音信号,经过C1送到V1的基极,V1将由饱和状态进入放大状态,V1的集电极由低电平变为高电平,并送至第1脚,输出端第3脚将变为低电平,经过5、6脚反相后,由第4脚输出高电平,该高电平通过二极管VD1向电解电容C2充电,因充电时间常数很小,C2很快就充满电,第4脚的高电平经过10、11脚两次缓冲、反相后,第11脚输出高电平,发光二极管LED1点亮。声音消失后,三极管V1恢复饱和导通状态,第1脚变为低电平,输出端第3脚变为高电平,经过5、6脚反相后,输出端第4脚变为低电平。此时,由于有二极管VD1起到的隔断作用,电解电容C2只能通过电阻R5缓慢放电,8、9脚的输入端仍将维持高电平,因此4011的输出端第11脚将继续维持高电平,LED1继续处于点亮状态。经过一段时间后,当电解电容C2两端电解电压随着放电的持续而下降到低电平时,4011的第10脚输出将变为高电平,再经过12、13脚的反相后,其输出将变为低电平,LED1熄灭,完成一次声控过程。

实验提示

电路的延时时间长短,取决于电阻R5和电容C2的放电时间常数,电阻或电容取值越大, 延时时间越长,反之则越短。


【内容声明】本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。本文提供的内容或服务仅用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,本网站不承担任何法律责任。如涉及版权问题,请及时通知本网站删除。

广告图片