领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

这个挂件,用了苹果的冷门技术后!居然这么实用……

2026-09-11 18:48:43阅读量:29255

工程名称:AirTag+三合一NFC的开甲陀螺
工程作者:Apoll
 
前言

这是一个非常有趣的开源挂件!

有趣在哪?

苹果挂件

 

一、它有3大亮点

亮点1

它的功能组合非常有趣

咱先摆出它的功能:

功能

 

定位追踪APP演示图↓

 

定位追踪

那可能就有人说了:

这不就几个简单的小功能堆在一起而已吗?

不知道你有没有听过这样的营销案例:

“超市发现周五傍晚买尿布的人,经常同时买啤酒,推测很多是下班后被老婆叫来买尿布的年轻爸爸,于是1992年,你能看到超市尿布的旁边,往往摆着啤酒”

“亚马逊的"买了这个的人,还买了……"往往会给购买了相机的人,推送存储卡 → 相机包 → 备用电池”

而这个项目,就沿用了这样的思路。

钥匙,最怕啥?最怕搞丢。

而这个挂件,可以定位防丢。依托于它的NFC功能,1把钥匙可以当4把用,你还能绑定上门禁卡,地铁卡……除此之外,你还能把它当手指陀螺玩。一举三得啊!天才搭配啊!

当然也可以不止搭配钥匙,背包啥的也可以?

 

亮点2

三合一NFC卡的切换方式非常有趣

如你所见,作者没有用机械开关切换NFC。

他,通过水银切换!

这样做的好处是——省电!切换时不需要电池供电,也不消耗电量。哪怕陀螺的纽扣电池没电了,NFC标签也可由读卡器射频场取能,完成NFC读取与切换。

当然,水银开关当然不适合严肃消费电子量产,因为环保、安全、跌落破裂和法规都是问题。真要商品化,建议还是换成磁铁+簧片/Hall、机械触点或者其他无源/超低功耗方案。

 

亮点3

电路设计的布局选型非常有趣

作者将BLE 天线、NFC 线圈、纽扣电池、轴承、开关、LED、主控,塞进了一张只有23mm的PCB里……

 

挂件

 

其实,这样紧凑的设计,对于射频设备来说,挺讨厌的。特别是金属电池 + 金属轴承 + NFC 线圈 + 2.4GHz BLE,互相都会导致干扰。

但作者也通过弧形 BLE 天线、陶瓷轴承、铁氧体片、重新调整 NFC 线圈匝数/谐振解决了“干扰”的问题。

……

说了这么多,该“实践”了!

接下来,咱瞅瞅它的设计方案↓

 

二、硬件设计方案

电路基于嘉立创EDA设计,4层板,尺寸可以免费打样。设计核心是基于Nrf52820的最小系统,搭配三个NFC和配套的指示灯电路。

 

原理图

原理图

 

PCB图

PCB图

 

外壳图

外壳图

硬件参数

硬件参数

4个非常规器件说明

这个项目中使用了一些不太常规的器件,下面重点介绍一下:

1. 弧形蓝牙天线

弧形蓝牙天线

 

这种弧形形态可以贴合指尖陀螺的圆形外壳内壁布置,不占用 PCB 面积,辐射方向更均匀,比板载倒 F 天线更适合圆形紧凑结构。

2. 水银开关

水银开关

这个是三张NFC卡能够重力切换的核心,通过将三个水银开关摆放成Y型,通过旋转时水银滚动来实现卡的切换,导通的方式是物理触点连接,所以整个切换过程是无源条件下完成的,哪怕设备没电了也不影响。

3. 铁氧体吸波片

铁氧体吸波片

 

Tag核心区的器件摆放十分紧凑,NFC线圈不可避免的需要紧贴电池外壳,这样就在刷卡时,在电池表面形成涡流,造成NFC读取失败。

在线圈和电池之间加入铁氧体来提升线圈的抗金属性是常用的工程手段,但是需要注意,铁氧体的加入会增加线圈的电感,造成谐振点偏移,反而不如不加铁氧体。

所以在加如铁氧体前,需要减少线圈匝数,重新匹配一下谐振点。

4. 陶瓷轴承

陶瓷轴承

之所以用陶瓷轴承,主要是考虑金属轴承会对对天线的产生电磁屏蔽作用,影响信标广播的信号强度。另外轴承的好坏极大影响陀螺的旋转时间,需要选用这种空转时间比较长的轴承。

怎么样?你觉得这个设计如何?如果是你,你还有什么解决方案吗?

 

三、结语

作者的开源网址有详细的固件烧录、服务器搭建、查找APP的说明。

本文旨在进行项目推荐+硬件方案分析。

关于项目的硬件成本,在20元左右。

成本

如果你想进行更深入的学习/复刻,可前往开源网址哦!

 

四、开源网址

怎么样?你喜欢这个项目吗?你会想复刻吗?

如果你想给作者点赞or深入学习,欢迎前往开源网址~

开源网址:https://oshwhub.com/apoll/project_jpddlqor

广告图片