领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

2026年AI服务器与通信电源MOSFET系统级应用方案

2026-07-24 09:51:25阅读量:4101

随着AI大模型、GPU集群、液冷服务器和高密度数据中心快速发展,AI服务器电源系统正在从传统12V供电架构,逐步向48V母线、高功率密度、多相同步整流、高效率PFC/LLC以及模块化通信电源方向升级。

相比普通服务器,2026年的AI服务器电源系统面临更高要求:

一方面,GPU、AI加速卡、交换芯片和高速存储设备的瞬态电流越来越大,电源需要具备更低导通损耗、更强浪涌承受能力和更高热稳定性;另一方面,数据中心越来越重视整机PUE、电源转换效率和长期运行可靠性,功率MOSFET的选型已经不再只是看耐压和电流,而是要从RDS(on)、封装散热、开关损耗、SOA、安全裕量、系统拓扑匹配等维度综合评估。

基于2025–2026年VBsemi面向服务器AI电源和通信电源推出的新产品,本文从系统应用角度,给出一套完整的MOSFET选型方案。 


 

AI服务器电源系统的典型架构

2026年AI服务器电源通常可以拆分为以下几个关键电源路径:

1、输入保护与热插拔模块

用于12V、24V、36V或48V输入端的浪涌抑制、反接保护、热插拔控制和故障隔离。

2、48V母线ORing与冗余电源模块

用于多电源并联、N+1冗余供电、掉电切换和反向电流阻断。

3、48V转12V / 12V转POL多相电源模块

为CPU、GPU、AI加速卡、内存、FPGA、交换芯片等提供高电流低压供电。

4、通信电源72V–100V输入保护与DC/DC模块

适用于基站电源、通信服务器、边缘计算设备和高压直流输入平台。

5、150V中间母线与高压DC/DC模块

用于高压输入、储能缓冲、中间母线转换以及大功率通信电源。

6、PFC/LLC一次侧高压功率转换模块

主要面向AC/DC服务器电源前端,需要高效率、高频率和低损耗。

7、辅助反激电源与待机电源模块

为控制IC、驱动、电源管理、风扇、监控单元等提供辅助电源。

8、时序控制与负载开关模块

用于小电流电源路径、板级电源时序、局部电源开关和保护控制。


 

核心MOSFET选型总览

功能模块 功率等级 推荐型号 封装 核心参数 应用价值
12V输入热插拔 12V大电流 VBGQA1300 DFN8(5×6) 30V / 280A / 0.7mΩ 超低导通损耗,适合12V大电流输入保护
24V/36V输入保护 24V–36V VBGQA1400 DFN8(5×6) 40V / 250A / 0.8mΩ 适合中低压高电流保护与电子保险丝
48V母线ORing 48V平台 VBGED1601 LFPAK56 60V / 270A / 1.2mΩ 适合48V冗余电源、理想二极管ORing
48V转12V多相同步整流 48V平台 VBGQA1601 DFN8(5×6) 60V / 200A / 1.3mΩ 适合高频多相Buck同步整流
通信电源100V输入 72V–100V VBGL1101 TO263 100V / 350A / 1.2mΩ 高耐压大电流,适合通信电源输入级
150V中间母线 100V–150V VBGQTA11505 TOLT-16 150V / 150A / 6.2mΩ 适合高压DC/DC和中间母线转换
PFC/LLC一次侧 400V母线 VBP165C40 TO247 SiC,650V / 40A / 50mΩ 适合高效率AC/DC前端与高频LLC
辅助反激电源 650V小功率 VBN165R12S TO262 650V / 12A / 360mΩ 适合待机电源、辅助电源、反激拓扑
时序/负载开关 5V–12V VBQF2216 DFN8(3×3) -20V / -15A / 16mΩ 适合P沟道负载开关与电源时序控制


 

关键模块应用方案

1、12V输入热插拔模块:VBGQA1300

在部分AI服务器、GPU扩展板、电源背板和高电流计算模块中,12V输入仍然是重要供电路径。由于AI负载具备明显的动态变化特征,输入端MOSFET不仅要承受大电流,还要应对插拔瞬间的浪涌、电容充电电流和短路保护需求。

推荐型号:VBGQA1300

该型号采用DFN8(5×6)封装,VDS为30V,ID达到280A,RDS(on)低至0.7mΩ,适合用于12V大电流输入热插拔、电子保险丝、输入防反接和高电流开关路径。

在12V平台中,VBGQA1300的核心优势是极低导通损耗。当服务器电源进入高负载运行状态时,MOSFET的导通损耗会直接影响PCB温升和整机效率。0.7mΩ级别的低内阻,有助于降低高电流路径上的发热,提高服务器长时间运行稳定性。

适用位置:

12V输入热插拔

GPU板卡输入保护

电源背板高电流开关

12V电子保险丝

低压大电流冗余电源路径


 

2、24V/36V输入保护模块:VBGQA1400

部分工业AI服务器、边缘计算设备、通信设备和储能型计算节点会采用24V或36V输入平台。相比12V平台,24V/36V系统可以降低同等功率下的输入电流,但对MOSFET耐压裕量提出更高要求。

推荐型号:VBGQA1400

VBGQA1400为40V单N沟道MOSFET,DFN8(5×6)封装,RDS(on)为0.8mΩ,ID达到250A,适合24V/36V输入保护、热插拔和低压DC/DC前级开关。

对于36V输入系统,40V耐压需要结合浪涌、电感尖峰和系统保护策略进行评估。如果输入瞬态较高,建议配合TVS、软启动、栅极限速和过压保护设计,以确保MOSFET工作在安全区域内。

适用位置:

24V输入保护

36V工业AI电源输入端

通信设备低压母线保护

大电流电子开关

热插拔与浪涌限制模块


 

3、48V母线ORing与冗余电源:VBGED1601

48V架构是2026年AI服务器电源系统的重要趋势。相比12V架构,48V母线可以显著降低传输电流,减少铜损,提高机柜级和板级供电效率。对于AI服务器、GPU服务器和液冷服务器而言,48V供电有助于提升整机功率密度。

在48V系统中,电源模块通常需要支持冗余并联、故障隔离和反向电流阻断,这就需要高性能MOSFET用于ORing或理想二极管控制。

推荐型号:VBGED1601

VBGED1601采用LFPAK56封装,VDS为60V,ID为270A,RDS(on)为1.2mΩ,适合48V母线ORing、冗余电源路径和输入保护应用。

相比传统肖特基二极管方案,MOSFET理想二极管方案能够大幅降低正向压降和导通损耗。在AI服务器这种长时间满载运行的场景下,低损耗ORing设计可以明显改善电源模块效率和散热压力。

适用位置:

48V母线ORing

N+1冗余电源

48V输入防反灌

机柜级电源分配

AI服务器电源模块并联系统


 

4、48V转12V多相同步整流:VBGQA1601

48V进入服务器主板或加速卡后,通常需要经过多相Buck转换为12V、5V、3.3V,随后再通过POL电源转换为CPU/GPU核心电压。48V转12V是AI服务器电源架构中的关键一级转换,其效率直接影响整机能耗和温升。

推荐型号:VBGQA1601

VBGQA1601为60V单N沟道MOSFET,DFN8(5×6)封装,RDS(on)为1.3mΩ,ID为200A,适合48V转12V多相同步整流、低压侧功率开关和高电流DC/DC转换。

在多相Buck中,低侧同步整流MOSFET往往承受较高RMS电流,因此低RDS(on)是降低损耗的核心指标。VBGQA1601的60V耐压适合48V输入平台,并为开关尖峰和母线波动预留一定裕量。

适用位置:

48V转12V多相Buck

AI服务器主板DC/DC模块

GPU供电前级转换

高电流同步整流

通信电源中低压转换级


 

5、通信电源72V–100V输入保护:VBGL1101

通信电源、基站电源、边缘计算节点和高压直流供电平台经常涉及72V、80V甚至100V输入电压。此类场景既要求MOSFET具备更高耐压,又要求在大电流输入条件下保持低导通损耗。

推荐型号:VBGL1101

VBGL1101采用TO263封装,VDS为100V,ID达到350A,RDS(on)为1.2mΩ,适合通信电源100V输入保护、热插拔、ORing以及高压大电流开关应用。

TO263封装具备较好的散热能力,适合通信电源和工业电源中较大功率的输入级设计。对于72V–100V平台,VBGL1101可以作为输入保护MOSFET、理想二极管MOSFET或大电流开关管使用。

适用位置:

72V通信电源输入保护

100V直流输入平台

通信基站电源模块

边缘计算电源

高压直流电子保险丝


 

6、150V中间母线转换:VBGQTA11505

在更高功率等级的通信电源、服务器电源和储能型电源系统中,100V–150V中间母线越来越常见。中间母线可以用于提升电源分配效率,也可以作为PFC后级、DC/DC前级或储能缓冲平台。

推荐型号:VBGQTA11505

VBGQTA11505采用TOLT-16封装,VDS为150V,ID为150A,RDS(on)为6.2mΩ,适合100V–150V中间母线、高压DC/DC、同步整流和大功率电源转换。

TOLT-16封装具备较好的热路径和大电流承载能力,适合对功率密度要求较高的服务器电源和通信电源设计。对于150V平台,MOSFET既要兼顾耐压,又要控制导通损耗和开关损耗,因此VBGQTA11505适合作为高压中间母线的重要功率开关器件。

适用位置:

150V中间母线DC/DC

通信电源高压转换级

高压同步整流

储能缓冲电源模块

高功率密度服务器电源


 

7、PFC/LLC一次侧高压功率转换:VBP165C40

在AI服务器AC/DC电源中,PFC和LLC是决定整机效率的核心环节。随着80 PLUS Titanium、高功率密度电源和高频化设计普及,传统硅MOSFET在高压高频场景下的损耗压力越来越大,SiC MOSFET成为高端服务器电源的重要选择。

推荐型号:VBP165C40

VBP165C40为650V SiC MOSFET,TO247封装,ID为40A,RDS(on)为50mΩ,适合PFC、LLC一次侧、高压AC/DC和高频硬开关/软开关电源。

SiC MOSFET的优势主要体现在高耐压、高频率、低开关损耗和高温稳定性。对于服务器电源而言,使用SiC器件可以帮助提升PFC级和LLC级效率,降低散热器压力,提高电源模块功率密度。

适用位置:

服务器电源PFC级

LLC谐振一次侧

400V高压母线

高效率AC/DC前端

高功率密度通信电源


 

8、辅助反激电源与待机电源:VBN165R12S

服务器电源除了主功率路径外,还需要辅助电源为控制芯片、驱动芯片、监控MCU、风扇、电源管理模块和通信接口供电。辅助电源一般功率较小,但要求长期稳定、耐压充足、成本可控。

推荐型号:VBN165R12S

VBN165R12S为650V单N沟道MOSFET,TO262封装,ID为12A,RDS(on)为360mΩ,采用SJ_Multi-EPI技术,适合辅助反激电源、待机电源和小功率高压开关电源。

该型号适合应用在服务器电源的辅助电源部分,尤其适合从高压母线取电的小功率反激拓扑。650V耐压可以覆盖常见AC/DC辅助电源需求。

适用位置:

服务器待机电源

辅助反激电源

控制板供电

通信电源辅助模块

小功率AC/DC转换


 

9、时序控制与负载开关:VBQF2216

AI服务器主板和电源管理系统通常包含多个电源轨,例如12V、5V、3.3V、1.8V、1.2V以及更低的核心电压。不同电源轨之间需要按照严格时序上电和下电,以保证CPU、GPU、FPGA、内存和控制芯片稳定工作。

推荐型号:VBQF2216

VBQF2216为P沟道MOSFET,DFN8(3×3)封装,VDS为-20V,ID为-15A,RDS(on)在4.5V驱动下为16mΩ,适合5V–12V负载开关、电源时序控制、小电流开关和局部保护。

P沟道MOSFET在低压负载开关中应用灵活,外围电路简单,适合板级电源管理场景。VBQF2216的小封装有利于高密度服务器主板设计。

适用位置:

5V/12V负载开关

板级电源时序

局部电源开关

小电流保护路径

控制板电源管理


 

整机推荐组合方案

方案一:48V AI服务器电源模块

适合对象:AI服务器、GPU服务器、液冷服务器、电源背板、48V供电平台。

推荐组合:

48V母线ORing:VBGED1601

48V转12V同步整流:VBGQA1601

12V输入/板级热插拔:VBGQA1300

5V/12V负载开关:VBQF2216

PFC/LLC一次侧:VBP165C40

辅助反激电源:VBN165R12S

该方案覆盖从AC/DC前端、48V母线、12V中间电源到板级负载开关的完整路径,适合高功率密度AI服务器电源设计。


 

方案二:通信电源与边缘计算电源

适合对象:通信基站、边缘AI服务器、工业服务器、72V/100V直流输入设备。

推荐组合:

72V–100V输入保护:VBGL1101

150V中间母线:VBGQTA11505

48V/60V平台转换:VBGED1601 / VBGQA1601

高压辅助电源:VBN165R12S

板级负载开关:VBQF2216

该方案适合通信电源高压输入、大电流保护和中间母线转换场景,能够兼顾耐压、效率和系统可靠性。


 

方案三:12V/24V/36V工业AI电源

适合对象:工业AI主机、边缘计算盒、AI视觉控制器、嵌入式服务器。

推荐组合:

12V输入热插拔:VBGQA1300

24V/36V输入保护:VBGQA1400

局部电源时序:VBQF2216

辅助电源:VBN165R12S

该方案适合中低压大电流平台,重点解决输入保护、低损耗开关和板级电源管理问题。


 

工程选型建议

在AI服务器和通信电源MOSFET选型中,建议重点关注以下参数:

1、耐压裕量不能只看标称电压

例如48V系统通常建议选择60V或更高耐压MOSFET;72V–100V平台则需要100V或150V器件,并结合浪涌、电感尖峰、输入保护和TVS钳位设计综合评估。

2、RDS(on)决定高电流路径的热损耗

AI服务器电源电流大、运行时间长,输入保护、ORing和同步整流位置应优先选择低RDS(on)器件,以降低导通损耗和PCB温升。

3、封装决定散热能力和布局效率

DFN8(5×6)适合高密度板级电源;LFPAK56适合48V大电流路径;TO263、TOLT-16和TO247更适合高功率、高压或散热要求更高的电源模块。

4、高频电源需同时关注开关损耗

在PFC、LLC、多相Buck等高频拓扑中,不能只看RDS(on),还需要综合评估栅极电荷、输出电容、反向恢复特性、驱动损耗和热阻。

5、服务器电源需要系统级验证

最终选型建议结合以下测试进行确认:

高温满载测试

输入浪涌测试

短路保护测试

热插拔测试

ORing反灌测试

多相电源动态响应测试

EMI与开关波形测试

长时间老化测试


 

VBsemi 2025–2026新品方案价值

面向AI服务器和通信电源,VBsemi本次新品覆盖了从20V、30V、40V、60V、100V、150V到650V的完整电压平台,能够满足服务器电源从低压大电流到高压一次侧的多级应用需求。

其产品组合优势主要体现在:

1、低压大电流MOSFET完整覆盖

VBGQA1300、VBGQA1400、VBGED1601、VBGQA1601可覆盖12V、24V、36V、48V服务器电源平台。

2、通信电源高压输入能力增强

VBGL1101和VBGQTA11505适合72V、100V和150V通信电源平台,满足高压直流输入和中间母线转换需求。

3、SiC器件支持高效率AC/DC前端

VBP165C40可用于PFC和LLC一次侧,有助于提升服务器电源效率和功率密度。

4、辅助电源与板级开关同步覆盖

VBN165R12S和VBQF2216补齐辅助反激、待机电源和板级负载开关应用,使整体方案更加完整。

5、适合国产替代与供应链安全需求

对于AI服务器、通信电源和数据中心客户而言,稳定可控的功率器件供应链正在成为关键竞争力。VBsemi新品可为客户提供从器件选型、样品验证到批量导入的系统化支持。


 

2026年,AI服务器电源正在进入高电流、高效率、高功率密度和高可靠性的综合竞争阶段。MOSFET作为电源系统中的核心功率开关器件,其选型直接影响整机效率、温升、可靠性和长期运行成本。

VBsemi围绕服务器AI电源与通信电源推出的新品系列,覆盖了12V输入热插拔、24V/36V输入保护、48V母线ORing、48V转12V多相同步整流、100V通信电源输入、150V中间母线、650V PFC/LLC一次侧、辅助反激电源以及板级负载开关等关键应用环节。

对于AI服务器电源、通信电源、数据中心电源、边缘计算设备和工业AI电源客户而言,该系列产品可提供更完整、更高效、更具工程落地性的MOSFET选型方案。


 

商品编号 厂家型号 规格 品牌名称 类目
C52190698 VBGQA1400 DFN-8(5x6) VBsemi(微碧半导体) 场效应管(MOSFET)
C52110148 VBGQTA11505 TOLL-16 VBsemi(微碧半导体) 场效应管(MOSFET)

 

广告图片