领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

国产半导体设备终于崛起!

2025-08-14 17:35:58阅读量:18085

据 CINNO 的数据显示,2025年上半年,中国半导体行业投资出现了明显的分化,整体投资额约4550亿元人民币,同比下降9.85%,但其中半导体设备投资却逆势增长了53%以上,释放出国产设备加速崛起的信号。

 

这种趋势在全球范围也同样上涨。SEMI 预计,2025 年全球半导体制造设备销售额将达 1255 亿美元,同比增长 7.4%,2026 年有望进一步增至 1381 亿美元。

 

其中,晶圆厂设备(WFE,包括晶圆加工、厂务设施、掩模版/光罩设备)2024 年销售额为 1043 亿美元,预计 2025 年增至 1108 亿美元。推动增长的核心动力,是人工智能需求的快速扩张和制造技术的持续升级。

 

CINNO

图源:CINNO

 

图源:SEMI

图源:SEMI

 

在这波浪潮中,中国是绝对主力。

 

2024年,中国大陆半导体设备采购额 496 亿美元,占全球约 40%,份额持续上升。国产设备市场占有率从 2020 年的 5.1% 提升到 2024 年的 11.3%。

 

在清洗、刻蚀、薄膜沉积、CMP 等成熟制程领域已取得突破。虽然在 7nm 及以下先进制程的 EUV 光刻机等核心设备上自给率仍不足 10%,但渗透率提升明显。

 

中国半导体设备的国产化路径几乎是被“卡”出来的。早期,国内厂商集中在清洗、刻蚀、薄膜沉积、CMP(化学机械抛光)、涂胶显影等环节积累技术。

 

这些领域技术壁垒虽高,但相对光刻机、EUV光源等环节更容易切入,也更容易通过客户验证。

 

多年积累后,这些环节已成为国产替代的主战场。

 

DBS

图源:DBS

 

  • 干法蚀刻和清洁方面,在干法剥离工具市场与日本持平,干法蚀刻市场增长了 8%。
  • 刻蚀设备方面,北方华创和中微公司在逻辑和存储芯片生产线的渗透率持续提升,部分型号已经进入长江存储、长鑫存储等量产线。
  • CMP 设备领域,华海清科在存储、逻辑和先进封装等多个工艺段批量供货,渗透速度极快。
  • 清洗设备方面,盛美上海的单片清洗技术在先进封装、MEMS 及功率器件等领域已经具备全球竞争力。
  • 薄膜沉积环节,北方华创、沈阳拓荆等厂商实现了从 28nm 到 14nm 的工艺覆盖,并正向更高制程延伸。
  • 涂胶显影设备方面,芯源微持续推出新品,国产替代率稳步提升。
  • 光刻方面,SMEE的28nm DUV光刻机正在量产测试,零部件国产化率目标从35%提升至70%。

 

国产化率正快速提升,2024年晶圆制造设备的综合国产化率已达25%,其中清洗、CMP、PVD设备超过35%。

 

长江存储的产线国产设备占比从2019年的18%升至2024年的43%,调试周期缩短37%。7月有消息称,长江存储首条全国产化设备产线预计将在2025年下半年导入试产。

 

creating

图源:creating

 

这些突破,最终都反映在头部厂商的业绩表现上。

 

  • 北方华创 2024 年营收 298.38 亿元,同比增长 35.14%,28nm PVD 设备获得中芯国际批量采购,14nm ALD 设备进入验证阶段。

     

  • 中微公司 5nm 刻蚀设备获得台积电认证,5nm 产品的市占率已突破 15%。

     

  • 盛美上海 2024 年营收 2.235 亿美元,预计 2025 年将增长至 8.5–9.5 亿美元区间。

     

  • 华海清科 2024 年营收 34.06 亿元,同比增长 35.8%,CMP 为国产加速渗透最快的环节之一。

     

  • 拓荆科技在3D-IC 混合键合设备和 ALD 领域已达到全球领先水平,HDPCVD设备打入长江存储供应链。

     

  • 上海微电子的 28nm DUV 光刻机进入量产测试阶段,零部件国产化率目标也从 35% 提升至 70%。

     

  • 新凯来 2025年推出31款设备,刻蚀速度提升20%,量测设备效率超美国科磊(KLA)40%。

     

  • 芯源微2024 年营收 17.54 亿元,同比 +2.13%。

 

过去三年,全球供应链不确定性、出口管制、技术封锁不断强化了国内晶圆厂的国产化意愿。而政策与资金的精准支持,则让设备厂商在研发、工程和客户协同能力上有了质的提升,缩短了从试产到量产的周期。

 

华海清科

图源:华海清科

 

2024 年启动的国家大基金三期,规模高达 3440 亿元人民币,重点投向设备与材料。数据显示,设备国产化率每提升 10%,可以降低芯片制造成本 3%–5%,并拉动上游材料研发投入约2.3亿美元/每1亿美元替代额。

 

地方也在发力,如深圳投资 200 亿元建设“设备硅谷”,将设备验证周期从 18 个月压缩至 9 个月,加速导入生产线。

 

当然,短板依然存在。EUV 光刻机、先进量测等超高端设备依旧依赖进口,国产光刻机的双工件台定位精度为 ±2nm,与国际领先的 ±0.5nm 仍有差距。EDA 工具与核心材料的不足,也会影响设备的整体竞争力。

 

亚洲科技

图源:亚洲科技

 

尽管如此,全球产能扩张、AI 与高性能计算需求的长期向上趋势,意味着国产设备的市场空间还会持续打开。

 

中国能否在 EUV 光刻机和先进检测等“卡脖子”领域实现突破,将直接影响国产设备在全球供应链中的话语权。未来几年,中国设备厂商不仅会在成熟制程中继续扩大份额,还可能在部分高端工艺环节实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。

 

消息数据来源:SEMI、CINNO、DBS行业研究报告;各公司年报财报数据;南华早报、路透社报道。

 

广告图片