领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

华为今年有望夺下全球基站设备市占第一

2020-08-04 18:17:34阅读量:418来源:芯片大师

导读:根据TrendForce 集邦咨询旗下拓墣产业研究院预估显示,华为有望在2020年超越爱立信,成为全球通讯基站设备市场的最大供应商,预计华为今年将占据全球28.5%的比重,高于爱立信2个百分点。


  


报告指出,2019年中国和欧洲设备商在全球5G基站市场有高达85%的市占率,爱立信、华为、诺基亚为前三大供应商。


受美禁令影响,华为已无法取得美国射频前端大厂的关键元器件,因此预计2020年华为基站设备部署将以中国市场为主。


拓墣报告内容显示,截至2020上半年,中国三大电信营运商中国移动、中国联通和中国电信已在中国大陆建立超过25万个5G基站,到2020年底将兴建60万个。


另外,中国新型基础建设如5G网络、光纤通讯等也将为华为带来订单。全球移动通信协会(GSMA) 预估,至2025年中国将有超过1/4的移动设备采用5G网络,占全球5G网络连接的1/3。


同时,拓墣观察到三星基站设备正在崛起,主要归功于韩国本土运营商的5G订单。三星已向韩国三大电信商SKT、KT、LG Uplus 提供设备,此外也与美国电信商AT&T、Sprint、Verizon 建立合作关系,成为三强之外一支不可忽视的力量。


另一方面日本厂商也对5G觊觎已久,随着英国政府以日本NEC和富士通作为替代华为的潜在5G设备供应商,加上美国其他核心盟友禁用华为设备的政策,日系设备商有机会提升在欧美地区的市占率。


拓墣表示以整体来看,目前全球以中国投入5G领域最为积极,2020 上半年中国已有超过400个5G创新应用,涵盖运输、工业和医疗等范畴,而5G服务的出现也使基站建设需求量上升。


广告图片