领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

电感值的几种标识方法

2019-08-12 18:14:00阅读量:3601

一、电感的认识

电感是一种非线性元器件,通过电感的电流不能发生突变,因此对于突变电流它会呈现高阻态,它在电路当中主要作用有:扼流、滤波、震荡、调谐等。那么电感值如何读取?

二、电感的几种标识

电感的基本单位单位有亨(H),也有mH、uH,彼此之间换算关系:1H=1000mH,1H=1000000uH。那么对于电感如何读取它的值呢,有哪些方法?



1、直标法

直标法这种方法比较一目了然的看出电感大小,直接将电感的标称电感量用数字和文字符号直接标在电感体上面,电感量单位后面的字母表示偏差。


2、文字符号法

文字符号法是由数字和文字符号组成,按照一定的规律把电感的标称值和偏差值标示在电感上面。这种表示方通常用在一些小功率电感上面,单位一般是nH 或pH分别用“R”和“n”表示小数点。如下图是某电感用文字符号法表示电感值。


读取电感值的几种标识

3、色标法

电感的色标法与电阻的色标法类似,都是用不同颜色的色环标识在电感上,用色环标识时候,一般露出电感体本色较多的一端为末环,它的另一端就是第一环,用色环标识在电阻上面单位是欧姆(Ω),在电感则是微亨(μH),一般有三环和四环表示,前2位数字是有效数字,第3位是倍率,如果有第四位则是表示误差等级。标称电感值用色码编码表示如下表所示。


读取电感值的几种标识

色标法多见于插件色环电感,如下图
读取电感值的几种标识
4、数码表示法

数码表示法有点像文字符号表示法,只不过这是用三位数字来表示电感量的方法,其中从左数起,前面两位是有效数字,最后一位表示有效数字后面加“0”的个数,单位是微亨(μH),多见于小功率贴片式电感上面。如图标示为“100”的电感量为10μH。


【内容声明】本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。本文提供的内容或服务仅用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,本网站不承担任何法律责任。如涉及版权问题,请及时通知本网站删除。

广告图片