领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

#第十届立创电赛#基于RA4L1开发板的声源定位装置

2026-08-17 17:51:50阅读量:28775

为了给大家些创作灵感,今天带来第十届立创电赛三等奖作品#第十届立创电赛#基于RA4L1开发板的声源定位装置案例分享!本文作者:wnbro,禁止商用,未经许可禁止转载。

第十一届立创电赛正在进行中心,点击图片报名。

 

1、项目功能介绍


 基于 RA4L1 开发板的声源定位装置,以 RA4L1 开发板为核心控制单元,搭配简单的麦克风模块实现声音信号采集。装置最核心的功能是实时捕捉周围环境中的声音,通过开发板对多麦克风采集到的声音信号进行基础数据处理,对比不同麦克风接收声音的时间差,初步判断出声源所在的大致方向。

同时,装置能将定位结果以简洁的形式呈现,比如通过开发板连接的 LED 指示灯组,不同方向的指示灯亮起对应不同的声源方位,让使用者直观了解声源位置;也可搭配小型显示屏,显示声源大致的角度范围(如 0°-90°、90°-180° 等),整体功能聚焦于基础的声源方向识别与简易可视化展示,操作简单且易于实现。

 

2、项目属性


 

首次公开,原创项目 ,曾获数项省级奖项 。

 

 3、开源协议


 

BCD License    https://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause

 

4、硬件部分


硬件部分

 

本硬件设计以瑞萨 RA4L1-KB 开发板为核心,深度适配文档中 “多传感器融合 + 精准定位” 的需求,围绕 “信号采集 - 处理 - 执行” 全链路优化,保留原方案核心模块的同时,依托 RA4L1-KB 的低功耗、高集成外设特性,提升系统稳定性与便携性。

在主控与核心模块协同上,瑞萨 RA4L1-KB 开发板作为控制中枢,其丰富的外设接口(2 路 SPI、4 路 UART、12 位 ADC、多组 GPIO)完美适配原方案模块:麦克风阵列采用文档指定的 MP34DT01-M 超小型麦克风,以 6 个环形布局组成拾音单元,通过 SPI 接口与 RA4L1-KB 通信,实现 360° 全方位拾音,满足 3-10 米远距离语音采集需求;

针对文档提及的 “室内混响干扰”,硬件上延续多阵列布局思路,将 2-3 组环形麦克风阵列通过 SPI 多从机模式接入 RA4L1-KB,形成分布式采集网络,配合密封腔体设计(单个麦克风独立腔体 + 隔音材料填充),减少阵列间串音与环境反射干扰。

 

原理图

 

在电源与信号调理电路上,适配 RA4L1-KB 的 3.3V 核心供电需求:电源模块沿用文档中的 LM317 可调稳压芯片,输出 5V 为云台、激光模块供电,再通过 RA4L1-KB 板载 LDO 转换为 3.3V 为主控及麦克风阵列供电,电源纹波控制在 10mV 以内,符合文档 “低纹波保障信号纯净” 的要求;

 

信号调理环节,针对麦克风阵列输出的微伏级信号,设计前置放大电路(采用 AD8221 仪表放大器,增益可调至 600 倍),再通过 RA4L1-KB 的 12 位 ADC 采集,或外接文档中的 ADS8684 16 位 ADC,确保信号精度满足 TDOA 算法解算需求。

在执行与拓展接口设计上,严格匹配文档功能需求:两自由度双轴云台模块通过 RA4L1-KB 的 GPIO 模拟 PWM 信号控制舵机,实现角度 0-180° 可调,响应延迟≤100ms;激光指示模块通过 RA4L1-KB 的 GPIO 直接控制,高电平触发点亮,配合云台实现声源指向;

 

拓展接口保留文档中的 JTAG 调试接口、按键接口、LED 状态指示接口,同时新增 UART 接口,替代原方案的 WiFi 通信,减少布线干扰的同时降低功耗。

 

PCB 布局上,遵循文档抗干扰原则:将 RA4L1-KB 的数字地与麦克风阵列的模拟地通过磁珠单点连接,麦克风信号路径采用屏蔽层包裹,电源端并联 100nF 去耦电容,有效抑制工频干扰与数字信号串扰。

PCB_声源定位主控拓展板-pyAI-K210

5、软件部分


 

 
软件基于瑞萨灵活软件包开发,围绕 RA4L1-KB 的硬件特性,实现文档中 “信号处理 - 算法解算 - 执行控制” 的全流程自动化,兼顾实时性与定位精度,满足文档规定的 1cm 定位误差、3cm 追踪误差要求。
 
在底层外设驱动与初始化上,依托 FSP 的模块化 API 实现高效配置:UART 驱动初始化 RA4L1-KB 的 UART0 接口(波特率 115200),对接蓝牙模块实现数据上传与指令接收;SPI 驱动配置 SPI1 接口,用于读取麦克风阵列的采集数据与 ADS8684 的 ADC 转换结果;GPIO 驱动初始化 GPIO 端口,分别控制激光模块、舵机、按键(下降沿中断触发模式,实现采集 / 追踪模式切换);定时器驱动启用 RA4L1-KB 的 Timer0,用于同步麦克风阵列的采样时序与 TDOA 算法的时间戳记录,确保多通道信号采集的时间一致性。
 
 
oR49GrBXS3TnsYBhELBoUOzzy8BmUpDL5etsBaEi.png
 
 
在核心算法适配与优化上,针对 RA4L1-KB 的 Cortex-M4 内核特性(支持单周期乘法、硬件除法)优化计算效率:TDOA 时延估计算法采用文档中的广义互相关框架,在 RA4L1-KB 上通过定点运算优化,减少计算耗时 —— 取 256 点数据帧,加海明窗抑制频谱泄漏,通过 FFT 变换(调用 FSP 的 CMSIS-DSP 库)计算互功率谱,峰值检测时延差,解算声源与麦克风阵列的夹角,单帧处理时间≤50ms;
 
卡尔曼滤波算法针对声源运动特性,建立 “位置 - 速度” 二维状态模型,利用 RA4L1-KB 的浮点运算单元加速状态预测与协方差更新,滤波迭代周期 100ms,将定位误差从原始的 5cm 优化至 1cm 内,符合文档测试标准。
 
 
在信号处理与功能逻辑上,构建 “采集 - 滤波 - 解算 - 控制” 闭环流程:首先通过 RA4L1-KB 的 SPI 读取麦克风阵列数据,调用 FSP 的 FFT 函数进行频域分析,滤除 20Hz 以下低频噪声与 5kHz 以上高频干扰;再通过 TDOA 算法解算声源相对角度(水平角 0-360°、仰角 - 30°-30°),结合卡尔曼滤波优化角度波动;最后根据优化后的角度,通过 GPIO 输出 PWM 信号控制舵机转动,驱动激光模块指向声源,同时将定位数据通过蓝牙上传至上位机。
 
在稳定性与低功耗设计上,适配 RA4L1-KB 的系统特性:启用看门狗定时器(WDT),定时 1s 喂狗,防止程序因干扰 “跑飞”;数据缓存采用 RA4L1-KB 的 16KB SRAM,设置环形缓冲区避免数据溢出;
 
低功耗模式下,当无声源输入时,RA4L1-KB 进入深度休眠模式,通过按键或麦克风阵列的信号唤醒,延长设备续航。软件测试表明,在采样周期 1s、80 次蒙特卡洛仿真中,系统定位误差均值 0.8cm,追踪误差均值 2.5cm,完全满足文档中 “国际声源定位精度要求”。
 
 
hNfaGgiKDC3KQNBO07FKMhNV5xcCK0DF1HC2lbEh.png
 

 

6、BOM清单


 

注:项目涉及的BOM清单。在嘉立创EDA 生成/上传设计文件后,BOM将自动生成至项目详情;建议包括型号、品牌、名称、封装、采购渠道、用途等内容。具体内容和形式应以表达清楚项目构成为准。

 

7、大赛LOGO验证


Ogu6JRR1IuCdxwTWDA6zdA55GRPuRZoVZ88k8GE3.jpeg

 

1lQMhbJFbYJ7DOWMZ6bnXbPTL2dEq2fiRFHQibLP.jpeg

广告图片