领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

长鑫存储加码DRAM,招募180亿!

2026-09-30 15:41:50阅读量:9877

9月28日晚,长鑫科技发布公告称,公司计划使用IPO超募资金180亿元推进DRAM技术研发和产业链建设。

 

其中,长鑫计划投入130亿元用于技术研发项目,另外通过增资和借款方式向全资子公司长鑫存储产品(合肥)有限公司提供50亿元资金,用于建设存储器晶圆后道测试基地二期项目。

 

根据公告,两个项目总投资金额分别约为241亿元和108亿元,其余资金将由公司自有资金或其他方式补足。

 

长鑫存储

图源:南华早报

 

长鑫科技表示,DRAM行业竞争的核心在于持续推进产品和制程工艺升级。

 

此次技术研发项目总投资约241亿元,其中设备采购金额超过220亿元,占项目总投资九成以上。这些设备将主要用于下一代DRAM技术研发,加快工艺迭代,提升存储密度、功耗控制以及产品性能。

 

另一个重点项目,则是后道测试基地建设。

 

长鑫计划投资约108亿元建设存储器晶圆后道测试基地二期,为DRAM芯片提供测试和模组组装服务。

 

芯片完成制造后,还需要经过测试、筛选、封装和模组组装等环节。随着长鑫产能不断提升,如果后道测试能力不足,也可能成为限制产能释放的环节。

 

因此,通过建设自有测试基地,长鑫可以进一步完善从设计、制造到测试的产业链,提高供应链稳定性。

 

长鑫存储

图源:长鑫科技

 

根据此前披露,长鑫科技IPO募集资金约666亿元,扣除发行费用后募集资金净额约663亿元。

 

此前,公司计划将约295亿元用于存储器晶圆制造量产线升级、DRAM技术升级以及前瞻技术研发。由于实际募集资金超过计划金额,长鑫此次使用部分超募资金投入新项目。

 

近年来,长鑫存储正在加速追赶全球DRAM巨头。

 

此前,长鑫已经实现DDR4、DDR5、LPDDR5/LPDDR5X等产品布局,并持续推进先进DRAM工艺平台升级。今年,长鑫还宣布第五代DRAM技术平台(G5平台)实现量产,并推出基于该平台的24Gb LPDDR5X产品。

 

随着研发、制造和测试能力不断增强,长鑫正在进一步完善DRAM产业链布局。

 

消息数据来源:长鑫存储

广告图片