领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

国产光刻机,拿下批量订单!

2026-08-11 10:00:46阅读量:21886

近日,国产光刻设备厂商上海芯上微装科技股份有限公司宣布,其自主研发的350nm步进投影光刻机AST6200,已经顺利通过国内化合物半导体头部客户的工艺验证,并获得批量重复订单。

 

AST6200和传统硅基先进制程光刻机不是同一条路线。

 

大家平时讨论ASML、EUV、7nm、5nm、2nm,主要讲的是硅基逻辑芯片的先进制程,比如手机SoC、AI GPU、CPU这些芯片。

 

而AST6200主攻的是碳化硅、氮化镓、砷化镓、磷化铟、蓝宝石等化合物半导体和特殊衬底材料,更偏向新能源汽车、5G通信、光电子、功率器件和新型显示等应用。

 

350nm步进投影光刻机AST6200

图源:芯上微装

 

据芯上微装披露,AST6200搭载高性能投影物镜与先进照明模式,可以稳定实现350nm高分辨率图形化能力,覆盖Si、SiC、GaN、GaAs、InP、蓝宝石等多类衬底材料的光刻作业。

 

同时,这款设备兼容2英寸到8英寸晶圆,支持平边、双平边、Notch等主流基底类型。

 

对化合物半导体产线来说,这种多尺寸、多材料、多场景适配能力非常关键。因为化合物半导体不像先进逻辑芯片那样高度标准化,不同材料、不同晶圆尺寸、不同器件结构之间差异很大。

 

可以在功率器件、射频前端、光电子芯片、Micro LED等场景中切换,就能提高产线灵活性,也更适合中国大量特色工艺和第三代半导体企业的需求。

 

350nm步进投影光刻机AST6200

图源:芯上微装

 

公开资料显示,芯上微装成立于2025年2月,是从上海微电子装备体系中分拆出来的独立公司,定位于高端半导体装备研发、生产和服务。

 

公司技术团队约600人,平均年龄33岁,65%为硕士博士学历。

 

它目前重点布局晶圆级先进封装光刻机、激光退火设备、前道晶圆缺陷检测设备,以及面向化合物半导体和新型显示等领域的光刻设备。

 

2025年8月8日,芯上微装还举办了第500台步进光刻机交付仪式。

 

2025年11月25日,芯上微装宣布,公司自主研发的首台350nm步进光刻机(AST6200 )正式完成出厂调试与验收,启程发往客户现场。

 

消息数据来源:芯上微装

广告图片