领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

价格翻倍!ASML:下一代EUV单台约22亿元

2022-01-20 18:03:14阅读量:769

导读:当地时间1月19日,全球光刻龙头ASML发布了2021年Q4及全年财报,除业绩暴涨33%外,还带来了下一代EUV光刻机等重磅消息。


  

图:下一代0.55NA EUV光刻机


ASML表示,目前已收到5台下一代光刻机订单,包括0.55NA的两个型号:用于工艺研发的EXE:5000和用于量产的EXE:5200。和目前最先进的0.33NA平台相比,下一代技术允许将芯片缩小1.7倍、同时密度增加2.9倍,全面支持3nm以下乃至埃米级工艺节点。


其中,英特尔称已签下一笔EXE:5200的订单。ASML CFO在财报会议上表示,EXE:5200系统的成本将显著超过3.4亿美元(目前EUV最高单价约为1.5亿美元),也就是说单台售价高达22亿元人民币,翻了一倍多。


那么,这个价格有多“离谱”呢?


  

图:各工艺节点晶圆厂的资金投入


据Digitimes 估计,单座半导体晶圆厂的建造成本从14nm工艺开始进入100亿美元时代,而5nm节点则需要160亿美元,约合人民币1019亿元。


而上千亿的投入建成的还是50K月产能的,也就是每月生产5万片晶圆,如果追求更高产能,10万片晶圆的大型工厂还要再翻倍到300多亿美元,烧钱速度非常恐怖。


以EXE:5200光刻机为例,一座大型晶圆厂通常需要9-18台这样的机器,意味着光刻机的采购成本保底都需要200亿元,加上光刻机安装维护(通常约为机器价格的30%)、海量的其他工艺设备、人员薪资和原材料采购等费用,让一座尖端晶圆厂运转起来至少需要先投入1000亿毫不夸张。


  

图:2021年全球销售超百亿美元半导体企业


那么全球有哪些企业有能力承担呢?


根据IC Insights的数据,2021年全球预计营收进入百亿美元大关的企业有17家,其中排除高通等6家IC设计企业,再去掉不涉及先进制程的IDM如TI、英飞凌等5家,还要去掉短时间内不会跟进的3家存储企业SK 海力士、美光和铠侠,剩下的正是EXE:5200的首批潜在客户——三星、英特尔和台积电。


再看看大陆两家顶级晶圆厂的情况,中芯国际和华虹半导体2021年前三季度净利润分别约为73亿元和8亿元,这还是在同比增长均超过100%的火爆行情下实现的。


  

来源:工商时报


由于工艺的研发和设备密切相关,业界有着“一代设备,一代工艺”的说法,而晶圆制造进入先进节点后马太效应极为明显,强则吃肉又喝汤,弱则退守成熟工艺求生,意味着没有靠7nm工艺赚钱的晶圆厂根本无法投入5nm及以下节点的研究和产线。


且先不论能否采购到下一代光刻机,这个价格已经“离谱“到基本劝退了ASML除台积电、三星和英特尔以外的其他晶圆厂,而先进工艺对于三大厂更像一场关起门的肉搏。


广告图片