领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

运算放大器的典型电路

2021-08-31 11:45:59阅读量:854

运算放大器算是很常见的IC了,今天给大家带来运算放大器的设计细节,一起来看看



第一、偏置电流如何补偿

对于我们常用的反相运算放大器,其典型电路如下:


图片


在这种情况下,R3为 平衡电阻,其大小计算公式一般为 这些运算放大器知识你注意到了吗,这样,在可以很好的保证运放的电流补偿,使正负端偏置电流相等。若这些运算放大器知识你注意到了吗 时,甚至取值更大时,会产生更大的噪声和飘逸。但是,应大于输入信号源的内阻。


善于思考的工程师都会想到,当为同相放大器的时候,其原理又是什么呢?现在我们先回顾下同相运放的设计电路:


图片


在同相比例运放中偏置电阻大小为 这些运算放大器知识你注意到了吗,当计算出的Rp为负值时,需要将该电阻移动到正相端,与R1串联在输入端。

这里额外多插入一句,同相比例运放具有高输入阻抗,低输出阻抗的特性,广泛应用在前置运放电路中。



第二、 调零电路种种

今天运放已经发展的很迅速,附注功能各式各样,例如有些运放已经具有了调零的外接端口,此时依据数据手册进合适的电阻选择就可以完成运放调零。例如LF356运放,其典型电路如下:


图片


另外一些低成本的运放或许不带这些自动调节功能,那么作为设计师的我们也不为难,通过简单的加法电路、减法电路等可以完成固定的调零(虽然有时这种做法有隔靴挠痒的作用)。

当要进行通常在补偿电路中增加一个三极管电路,利用PN结的温度特性,完成运放的温度补偿。例如在LF355典型电路中将三极管电路嵌入在V+和25K反馈电阻之间。



第三、 相位补偿如何选择

当我们阅读一个集成运放数据手册的时候,会发现集成运放的内部其实是一个多级的放大器,因此,不可避免的对系统引入了极点使得电路需要进行相位补偿。通常采用超前补偿、滞后补偿和滞后-超前补偿。

所谓的超前补偿就是相移减小的补偿,通俗的讲就是使电路出现零点,在该频率处的输出信号比输入信号的相位超前45°。通过计算将出现极点的频率点人工设计出一个零点,从而使系统变得稳定。


图片


滞后补偿通常可以理解为使相移增大的补偿。可以使主极点频率降低,使放大器频带变窄,这样,就可以使运放电路在有限的带宽内只有一个极点,使运放电路变得容易调整。


图片

第三种就是超前-滞后补偿,即采用合适的方法来处理运放单元。总之,万变不离其踪。


图片



第四、 容性负载改怎么处理


在平时的电子电路设计中,会由于不小心或者不注意负载的特性,而使电路变得震荡,这时,我们就应该注意负载的特性了。

通常情况下,当负载为容性,通过估计其电容值小于2000pF时,通过在负载和运放的输出端串联一个小的电阻来消除震荡。电阻R2的大小为10-300Ω之间。


图片


当负载较大时,我们采用如下的方案进行消除:


图片


补偿电容C2与反馈电阻R3构成超前补偿网络,形成新的零点,抵消容性负载Cl和运放输出电阻Ro构成的新极点,从而达到消除震荡的目的。此时的补偿电容C2大小为C2=Cl(Ro+Rk)/R3 ,Rk取经验值10-300Ω。

以上为运放电路设计中容易出现的问题和合适的解决方案,希望对大家有所启发。更希望大家留言,共同提高!


关于运算放大器,可以在立创商城进行下单购买。立创商城是中国领先的现货元器件交易平台。100%原装正品,40万SKU现货,4小时闪电发货!


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。



广告图片