领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

曝海思首款柔性OLED驱动IC试产,已送样京东方、荣耀

2021-07-19 17:51:23阅读量:895来源:芯片大师

导读:近日,业内消息称华为海思首款OLED驱动芯片进入到试产阶段,预计在2021年年底就可以正式向供应商交付。


  

图:柔性OLED显示屏


该消息近期被业内人士证实。


据集微网,以赛亚调研执行长曾盟斌透露,华为海思首款柔性OLED显示驱动芯片采用40nm制程工艺,计划明年上半年量产,月产能200-300片晶圆,样品已经送给京东方、华为、荣耀测试。


2018年,时任华为消费者业务CEO的余承东签发了一份《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》,以LED为方向,正式成立了显示驱动芯片(DDIC)研发部门。


同时该文件指出,虽然中国目前成为了屏幕生产、出口大国,但屏幕驱动芯片却主要靠进口,2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元,其中国产芯片占比不到5%。


近日京东方称,2021年上半年旗下柔性AMOLED(OLED的一种)出货量较去年同期增长一倍以上,成熟AMOLED产品良率达85%以上。 而京东方预计将在四季度完成认证后成为苹果的OLED供应商。


  

图:OLED显示驱动IC的作用



而对比LED,国内高端的OLED芯片设计和制造规模更小。


由于OLED显示驱动芯片(DDIC)的专用性,通常需要根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制,因此领先的设计和制造能力一般掌握在面板巨头及其半导体部门手中,而一般芯片制造采用的28-55nm成熟工艺对代工厂制程要求反而不高。


因此,据公开数据,OLED显示驱动芯片的制造产能一直被韩国三星、LG等巨头垄断,占有全球90%的份额,其中三星占50%,而台积电份额仅9%。


  

图:需要专用显示驱动IC的柔性OLED



而全球主要的智能手机OLED驱动IC设计厂商中,主要由韩国(Samsung LSI、MagnaChip、LG旗下Silicon Works)、中国台湾(联咏、敦泰等)和美国(新思等)构成。


其中处于领先地位的三家韩国IC设计厂商只被允许供应韩国的OLED面板厂商,位于第二梯队的联咏则主要服务于中国大陆的OLED面板厂商。


此外,目前中资智路资本欲收购的MagnaChip公司正是因为其领先的驱动IC设计能力被韩国政府要求进行审查,再次凸显了驱动IC作为显示行业“护城河”的价值。


2020年以来,由于智能手机、高端电视OLED面板用量增加,包含驱动IC和面板的显示模组成为整机价格最高的部件(iPhone 12 Pro显示模组价格约70美元),而IC代工产能不足带来的此消彼长导致OLED驱动芯片成为缺货重灾区,价格暴涨上十倍依然短缺。


由于海思在视频芯片领域的优势,且OLED显示驱动芯片不受先进工艺制约,手机、电视等终端产品拥有巨大的装机量,有望推动国内该领域芯片设计、制造环节的自主可控。


广告图片