领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

颠覆摩尔定律!“小芯片”未来5年市场规模将达58亿美元

2020-04-29 17:07:01阅读量:306

导读:近期,著名的市场研究公司Omdia(原Ovum 与IHS Market 合并更名)更新了一份研究报告,指出“小芯片”(Chiplets,即处理器微芯片)将在2024年全球市场规模达到58亿美元。

  

图:由中介层上多个chiplets组成的基于chiplets的系统,来源:Cadence


根据Omdia 的最新研究,到2024年,“小芯片”的全球市场规模将扩大到58亿美元,比2018年的6.45亿美元增长九倍。Omdia 的研究还指出,从长远来看,2035年预计其市场将达到570亿美元。


按照摩尔定律,几十年来,我们都在追求在更小的芯片上塞满更多的晶体管,几乎两年翻一番。但物理学总是难以违逆的,摩尔定律目前已经寸步难行。正因如此,“小芯片”概念很有可能以逆转思维颠覆时代。



“小芯片”是什么?


基于Chiplets 的系统,简单来说就是未来的电脑系统不再需要各种各样单独的芯片,比如CPU/GPU以及各种芯片控制单元(MCU)。我们只需要一个CPU芯片(Chiplets)和几个GPU,将这些GPU都连接到大硅片承载的Chiplets 芯片上,从而构成一体化的芯片网络。


  

图:“小芯片”的集成方法,来源:Cadence


Chiplets 的概念其实已存在了几年,随着高级互连和封装技术的日趋成熟,人们对它的关注越来越多。Chiplets 可以被理解成是经过设计和制造工艺优化的专用硅块或IP 块,这使得它们可以被设计得尽可能小,从而增加其产量并最小化成本。


毕竟,现在7nm 工艺的芯片都已经造价不菲,是时候找找解决办法了。



先驱者:Intel与AMD


你可能会问:“小芯片”既然这么厉害,现阶段为什么还没普及?


其实MPU供应商(例如Intel和AMD)一直是制造专有高级封装小芯片的早期创新者。Intel 还是开放计算项目,特定于开放域的体系结构(OCP ODSA)基金会的成员,该基金会正在促进标准和技术的开发,以帮助实现这个高级封装策略。


尤其是近年来的AMD,早就默默把这项技术应用到芯片生产中了:AMD 从Ryzen 时代就开始使用“小芯片”技术,称之为Infinity Fabric。Infinity Fabric 实际是由传输数据的Infinity Scalable Data Fabric(SDF)和负责控制的Infinity Scalable Control Fabric(SCF)两个系统组成。这算是雏形版的“小芯片”。



市场预测


Omdia 的市场研究认为,“小芯片”正被更高级和高度集成的半导体设备采用,例如,微处理器(MPU),片上系统(SOC)设备,图形处理单元(GPU)和可编程逻辑设备(PLD),尤其MPU 是最受欢迎的。即使仅计算依靠MPU 这个细分市场的“小芯片”市场,到2024年也能达到 24亿美元。


Omdia 认为,“小芯片”将在未来4年内成为集成了图形、安全引擎、人工智能(AI)加速、低功耗物联网(IoT)的应用处理器,这将是其58亿美元市场的最重要因素。


Omdia 嵌入式处理器首席分析师Tom Hackenberg 说: “从软件开发人员到系统设计师,再到技术投资者,几十年来,每个人都依赖摩尔定律所规定的两年时间表。随着小芯片的到来,半导体业务和依赖小芯片的业务现在有机会回到惯常的发展速度,这种速度为整个科技行业带来巨大的经济价值。”



编者按


事实上,“小芯片”可以说是一种高级封装技术,是一种绕过摩尔定律的思维:我们不一定非要把芯片缩得越来越小,而是把芯片的集成电路板甚至是主机变得越来越小。


Chiplets 不是一种百分百完美的方案,至少现在还有很多限制,比如网络死锁和流量堵塞,以及提高了使用风险(一个坏,全部坏)等等。但科技就是在麻烦中不断前行的,不是吗?

标签图标
小芯片 | 摩尔定律 | chiplets
广告图片