领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

“现任”放手?Imagination 将寻求重新上市

2020-04-24 17:44:37阅读量:1024来源:芯片大师

导读:一家被中国资本收购的公司,为何处处受英国制约?


当地时间4月23日,英国《金融时报》援引知情人士消息,Imagination Technologies的中资控制人 Canyon Bridge(凯桥)将计划在伦敦、纽约或香港重新上市这家英国GPU IP供应商。 


  

图:GPU IP提供商 Imagination


“目标是在未来几年内进行首次公开募股,”凯桥基金合伙人同时也是 Imagination 临时CEO的雷·宾汉姆(Ray Bingham)对媒体表示。


截至目前,此前对中资控制 Imagination 反对声音强烈的英国政企界未就这一变化发表意见。


综合4月份以来的种种纠葛,英国政企界反对的原因主要有三点。


一是反对凯桥的四名新董事进入 Imagination 董事会,因为这将造成公司实际控制权落入 Imagination 的收购方凯桥手中,最后导致公司被迁往中国。即便外界无从得知凯桥当初收购签订的条约细则,但已经花了5.5亿英镑三年半以后却无法任命董事、获得公司控制权在商业逻辑上是很难理解的。


二是反对中国资本或政府控制 Imagination ,理由是担心 Imagination 的基础技术被转移至中国,致使英国的国家利益遭受损失。这方面担忧指向凯桥基金背后的国资委直属企业国新控股,为此,刚刚辞职的CEO Evans在辞职信中甚至表示:“我不会加入一家实际是由中国政府控制的公司。”


奇怪的是,凯桥收购 Imagination 时英国政府非常清楚地知道凯桥的国资背景,但特蕾莎·梅当局依然批准了该交易。英国政企界此时的反对声音中,除了商业利益似乎还带了一些意识形态色彩。


  

图:ARM 中国的商业模式


同样是英国科技皇冠上的“明珠”,2016年,以320亿美元被日本软银收购的英国CPU IP供应商 ARM 却鲜有类似“技术转移”方面的质疑,甚至2018年 ARM 还在中国成立了中资占多数股份的合资企业,也改变不了 ARM 引入了中日资本但技术受英美控制的事实。


三是商业利益,这是一个 Imagination 和前任复合后甩掉现任的桥段。


2007年,初代iPhone 的发布使苹果和 Imagination 进入蜜月期,但2013年开始,对GPU芯片心有戚戚的苹果开始组织团队自研并疯狂从“现任” Imagination 处挖人,2017年苹果自认羽翼丰满,于是化身“渣男”甩掉后者还放了狠话称“未来两年内放弃使用 Imagination 的一切技术”,逼得 Imagination 股价一泻千里,最终无奈卖身。


这才有了 Imagination 和“现任”凯桥的故事,被收购后适逢中美毛衣战, Imagination 不止一次公开声称自己是一家“中国公司”,中国市场的诱惑力可见一斑,但“现任”的中资背景、中国市场只贡献了10%收入又如鲠在喉。而2020年1月,和“前任”苹果的破镜重圆、“现任”又想一亲芳泽彻底让双方矛盾爆发。


  

来源:路透社


也许是来自苹果的授权费用足够高,也许是疫情刺激了英国人敏感的神经。


在 Imagination 董事会召开24小时前,英国政府要求取消董事会。从英国内阁部长、议会议员到 Imagination 的英方高管,纷纷跳出来要求阻止控制权变更,大戏上演。


凯桥将 Imagination 公开上市的做法实属无奈之举,尽管尚不清楚出于何种动机,但此番让步后要想再次得到控制权变数很大,公开市场无疑需要付出更高的成本。


开弓没有回头箭,对比安世半导体,这次 Imagination 的收购案很有可能给中资企业一个教训,然而GPU自主可控之路不可因噎废食。技术和资本是半导体行业存在的生命之源,但是本质上,它们都是有国界的。



重磅发布:

1、【中国元器件分销10亿俱乐部榜单暨研究报告】,芯片大师公众号回复【报告】获取

2、【中国元器件电商白皮书(2019版)】,芯片大师公众号回复【白皮书】获取

3、【中国芯片地图(2019)】,请添加个人微信号(lcscsz002)获取

广告图片