领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

处理器的三大分类有何区别?

2019-09-09 17:09:01阅读量:948

什么是嵌入式系统?它和通用微机有什么区别?

嵌入式系统(嵌入式系统)是计算机硬件和软件的集合。它包括一个处理器,它涉及对硬件的直接控制,被设计成嵌入到目标系统中完成特定的功能,是嵌入式计算机系统的简称。例如,微波炉就是嵌入式系统的好例子:使用处理器和软件来帮助人们做饭。嵌入式系统与家用微型计算机(个人计算机)形成了鲜明的对比。


相同的计算机硬件和软件,个人计算机不是用来执行特定的功能,相反,它可以做各种不同的事情。因此,许多人利用计算机的多功能性来区分通用计算机(通用计算机)和嵌入式系统,后者是特殊的计算机系统。嵌入式系统可以是微控制器(单片机),也可以是基于微处理器的计算机系统,也可以是由数字信号处理器(DSP)和片上系统SoC(System-on-chip SoC)组成的系统。单片机是一种专为嵌入式应用而设计的单片机。为了扩大嵌入式应用的需求,在芯片中不断扩展以满足各种单元电路的控制需求,并形成了目前广泛使用的微控制器。因此,单片机(MCU)是一种典型的流行的嵌入式系统,因为除了嵌入式应用之外,它们没有其他用途。


微处理器,微控制器和数字信号处理器有什么区别?

电子元器件中的处理器通常指三种类型的芯片:微处理器、微控制器和数字信号处理器。微处理器(MPU)通常代表一个强大的CPU,但并不是为任何现有的特定计算目的而设计的。该芯片通常是个人计算机和高端工作站的核心CPU。最常见的微处理器是摩托罗拉的68K系列和英特尔的X86系列。早期的微控制器是将一台计算机集成到一个芯片中来实现嵌入式应用,因此被称为单片机(SingleChipComputer)。随后,为了更好地满足嵌入式在控制领域的应用,单片机不断扩展部分电路单元以满足控制要求。


目前,单片机已被广泛称为微控制器(MCU)。也有微处理器开发的微控制器。例如,英特尔的386EX是80386微处理器的一个成功的微控制器版本。它与嵌入式应用的微处理器一样,也被称为嵌入式微处理器。嵌入式处理器的高端产品包括:先进的RISC机器的ARM、SiliconGraphics的MIPS、IBM和Motorola的Power PC、Intel的x86和i960芯片、AMD的Am386EM和日立的SH RISC芯片。数字信号处理器(DSP)中的CPU专门设计用于非常快速地执行离散时间信号处理计算,例如需要音频和视频通信的计算。DSP包括乘法器和加法器,可以比其他处理器更快地执行这样的操作。最常见的是TI的TMS320CXX系列和Motorola的5600X系列。


数据传输率是b/s还是baud?

串行通信的数据传输速率通常以每秒位数(位,即每秒位数)表示,单位为b / s。波特率是波特率单位。波特率是指每通道每秒的信号变化次数,即电信号发送到通信线路的频率。波特率是电气测量单位,不一定是线路上数据速率的单位。当数据位在信号周期中编码时,bps等于波特率。如果使用压缩和编码算法,则比特传输速率将超过基本波特率。 UART仅负责处理电信号的发送和接收。这样,微机的UART串口和微控制器就设置为以指定的波特率接收或发送,从而以波特率为单位的波特率;在数据线上传输的单位应采用b / s,因为MODEM通常使用编码算法来提高传输速率。


【内容声明】本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。本文提供的内容或服务仅用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,本网站不承担任何法律责任。如涉及版权问题,请及时通知本网站删除。

广告图片