领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

面对禁令,这些华为供应商已表态!

2019-05-24 13:50:07阅读量:760来源:芯片大师

导读:从5月16日到23日,针对华为的禁令签署整整一周,本文盘点一周以来哪些地区的供应商已经跟进并停止向华为出货或提供服务。


1、美国


1、Qorvo:射频芯片

21日,射频芯片制造商Qorvo表示将按照美国政府的指令,停止向华为发货。针对这一情况,Qorvo将其第一季度收入预期从7.8亿美元到8亿美元降至7.3亿美元至7.5亿美元,下降5000万美元。对于何时能够恢复供货,该公司表示无法预测。


2、Google:操作系统及软件

20日,谷歌终止与华为部分业务往来。这意味着在中国以外地区使用华为智能手机用户,将无法更新Android操作系统;华为日后推出的新手机,亦无法使用Play Store及 Gmail等Google服务。同时,谷歌剥夺了针对华为的Android许可证及Google Play认证,并已将华为Mate 20 Pro从支持Android Q Beta的设备列表中删除。


3、Lumentum:人脸识别

20日,Lumentum证实停止向华为供货。华为的业务占Lumentum公司上季总收入的18%。公司称,无法预测何时能恢复发货,并将第四季度的收入预期从此前的4.05亿-4.25亿美元,下调至3.75亿-3.9亿美元。


4、微软:下架华为笔记本

有外媒消息称,目前华为MateBook X Pro在微软在线商店“神秘”消失,并且已经找不到任何相关的华为产品。关于华为产品销售和Windows操作系统及相关软件的支持是否停止,微软尚未发布任何声明。


图:2017年华为主要美国芯片供应商


5、英特尔、高通、博通

即便没有官方证实,一线芯片大厂英特尔、高通、博通本周均已停止与华为的合作,而这些供应商提供的大部分芯片和服务均无法被替代。


毫无疑问的是,所有美国元器件供应商均已加入到对华为的禁令中来。



2、日本


1、ARM:CPU架构、指令集

据BBC报道,英国芯片设计商ARM正在暂停与华为的业务往来,以遵守美国法规。ARM命令员工停止与华为及其子公司签订“所有有效合同、支持权利以及任何未决合同”。


英国ARM于2016年被日本软银收购,在一份内部备忘录中ARM解释称,其设计含有来自美国原产的技术。根据这份备忘录,ARM告知员工,他们不再被允许向华为提供支持、交付技术(无论是软件、代码或其他更新),也不允许参与技术讨论或以其他方式讨论技术问题”。


2、日本电信运营商:暂停发售华为手机


23日,日本电信运营商软银和KDDI今日表示,原计划在5月中旬发布的华为P30 lite新款手机将推迟发售。另外一家通信运营商NTT docomo也开始讨论停止华为P30 Pro的预售申请,计划延后发售。日本有可能出现3大电信运营商中止发售华为手机的异常状况。


3、2家太阳能厂商:停用华为逆变设备

据《日经新闻》报导,在20家日本太阳能厂商中,原本有10家采用华为的逆变器,现在2家决定停用,5家尚未做出决定,剩下3家则表示将继续使用,或是没有采购新设备的打算。


据了解,太阳能逆变器是光电系统的必备电器,主要是将太阳光电发出的直流电转换成家用交流电,华为在2012年跨入太阳能逆变器领域,如今全球市场占有率已高达22%,日本市场占约为10%。


4、松下、东芝:将继续供货

松下、东芝与华为停止合作的消息已被官方证实为谣言(发稿前,松下总部表示暂时以松下中国发布的声明为准)。日本多家元器件企业为华为重要供应商,其中村田、富士通、索尼、住友电气均为华为2018年度金牌供应商。



3、英国


1、EE电信:首批5G不支持华为手机

据彭博社报道,英国电信运营商EE宣布,下周开始将启用5G服务,支持包括三星、一加的5G手机。EE原先计划纳入华为5G机型,但在Google宣布停止授权华为部分业务后,电信商对华为手机Android系统运作产生疑虑,因而决定“暂缓”暂缓上市。EE CEO Marc Allera指出,华为无法提供长期合约所需的保证服务。


2、Vodafone:暂停华为5G手机预购

23日,电信运营商Vodafone宣布,将暂停华为5G智能手机的预购。沃达丰发言人表示:「我们将暂停华为智能手机Mate 20X在英国的预购,在华为5G新装置仍存在不确定性之际,这是暂时举措。」



4、中国台湾


1、五家电信:将不再出售华为手机

台湾电信产业龙头中华电信今日表示,将不再出售华为新机。原因是考虑往后华为手机可能无法更新Android系统,在使用、维修、保固上都有可能影响消费者权益,因此中华电信决定等到库存销售完毕就正式停卖。


台湾大哥大回应,因为华为新款手机将不支持Google相关服务,台湾大也会停止销售华为新机型。远传、台湾之星和亚太电信均作了类似表态,目前仍会依照消费者需求,继续贩售已在架上的华为现有机种。


2、台积电:将继续供货华为

来源:华为推特


23日,台积电2019技术论坛盛大展开,发言人孙又文重申,台积电目前不会改变对华为的出货态度。她强调,台积电绝对遵照全球贸易国际法规,且公司内部设有出口管理系统,对每一次出口、每一间客户都会做尽职调查,而目前调查后认为,不需要改变对华为的出口方式。


如此风声鹤唳之下,台积电的声明可能是最大的支援了!

广告图片