领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

2家国产存储芯片大厂,上市重大进程!

2026-01-15 15:33:54阅读量:3605

1月13日,兆易创新成功在香港联合交易所主板挂牌上市,成为了又一家“A+H”的半导体上市公司。

 

对于许多电子工程师而言,兆易创新并不陌生。无论是GD32E230C8T6 还是GD32F103CBT6,都早在工业控制、消费电子和嵌入式开发中被广泛使用。

 

公司成立于 2005 年,深耕半导体领域近二十年。

 

根据弗若斯特沙利文报告,以 2024 年销售额计算,兆易创新是全球唯一一家同时在 NOR Flash、SLC NAND Flash、利基型 DRAM 和 MCU 四大领域均进入全球前十的集成电路设计公司。

 

其中,NOR Flash、SLC NAND Flash 和 MCU 均位列中国内地第一,利基型 DRAM 排名中国内地第二。

 

兆易创新

图源:兆易创新

 

财务表现上兆易创新也毫不逊色,2022 年至 2025 年上半年,兆易创新的营收分别为 81.30 亿元、57.61 亿元、73.56 亿元和 41.50 亿元,净利润分别为 20.53 亿元、1.61 亿元、11.01 亿元和 5.88 亿元。

 

2024 年毛利率始终维持在 30% 以上,2025 年上半年提升至 36.9%。

 

与此同时,芯天下技术股份有限公司已正式向香港联交所提交上市申请,拟以 H 股形式进入陆港股市场。

 

芯天下成立于 2014 年,长期专注于代码型闪存芯片的研发、设计与销售,并逐步向模拟芯片和 MCU 领域拓展。

 

目前,其核心产品覆盖 NOR Flash、SLC NAND Flash 以及 MCP 等代码型闪存芯片,广泛应用于消费电子、工业控制和物联网等场景。

 

芯天下

图源:芯天下

 

据灼识咨询报告显示,2024 年公司在全球代码型闪存芯片 Fabless 企业中排名第六,在 SLC NAND Flash 领域排名第四,在 NOR Flash 领域排名第五。

 

截至 2025 年 9 月 30 日,公司实现总收入 3.791 亿元人民币,同比增长 10.0%,实现净利润 840 万元人民币。

 

业绩改善主要得益于全球存储芯片市场逐步复苏、客户合作关系的持续修复以及产品结构的优化升级。

 

进入 2025 年第四季度后,NOR 与 SLC NAND 产品的平均售价和出货量均实现显著增长,为后续发展奠定了基础。

 

消息数据来源:兆易创新、芯天下
广告图片