领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

基于ESP32的多功能应用卡片appcardV3

2021-12-30 10:20:02阅读量:4548

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@blueskyer,禁止商用,未经许可禁止转载,点击查看原文章


1、工程描述

基于esp32的多功能应用卡片,支持时钟天气,粉丝计数器,闹钟,倒计日,游戏,电子书,图片,视频,新闻,股票,离线模式等功能。


元器件购买方面

1、esp32注意买esp32 wrover-E-16M的版本,注意不是wroom,两者封装完全不同。
2、蜂鸣器注意高度,最大限高5-6mm(根据外壳而定),太高的蜂鸣器装不了外壳。


焊接方面

1、光敏电阻和typec尽量别伸出来,这是和appcardv2最大不同,不然外壳容易装不上
2、蜂鸣器多余引脚需要剪掉
3、电池座不用焊接,那是定位用的,直接焊接电池引线即可
4、整个焊接方式推荐加热台
5、小龟开关需要正对,不能歪了斜了,不然外壳可能装不上


其他配件

电池

电池槽尺寸为52*38,预设深度为5-6mm(根据不同后盖),一般选择600-800ma左右超薄电池(可根据需求调整)。


存储卡

目前测试32g没问题,最大多少待自行验证。


注意存储卡首次使用时,需要修改盘符标签,比如可移动磁盘什么的含中文字符的需要改成英文格式,存储卡格式化的时候需要改成FAT32格式,另外里面文件名称不要有中文和空格之类的,使用英文名。



2、功能说明


首次使用


1、进入配网页面,根据提示输入相关信息即可,注意只支持2.4g的wifi网络
2、非必要信息可以不填,后续进行修改


后续使用


1、系统大致逻辑是:主菜单-子功能-子页面

2、主菜单和子菜单,是用黄色框模拟选中状态,通过方向键4个按键可以移动,按确认键进入功能,按返回键返回上一层。


目前预设了12类应用:


天气,时钟,投屏,工具,游戏,阅读,相册,视频,文件,通讯,其他,设置。


主要功能


(1)天气时钟支持粉丝计数器,另外可以直接设置城市代码,无需电脑。联网状态下可以按键立即刷新。


(2)时钟类应用包括,全屏表,圆盘表,闹钟,秒表,日历,倒计日,校时,世界时


全屏表和圆盘表适用于精简用户,全屏表按下按键可立即刷新。

闹钟支持按照星期设置,可以设置到秒。

秒表支持毫秒,秒,分,小时计数

日历显示使用表格样式。

倒计日支持设置倒数天数,可以自定义提示短语。

校时,用于户外情况使用,可以在关闭wifi情况下,进行手动校准时间,从而省电脱离网络限制。

世界时,显示主要城市时间,按下按键可立即刷新。


(3)投屏,支持设置捕捉图像等,可以同一wifi下观看电脑显示屏内容,配合系统信息类插件可实现监控功能。


(4)工具包括英语本和喝水助手,英语本默认1分钟刷新一次,可自定义刷新时间,喝水助手界面带时钟显示。


(5)游戏,目前带flappybird,其他游戏等待新版本发布。


(6)阅读,支持读取存储卡txt文件,采用预读取技术,加快大文本读取速度,支持翻页和更换背景颜色。


(7)相册,支持预览存储卡内图片,支持自动播放图片功能,可调整自动播放时间,支持将当前图片设置为开机图片。


(8)视频,支持播放mjpeg类视频,需要自行转换mp4视频,转换方案见文档。


(9)文件,可以将存储卡内容通过wifi+ftp的方式进行管理,类似无线U盘的技术方案,方便没有读卡器的时候使用,支持wifi密码调整保证传输安全。


(10)其他类包括新闻和股票,新闻自动播放,可调整自动播放时间;股票支持上海市场和深圳市场股票,同时支持导入自选股功能,支持翻页查看全市场股票,支持自动刷新功能。


(11)设置类包括wifi控制,个性化,亮度,声音,省电模式,安全模式等。




3、成品展示



视频演示:点击查看



4、电路设计


原理图(点击进入立创EDA编辑器打开)


PCB(点击进入立创EDA编辑器打开)



3D图


更多详情及附件,可从原工程查看。


本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@blueskyer,禁止商用,未经许可禁止转载


标签图标
ESP32 | 显示模块
广告图片