领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

教你测量热敏电阻好坏的方法

2021-10-29 10:20:00阅读量:2160

往期文章同样是热敏电阻,NTC和PTC的区别在哪里?对热敏电阻有过简单的介绍,今天给大家分享快速测量热敏电阻好坏的方法,一起俩了解一下!


热敏电阻阻值会随着温度变化而变化,通过这样的特性,我们就可以通过测量的时候人为加大温度来判定它是否正常。而热敏电阻分两类。一类是NTC,就是负温度系数的,温度升高它的阻值反而下降;另一种是PTC,温度升高它组织跟着升高。那么,我们接下来就看一下,这个热敏电阻是NTC还是PTC的。


很简单,我们先来测出它的这个两端,看一下它现在这个温度环境下的一个阻值。从图中我们可以看到它在正常环境温度下阻值为86K欧姆。我们接着用电烙铁给它加一下温度。我们看一下温度升高,它的阻值是下降的,所以说它是一只负温度系数NTC热敏电阻。接着拿走电烙铁,当温度下降之后,那么它的阻值上升了。这样子就能证明这颗热敏电阻基本正常。


图片


为什么说基本正常呢?因为还有一种故障,它是阻值漂移,就是对应温度变化时这个阻值变化过大或者过小。这种情况呢,我们可以通过电路分析或者这个电阻的一个阻值表可以去对应查询。


我们再看一下这颗电阻,这个温度下来它是8.3k欧姆。然后我们再给它加热温度,可以看到,也是组织急剧下降,变成了2点多k欧姆了。烙铁拿开温度降低阻值反而增大了。那这个热敏电阻就也是负温度系数的NTC热敏电阻。


图片


好的,这样子初步去检测它的好坏,虽然不是非常的精准,但是我们可以通过这种方法大致了解到它的一些特性。比如说正温度系数还是负温度系数啊,以及它的这个随着温度变化阻值变化的特性还在不在。比如说你直接去测它,那么它阻值无穷大,那肯定是开路了。或者是你去测了它,给它升温,但是它的阻值变化量非常小,或者是根本不变,那也是坏掉了。


关于热敏电阻,可以在立创商城进行下单购买。立创商城是中国领先的现货元器件交易平台。100%原装正品,40万SKU现货,4小时闪电发货! 

内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。


广告图片