领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

关于LoRa模块的特性​

2021-09-28 14:17:22阅读量:490

lora是基于扩频技术的超远距离无线传输方案,是目前在低功耗广域网中最具代表性通讯技术之一,今天就带大家了解LoRa模块具有哪些特性?


1.   传输距离

    传输距离是衡量无线模块最重要的一个参数指标,LoRa模块在相同功率下,传输距离方面要比其他的无线模块远得多,例如利永贞无线模块中的lora LCM1_1276N模块和LCR1-4432C无线模块的功率都是100mw,但lora LCM1_1276N模块的传输距离有5公里,LCR1-4432C模块的传输距离只有1公里左右(测试环境一致),结果非常明显,LoRa模块完胜。


2.   攻耗

   功耗也是衡量无线模块一个很重要的参数指标之一,功耗越低,则代表项目持续时间越长。LoRa模块在低功耗方面无疑是非常优秀的,而且在兼顾低功耗的同时,还能保证模块的超远距离的传输。这也是LoRa模块在市面上这么受欢迎的原因之一,但LoRa模块的低传输速率也是它为了保证传输距离产生的弊端。


3.    灵敏度

LoRa无线模块的lora调制技术对信号进行独有的扩频功能,在等同的数据速率条件下,它的扩频调制方式可以获得比传统GFSK、FSK等调制方式高8-10dB的灵敏度。



4.抗干扰能力

LoRa模块的采用的LoRa调制模式,这种调制模式拥有出色的扩频调制及前向纠错技术,甚至可以做到将数据从噪声中分辨提取出来;相比较传统的FSK、GFSK等调制模式,具有更强的抗干扰能力。


虽然LoRa模块存在着一定的瑕疵,但是它的性能:传输距离、功耗、灵敏度、抗干扰能力等方面都是非常好的。


关于LoRa模块,可以在立创商城进行下单购买。立创商城是中国领先的现货元器件交易平台。100%原装正品,40万SKU现货,4小时闪电发货!

    
内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。    



广告图片