领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

带你了解STM32驱动LCD原理

2021-09-27 18:55:08阅读量:995

TFTLCD即薄膜晶体管液晶显示器。它与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个像素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。

图片

▲驱动流程01


1、使用FSMC驱动LCD


关于FSMC,把数据写入相应的地址,FSMC就会把地址从FSMC_A出去,写入的数据会会从FSMC_D发出去。至于片选等信号线都是自动的。读的话,直接读相应的地址,就会拿到改地址上的数据。



FSMC驱动外部SRAM时,外部SRAM的控制一般有:

  • 地址线(如A0~A25)

  • 数据线(如D0~D15)

  • 写信号(WE,即WR)

  • 读信号(OE,即RD)

  • 片选信号(CS)

如果SRAM支持字节控制,那么还有UB/LB信号。


而TFTLCD的信号包括:RS(命令数据标志位)、D0~D15、WR、RD、CS、RST和BL等,其中真正在操作LCD的时候需要用到的就只有:

  • CS

  • WR

  • RS

  • D0~D15

  • RD

其操作时序和SRAM的控制完全类似,唯一不同就是TFTLCD有RS信号,但是没有地址信号。


TFTLCD通过RS信号来决定传送的数据是数据还是命令,本质上可以理解为一个地址信号,比如我们把RS接在A0上面,那么当FSMC控制器写地址0的时候,会使得A0变为0,对TFTLCD来说,就是写命令。而FSMC写地址1的时候,A0将会变为1,对TFTLCD来说,就是写数据了。这样,就把数据和命令区分开了,他们其实就是对应SRAM操作的两个连续地址。当然RS也可以接在其他地址线上。

因此,可以把TFTLCD当成一个SRAM来用,只不过这个SRAM有2个地址,这就是FSMC可以驱动LCD的原理。


2、标准8080接口


8080总线又叫Intel总线,大致来说,Intel总线的控制线有四根,RD写使能,WR读使能,ALE地址锁存,CS片选。

8080中:有RD(read),WR(Write)脚,RD,WR可以同时为高,不能同时为低!!RD为低时表示要从LCD中读出数据在D0-D7脚上,WR为低时表示:将当前D0-D7上的数据写入LCD

模块的8080并口读/写的过程为:

先根据要写入/读取的数据的类型,设置RS为高(数据)/低(命令),然后拉低片选,选中液晶IC,接着我们根据是读数据,还是要写数据置RD/WR为低,然后:

1.读数据:在RD的上升沿,读取数据线上的数据(D[15:0]);

2.写数据:在WR的上升沿,使数据写入到液晶IC里面;

图片

▲8080并口写时序



图片

▲8080并口读时序


在NXP的UsingFlexIO to Drive 8080 Bus Interface LCDModule文档中同样也提到了8080接口(P6)


图片

▲写时序


图片

▲读时序




3、使用FSMC驱动8080接口


图片

▲读时序


图片

▲写时序04



4、颜色模式


4.1RGB565

每个像素用16比特位表示,占2个字节,RGB分量分别使用5位、6位、5位

图片


4.1RGB888

每个像素用8比特位表示,占1个字节,注意:在内存中RGB各分量的排列顺序为:BGRBGR BGR ......


图片




关于ST,可以在立创商城进行下单购买。立创商城是中国领先的现货元器件交易平台。100%原装正品,40万SKU现货,4小时闪电发货!   


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。   


广告图片