领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

CPU自主化很难,但“没人可以卡我们的脖子”

2021-08-27 18:01:10阅读量:497来源:芯片大师

导读:8月26日,在成都举行的2021成都新经济“双千”发布会产业功能区稳链补链专场活动上,龙芯中科副总裁、龙芯中科(成都)公司总经理杜安利做了专题报告。


  

图:活动现场


杜安利表示,芯片是信息产业基础中的基础,我们之前习惯了在别人的房子里搞“装修”,才导致一旦被芯片“卡脖子”影响特别大。而复杂的系统能力建设需要以30年为周期,例如国产航母、商业大飞机项目的成功。


在芯片中最为核心的CPU领域,如果以国外的生态来做自己的信息产业,“做跟班可以,想超过不行”,我国不可能基于国外指令系统建设自主的信息产业生态。


杜安利表示,自主研发CPU的核心技术,构建自主创新的产业体系,这条路非常难走,但是走通之后对国家和人民的好处是最大的,因为没有人可以“卡我们的脖子”。


在国内多家研发处理器的公司中,龙芯中科选择的路线有所不同。此前坚持了多年MIPS架构,尽管龙芯拥有MIPS的永久授权,但MIPS目前所有权为美国。


  

图:1998年 MIPS登陆纳斯达克


由于此前美国宁愿将MIPS从Imagination剥离也不卖给中资企业,随后MIPS被美国 Wave Computing 卖下但这家公司已经于2020年宣布倒闭,而接盘者 MIPS Technologies 刚刚宣布放弃MIPS处理器的研发,投入RISC-V阵营。


2020年3月,由于担心技术限制的风险,RISC-V基金会总部由美国迁至瑞士。


伴随着架构格局的剧变,国际政治伴随的技术管控风险始终存在。因此,龙芯推出并宣布全面转向自己的指令系统——LoongArch,同时2020年起研发的CPU均支持该系统。


  

图:龙芯3A5000及搭载的商用PC


2021年7月底,龙芯中科正式发布龙芯3A5000处理器。该产品是首款采用自主指令系统LoongArch的处理器芯片,性能实现大幅跨越,代表了我国自主CPU设计领域的最新里程碑成果。


据介绍,龙芯3A5000处理器是首款采用自主指令系统LoongArch的处理器芯片。LoongArch基于龙芯二十年的CPU研制和生态建设积累,从顶层架构,到指令功能和ABI标准等,全部自主设计,不需国外授权。融合X86、ARM等国际主流指令系统的主要功能特性,实现跨指令平台应用兼容。


根据龙芯中科披露的数据,2018年至2020年(报告期),龙芯中科分别实现营收1.93亿元、4.86亿元、10.82亿元,年均复合增长率达到136.66%;归母净利润分别为790.33万元、19312.16万元、7179.85万元;主营业务毛利率分别为62.55%、57.16%、48.68%。


在探讨国产架构生态能否挑战Wintel+AA体系之前,也许,可以让CPU再飞一会。


广告图片