领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

贴片电容的常见问题和鉴别方法

2021-06-29 17:52:29阅读量:1985

随着技术的不断发展,贴片电容MLCC(片状多层陶瓷电容)如今已经成为了电子电路最常用的元件之一。MLCC外表看来非常简单,每层是微米级的厚度,所以略微有点形变就简单使其发生裂纹。更多造成贴片电容不良原因详情可查看往期文章:造成贴片电容不良的几种原因


本来MLCC是很软弱的元件,使用时必定要留意质量问题。那我们就要明白贴片电容质量问题如何去发现,其实这种产品的质量好坏可以从很多方面去鉴别。


首先是陶瓷本体问题-断裂或微裂,这是最常见的问题之一。断裂现象较明显,而微裂一般出在内部,不容易观察到,涉及到片状电容的材质、加工工艺和片状电容使用过程中的机械、热应力等作用因素影响。


其次是片状电容电性能问题。片状电容使用一段时间后出现绝缘电阻下降、漏电。以上两个问题往往同时产生,互为因果关系。电容器的绝缘电阻是一项重要的参数,衡量着工作中片状电容漏电流大小。漏电流大,片状电容储存不了电量,从而导致片状电容两端电压下降。



我们还可以从以下几个方面来鉴别贴片电容的质量问题:

首先是检查外观,如果是一个质量合格的贴片电容的话,那么外观尺寸应该是和外面标注的尺寸或者说明书上面以及外包装上面标注的尺寸是一致的,假如外观尺寸有改变,例如轻微的瑕疵或者轻微的裂痕,那这个外观的尺寸存在一些问题,其次看锡脚,锡脚如有黑点、缺陷、裂纹、锡脚包边上下比例不协调等不良,大致就可以通过肉眼来发现问题。
如图所示:

  


其次是检测贴片电容的颜色,正常的电容外观颜色是均匀的,同一批次不会出现发黑和发灰等色差现象,假如肉眼观察发现这个外面的颜色就已经发黑了,甚至像烟熏的那种颜色,那这种就是有质量问题。应该进行下一步检测,如果检测不合格,那就说明电容有问题。


判断这个电容质量好坏,另外还有一个方法就是用数字电桥来进行检测。

其实检测的过程也很简单,就是直接把电桥调到相应的档位,然后用电桥夹具,将电容的两个锡脚全部都接通短路。然后这个时候来观察读数,稳定之后的读数,如果和这个电容的说明书上面的读数的电容值是保持一致的,或者是偏差非常的小在正常误差范围内,那说明这个电容应该是没有问题的。

本篇贴片电容的常见质量问题以及鉴别方法就介绍到这了,希望对大家有所帮助。在这建议大家在购买贴片电容的时候,选择正规来源渠道的商家,立创商城就有很多原厂贴片电容,大家可以放心在上面购买。


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。

广告图片