领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

齐纳二极管在LED方面的作用

2021-06-07 18:04:05阅读量:1077

齐纳二极管在普通的LED灯上面有什么作用呢?LED是一种半导体发光器件,它的发光原理是利用半导体芯片作为发光材料,利用电能转换为光能等,对于一般小功率的普通发光LED,它的驱动电流一般都是20mA左右,这也许是与单片机I/O口驱动电路一致吧,但是也有很多事大电流的,电流大的话封装也就不一样。
 
LED是一种对静电非常敏感的半导体器件,特别是对于InGaN结构的蓝色、翠绿色、白色等发光LED,这种结构这种颜色的LED对静电更加敏感,我们知道静电电压很高,甚至达到上万伏,LED发光管碰上静电很容易会破坏LED本身结构,导致发光性能异常,甚至直接损坏。
 
为了提高抗静电能力,LED会内置一个齐纳二极管,特别是绿色、白色、蓝色的LED,而且多数是双向齐纳二极管存在,普通的LED发光管抗静电能力一般都在2000V以下(如下表)。
 
  
 
但是加上齐纳二极管之后抗静电能力大大加强,甚至达到上万伏,当然,加了齐纳的LED在价格上比普通的要稍高一点。

因此,为了保护LED产品,对于防静电这一块一般要求:
1.接触LED时应佩戴防静电腕带或者防静电手套;
2.所有的仪器设备,包括料架等,应有必要的接地保护;

3.储存LED应使用防静电塑料袋、防静电周转箱。


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。

广告图片