领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

教你如何选择阻容降压电容

2020-11-25 11:59:50阅读量:1964

阻容降压是利用电容的容抗来限制电流,从而达到降压的目的,由于不需要使用变压器,它的成本是非常低的,而且电路也特别简单,正是因为这些优点,阻容降压电路我们使用还是很普遍的,对这个电路了解的人都清楚,阻容降压电容质量非常关键,它的容量衰减快慢决定了电路的寿命,阻容降压用什么电容好?

  


1、粉包型CBB电容(CBB21)

这种属于最便宜,也是成本最低的阻容降压电容,特点是自愈性能好,能承受浪涌电压冲击,长期负载下优异的电容量稳定性。专门设计使用在100~300VAC电源串联的电容降压电路场合如电表、LED驱动模块等。

2、盒装CBB电容

和粉包型的CBB电容相比,主要是增加了一个塑胶外壳,它的耐温、耐湿性更好一些,采用聚丙烯薄膜介质、阻燃塑壳、环氧树脂密封,CP线引出。高性价、低容降、外观一致,可替换包封电容,适用于110~240VAC阻容降压电路。

3、阻容降压专用X2安规电容

这个是普通X2电容的升级版,专用于阻容降压电容,容量衰减小,采用高分子聚丙烯薄膜介质、加厚型金属化电极、 全自动喷焊工艺,94V0级阻燃PBT塑壳、耐湿热环氧树脂密封、 CP线引出。高耐压、耐湿热、低容降,专用于阻容降压电路, 如LED驱动模块、电表、小家电等低功率电子消费产品。


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。

广告图片