领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

X1和X2安规电容的不同之处

2020-11-25 10:08:27阅读量:3100

X安规电容其实有两种,但我们最常用的就是X1和X2安规电容,有些人不明白,同样是安规电容,作用也一样,为什么非常分成X1和X2电容,它们到底有什么区别呢?

  


X1和X2电容的区别
1、X1和X2电容作用一样。

这两种电容的作用其实是一样的,都是用来抑制电源电磁干扰,一般安装到电源火线与零线之间,而且起到的作用都是差模滤波,所以从作用来讲,X1和X2电容其实并没有太大的区别。

2、两者唯一区别就是耐压值高低。

可以这样理解,X1电容耐电压更高,在一些更高电压的电路中要使用X1安规电容,X1 >2.5kV ≤4.0kV ; X2 ≤2.5kV。可以看出,X1电容的耐值明显要比X2电容高。

3、常见安规电容有哪些?

一般我们所说的安规电容也就有两种,一种就是X安规电容(X1/X2/X3安规电容),还有一种是Y电容(最常见的是Y1和Y2安规电容)。火线零线间的是X电容。x电容用在电源滤波中,起到电源滤波作用,对差模干扰起滤波作用。在火线和零线与地之间并联的电容,一般称之为Y电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合安全标准。因此,Y 电容同样也属于安全电容之一。

不管是哪种安规电容,在电路中都可以保护我们人身的安全,作用都特别重要。


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。


标签图标
安规电容 | X1电容 | X2电容
广告图片