领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

传AMD拟300亿美元收购赛灵思,后者股票大涨

2020-10-10 17:54:31阅读量:425

导读:美国当地时间10月10日(周五),因华尔街日报引援知情人士爆料称,AMD正就收购Xilinx一事进行深入谈判,Xilinx也因此消息股价大涨。


  

来源:华尔街日报


据华尔街引述知情人士称,这项交易最快可能在下周敲定,也可能谈判陷入僵局。按照通常的收购溢价计算,AMD这笔对赛灵思的交易估值将超过300亿美元。


就在9月14日,AMD在GPU领域的主要竞争对手英伟达,以400亿美元的价格从软银手中收购了ARM。加上2015年英特尔收购了FPGA巨头之一的Altera,AMD 此举也被外界看作一场进军FPGA领域的针对英特尔的宣战。


目前来看,全球FPGA 主要公司市占率中,赛灵思以42%稳居全球第一,英特尔(Altera)以30%的市占率紧随其后。


对于数据中心市场来说,只有CPU是无法满足的,多核异构才是未来。如果收购成功,赛灵思的技术产品可以整合到AMD的产品序列中,可以实现高集成度的CPU+FPGA的解决方案。这或许就是AMD收购赛灵思最主要的考量。


从行业方面来讲,伴随着英伟达和AMD两大GPU巨头针尖对麦芒的大手笔收购动作,全球芯片的格局也将发生翻天覆地的变化。收购方式上,有分析认为,AMD应该是同样采取英伟达收购ARM的方式,即现金加股票。


消息传出后,截至当地时间周五美股收盘,赛灵思股价大涨14%。


广告图片