领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

【直播回放&资料】乐鑫 ESP32进阶玩法

2020-05-18 14:07:42阅读量:7466来源:应用与分享

本文来自Wireless-tag(启明云端)和 ESPRESSIF(乐鑫科技),扫描二维码即可查看5.19 ESP32 直播回放!


  


微信扫码即可查看直播回放

0520 已更新:直播Q&A和资料下载

  



1、前言


作为乐鑫科技 Espressif 专为物联网应用开发的SoC,ESP32 凭借板载wifi和蓝牙(传统+BLE)、丰富的外设接口和SDK持续更新,已经成为IoT硬件开发的必备之选。


1、性能稳定:工作温度范围达到 –40°C 到 +125°C。集成的自校准电路实现了动态电压调整,可以消除外部电路的缺陷并适应外部条件的变化;

2、高度集成:ESP32 将天线开关、RF balun、功率放大器、接收低噪声放大器、滤波器、电源管理模块等功能集于一体,只需极少的外围器件,即可实现强大的处理性能、可靠的安全性能,和 Wi-Fi & 蓝牙功能;

3、超低功耗:ESP32 专为移动设备、可穿戴电子产品和物联网应用而设计,具有业内高水平的低功耗性能,包括精细分辨时钟门控、省电模式和动态电压调整等;

4、WiFi&蓝牙解决方案:ESP32 可作为独立系统运行应用程序或是主机 MCU 的从设备,通过 SPI / SDIO 或 I2C / UART 接口提供 Wi-Fi 和蓝牙功能。


彩屏IoT、AI离线语音... ESP32 在 IoT 领域有哪些进阶玩法呢?


5月19日(周二)晚19:30,由启明云端总经理穆允翔带来乐鑫 ESP32时下最in进阶玩法的直播讲解,送出多款ESP32开发板,本直播由立创商城、Wireless-tag(启明云端)和 ESPRESSIF(乐鑫科技)联合举办。



2、乐鑫 ESP32 进阶玩法


彩屏驱动+WiFi蓝牙一体


  

基于WT32-SC01的智能彩屏


WT32-SC01 是面向可视化触摸屏幕的3.5寸屏开发板,板卡搭载自主开发的 GUI 平台固件,支 持图形拖拽式编程以帮助用户完成自定义的控制平台的开发。WT32-SC01 开发板主控采用 ESP32-WROVER-B 模组,该模组是通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,内配置 4MB SPI Flash 和 8MB 的 PSRAM。WT32-SC01 开发板还可以通过两边的扩展接口进行按键、语音、摄像 头等功能的开发调试,极大缩短用户的开发周期。


资料:WT32-SC01规格书

*注:该开发板将在近期补货后在商城销售,如需订购请点击商品页面的到货通知


离/在线语音


  

ESP32-Vaquita-DSPG 开发板(下)


ESP32-Vaquita-DSPG为用户提供了便捷,安全,高性价比的方式开发语音控制的物联网设备。该款开发板集成了乐鑫的ESP32无线SoC芯片,DSP集团的DBMD5P音频SoC芯片和360度拾音音的双麦克风阵列,基于亚马逊物联网平台(AWS IoT)的Alexa语音服务(AVS)为用户提供了一站式方案(Turnkey),帮助用户轻松开发集成亚马逊Alexa,具有语音功能,连接AWS IoT平台的物联网设备。


资料:ESP32-Vaquita-DSPG用户指南


摄像头应用


  

ESP32-EYE 开发板


ESP-EYE 是一款面向人脸识别和语音识别市场的开发板,搭载 ESP32 芯片、200 W 像素摄像头、数字麦克风、8 MB PSRAM 和 4 MB Flash,可满足各种 AI 应用开发需求。此外,该开发板还支持 Wi-Fi 图像传输、Micro USB 调试和供电,可以实现语音唤醒、人脸检测与识别等功能,可协助用户开发高度集成的 AI 解决方案。


资料:ESP-EYE 入门指南


  

ESP32-DevKitC 开发板



ESP32-DevKitC V4 是乐鑫一款基于 ESP32 的小型开发板,板上模组的绝大部分管脚均已引出,开发人员可根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围器件,或将开发板插在面包板上使用。



资料:ESP32-DevKitC V4入门指南



  

ESP32-S2-Saola-1 开发板


ESP32-S2-Saola-1 是乐鑫一款基于 ESP32-S2 的小型开发板。板上的绝大部分管脚均已引出,开发人员可根据实际需求,轻松通过跳线连接多种外围器件,或将开发板插在面包板上使用。


资料:ESP32-S2-Saola-1入门指南




ESP32-Ethernet-Kit 开发板

  

ESP32-Ethernet-Kit 是一款来自乐鑫的开发板,由以太网子板(A 板)和 PoE 子板(B 板)两部分组成。其中以太网子板(A 板)贴蓝牙 / Wi-Fi 双模 ESP32-WROVER-B 模组和单端口 10/100 快速以太网收发器 (PHY) IP101GRI。PoE 子板(B 板)提供以太网供电功能。ESP32-Ethernet-Kit 的 A 板可在不连接 B 板的情况下独立工作。


资料:

ESP32-Ethernet-Kit V1.0 入门指南

ESP32-Ethernet-Kit V1.1 Getting Started Guide



3、乐鑫 Espressif &启明部分热卖型号


商品编号 厂家型号 描述
C95209
ESP32-WROOM-32

WiFi+双模蓝牙 双核CPU 网口 顶配MCU 低功耗蓝牙 

ESP32系列ESP-WROOM-32模组/ESP-32S 4MB

C473012
ESP32-WROOM-32D

ESP32-WROOM-32D 集成 ESP32-D0WD

用于低功耗传感器网络和要求极高的任务,如语音编码、MP3解码等

C193707
ESP32-PICO-D4

ESP32 WiFi和蓝牙双模,集成了晶振,flash,滤波电容等

所有外围器件,不再需要外围元器件即可工作

C129733
ESP32-D0WDQ6

32-bit MCU&2.4GHz Wi-Fi+BT/BLE芯片

ESP32集成2.4 GHz Wi-Fi和蓝牙双模IoT无线系统级双核单芯片方案

C477825
WT-01S

ESP8266 PCB 核载PCB天线wifi模组,即插即用

默认 AT指令集,32位型MCU超低功耗的嵌入式无线网络控制模块

C477830
WT8266-S6 ESP-12S

ESP8266核载PCB天线wifi模组,32位型MCU嵌入式无线网络控制模块

主频支持80MHz和160MHz,支持RTOS,集成wi-Fi MAC/BB/RF/PA/LNA


点击Wireless-tag(启明云端)和 ESPRESSIF(乐鑫科技)查看更多在售产品。



直播Q&A(节选)


Q:ESP32支持的都是SPI接口屏吗?帧率怎么样?介绍下直播中出现的彩屏。
A:ESP32目前支持SPI和MCU接口,对于2.8寸、2.4寸、2.0寸屏这些小屏,分辨率320*240以下,SPI接口可以解决刷屏问题,ESP32 的SPI最大速度支持到80Mbps。3.5寸的480*320分辨率屏建议使用MCU接口,刷屏性能会更好一些,保证体验的情况下全屏刷新率在24-30帧左右。
WT32-SC01上搭载的这款彩屏是电容式触摸屏,适合需要触控的场景,从86盒式的机械按键到按键触摸再到触摸屏,目前电容屏的使用体验更好,某种程度上客户开发不同产品不需要重新开模,换一套UI即可。我们认为彩屏化趋势是必然的。如果注重成本可以不使用触摸屏改用触摸按键的方式,ESP32也支持Touch key也就是触摸按键的方式(ESP32目前最多支持10个按键,下一版的ESP32-S2最多支持14个)。


参考资料:http://doc.8ms.xyz/docs/gui/gui-1bv12c443bi97

Q:ESP32的开发使用什么软件?
A:针对屏的开发,我们有专门的拖拽式开发平台(http://esp32.8ms.xyz/),目前的GUI可以做到可视化开发,避免一些开发者对UI不太熟悉,提高带屏产品或方案开发的效率。

Q:目前使用Arduino,ESP32有什么优势?
A:Arduino使用8位机,由于使用时间长,开发环境相对比较齐全。ESP32是32位,完全国产化,国内外的开发资源都非常丰富,我们公司后面会集中将GUI等各方面做得更加完善、易用。

Q:ESP32能开mesh吗?
A:ESP32支持两种mesh,目前最新的SDK支持蓝牙5.0的SIG mesh,另外也支持WiFi mesh,视不同应用场景需要的传输速率而定。用户可以选用不同的技术来实现自己的产品功能。

Q:ESP32推荐使用vscode开发吗?
A:编码使用什么IDE都可以不做限制, 我们自己也是用的vscode来开发的,最终使用ESP32的工具链环境编译就可以。



直播相关资料: (仅供观众学习参考,相关内容未经授权禁止公开发表)

立创_启明ESP32直播资料20200519.zip

(该资料包含:直播PPT、乐鑫Company Brochure、WT32-ETH01/WT32-SC01开发板规格书和乐鑫官方开发板资料等)


本文来自Wireless-tag(启明云端)和 ESPRESSIF(乐鑫科技),未经许可禁止转载。

标签图标
ESP32 | 乐鑫
广告图片