领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

【方案解析】基于飞思卡尔MCU的税控POS机设计

2020-04-30 16:09:45阅读量:1589

中国国内的税控POS机市场发展潜力巨大。据华恒科技副总经理耿鹏翮先生介绍,POS机市场基本是靠政策推动的市场。有关数据表明,目前在册的纳税户大约有1500万户,其中约500万户在未来三年将要更换新的税控POS机,每台按2000元计,是一个100亿元的大市场。在2004年税控机国标开始推行之后,各省市的税控机招标已经陆续展开。

POS机的解决方案提供商华恒科技与获得税控机生产资质的厂家合作,提供基于32位嵌入式处理器的税控方案。华恒科技提供的税控收款机解决方案是较早满足国标USB接口标准的方案,技术处于国内领先地位。另外,在样机设计、国家电子计算机质量监督检验中心(NCTC)检测,信息产业部电子第五研究所质量检测中心可靠性试验等各个环节,华恒科技都与生产厂商紧密配合,一起为开拓税控收款机市场做出充足的准备。

华恒的税控POS机解决方案主要优点

1、功能强大、完善,采用飞思卡尔公司的ColdFire V2微处理器——MCF5253作为主控芯片,主频达140MHz,内置加强乘加单元(EMAC)单元,主要面向高性能的运算;板载128k SRAM,在其他MCU中也是少有的,这可令关键应用数据存储在SRAM中,加速数据的调用和处理;

2、芯片还集成了高速的USB 2.0 OTG接口,支持高速USB 2.0 OTG 接口,可扩充性好。可支持USB存储,USB打印机,USB Wi-Fi模块等各种USB设备;

3、成本低,工业性芯片8美金左右;

4、功耗低,1.3mW/MHz,内核1.2V电压,在140MHz时电流不到40mA,完全可以用电池供电,适合便携式应用。

5、性能稳定可靠,ColdFire系列MCU有十多年的历史,很稳定,这个系列每款都具备工业级工作温度范围:-40~85度。

基于MCF5253微处理器实现税控POS机解决方案系统的设计

华恒的税控POS机解决方案系统框图

  


系统参数
  


其他特性

直接控制板上的打印头,无需额外的打印控制芯片

支持高速打印

直接控制板上的MODEM

IC卡防短路保护,支持ISO7816,全部用软件实现,无需额外的逻辑芯片

防突然断电时数据保护

支持VFD及高达320x240分辨率的 LCD显示, 提供GUI

支持手写输入识别

CPLD实现串口扩展,省去昂贵的串口扩展芯片

飞思卡尔的MCU

嵌入式电子产品正在以前所未有的速度演进,对性能和功能的需求也日益增加,进而推动了微控制器产品链的设计工作。提供全面MCU产品系列的公司无疑将赢得明显的优势。以飞思卡尔为例,作为全球排名第二的MCU供应商,飞思卡尔为多个不同市场提供全面的8/16/32位MCU产品系列。这些市场包括汽车市场、个人用户市场和工业市场等。飞思卡尔提供的广泛的控制器产品从入门级的超低端8位设备直到高性能的32位产品系列(如ColdFire系列嵌入式控制器)。

另外,在设计过程中,工程师需要轻松地从初级MCU移植到更高端的MCU,因此满足产品移植需求变得异常重要。飞思卡尔的微控制器产品系列(Controller Continuum)是一种兼容8到32位产品的体系结构。它可以提供兼容的芯片外围设备和开发工具,帮助用户轻松完成从8位到32位性能的演进。

飞思卡尔与华恒的互助合作

华恒公司和飞思卡尔的合作非常悠久。飞思卡尔在很多方面为IDH提供支持,如技术资料、样片、共享工具如音视频解码器,使华恒能够很快研发出最新的平台,将一些初步的解决方案提供给客户,到正式量产时客户就已经做好准备了。目前,华恒基于飞思卡尔的芯片开发了家庭媒体中心、家庭网关、IP电话等各种成熟的解决方案。另外,华恒还和飞思卡尔合作开展大学计划,由华恒为大学生的飞思卡尔开发板学习板提供支持,并在大学建立嵌入式实验室。

目前,32位微控制器系统非常复杂,工程师不仅需要了解CPU自身,而且要了解全部系统要求。这通常包含硬件和软件平台。飞思卡尔很清楚现在的世界市场形势,了解可以受益于ColdFire系列的相关技术。有了这些能与合作伙伴IDH分享的宝贵信息,再加之飞思卡尔专业的项目管理指导,双方会携手创造出增值解决方案。飞思卡尔还通过协调IDH与不同合作伙伴的合作,如软件合作伙伴、当地的大学,不断缩小技术差距,以便集中所有努力,为最终客户提供真正有效的解决方案。

作为IDH,华恒的关键角色是在飞思卡尔和OEM厂商之间一个承上启下的桥梁。飞思卡尔作为国际知名的半导体厂商,他们的MCU要应用到OEM那里还需要配备外围的操作系统、软件和解决方案、各式各样的接口,这些都由华恒这样的IDH帮助提供,OEM客户看到实实在在的东西才更愿意使用。IDH帮助飞思卡尔的芯片方案更方便、快捷地被OEM厂商所理解和应用。同时,飞思卡尔提供的全面产品系列、满足兼容性和移植性的产品体系结构,以及所提供的大量功能性外围设备,都将最大限度帮助IDH设计公司简单快捷地开发出创新产品。

对中国设计公司发展前景的一点思考

中国自己的设计公司是我们所有中国电子行业人的期待和寄托所在,它们代表着中国自己的科技水平和创新能力。作为中国设计公司中的核心一员,对于中国的设计公司如何面对竞争、成功发展,耿鹏翮先生很有感触。他强调,中国设计公司面临最关键的问题是一定要提高精品意识。面对目前市场上异常激烈的竞争,IDH必须要不断创新,努力提高自己产品的技术附加值。

中国的IDH目前面临的竞争既来自产业链的上游,也来自产业链的下游。以华恒为例,上游的半导体厂商正在扩大它们的业务范围,现在不仅提供芯片方案,还提供一整套完整的交钥匙方案,客户直接拿来就可生产,一个典型的例子就是台湾的手机方案提供商联发科。而下游的OEM厂商也开始建立自己的设计队伍。这都给位于中间层面的IDH带来很大压力。


内容声明:本文转载自其它来源,转载目的在于传递更多信息,不代表立创商城赞同其观点和对其真实性负责,仅作学习与交流目的使用。

广告图片