领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

应力释放数据检测连接器寿命方法

2019-10-30 20:00:11阅读量:634

伴随着工业生产对电子产品无故障工作性能的要求不断增强,在连接器产品的设计要求中,提高连接器产品的使用寿命已成为一种设计导向。因为现在的连接器使用寿命是衡量着,连接器性能可靠性的首要指标。

另外因为现在连接器行业的市场竞争激烈,连接器厂家企业也在要求设计人员在众多生产材料中寻找适宜的材料,以能降低连接器厂家的生产成本。在这些要求的情况下,这些趋势的综合结果使得连接器的铜合金材料等,在工作特性中更是接近其性能极限。

初始接触力是连接器设计和材料特性的一个重要因素。如果连接器接触力低于某一临界水平,则接触件会出现功能失效,因为在接触件中,弹性变形会转变成塑性变形,故应力释放会导致接触力的减小。因此,在预测作为时间和温度相关函数的应力释放,自然就成为确保连接器可靠性的关键因素。

应力释放数据的相关知识:

应力释放数据是设计人员预测电子连接器使用寿命的一个有效工具,可以根据现有数据对连接器的接触材料作出选择的决策。现在这些数据技术已被广泛应用于计算机、通信和汽车电子工业等。因为目前对于有关产品的寿命周期的数据是非常缺乏的,特别突出在计算机领域中。不仅如此,这项技术还是能缩短产品开发周期和有效期的一个有力数据。

现在大多数连接器设计人员采用应力释放数据主要是以此来根据应用,要求缩小接触件材料的选择范围。还有许多设计人员也正在寻求适当的试验方法,以更准确地预测连接器使用寿命的特性。这样可以大大减少试验所需的样品数量,以及测试众多样品所带来的相关成本。

我们还在应力释放测试试验中得出了以下7点结论:

1.当应力作为测试时间的一个相关函数时,经常会发现斜度出现了变化。因此,测试时间应该适当长一些,以获取这一特性。

2.当测得的数据与温度存在一定的相关性时,将现有的数据线性推广到较长的测试时间是非常有用的。所存在的不足之外是:当试验时间超出规定时,有时会发生斜度转折,而且在其它温度下也无法预测其性能。

3.促使连接器的工作性能更趋于合金性能极限的因素可能还将会继续存在。这表明准确预测应力释放是连接器设计的关键所在4.由带材所获数据存在一定的局限性,由于打弯是在连接器制造过程中完成的,所以它没有反映出任何负面影响。

5.铜带的轧制可以模拟连接器的制造,其作用与 C7025和 C17410 性能相反。

6.在单个图示中,绘制各种温度下的数据曲线时,拉森-米勒参数非常有用。这一方法对于预测材料在已完成的和预计进行的短期试验的两温度之间的性能,并以此模拟材料的长期性能时也是极为有用的。但是,如果超出该测试温度范围,则不能用它来推算。

7.可以将这些方法结合起来,以此来对推算值进行复检。


【内容声明】本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。本文提供的内容或服务仅用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,本网站不承担任何法律责任。如涉及版权问题,请及时通知本网站删除。

标签图标
检测 | 连接器 | 应力释放数据
广告图片