领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

【电路图】单片机掉电了怎么办?

2019-07-29 17:53:06阅读量:1889

通常,在数字钟、打铃仪、某些定时器和日历钟等类型的单片机系统中,当主电源 DC5V失去时,我们称之为掉电。掉电之后,单片机会停止工作,时钟会停止往前走,这种结果在许多场合往往是不希望的,为了保证单片机在主电压失去时仍然能够保持运行,人们就利用干电池对单片机系统继续进行供电。

  

应该感谢单片机芯片的工程技术设计师,是他们首先提供了单片机系统能够顺利实施“掉电保护”的内部条件,这就是:单片机允许在电压低至 2V 甚至更加小一些的电压供电时。仍然可以保证其最基本的运行(对外部输入输出功能将会失效或者停止)。

  

电池在主电源失去时,对单片机的继续运行提供能源,此时的电池能源是非常宝贵的,往往都是以“uA”级进行计算。而且还有一个不能避免的结果,就是随着保护时间的延长,电池的电量也会用完的。所以,保护电路有一个最长保护时间的参数,使用中不能超过,否则,保护就会失效。

  

当电池经过保护时间的使用之后,就需要补充电能,以便下一次保护时能够“酒足饭饱”地投入保护工作。所以,又有一个如何给电池充电的问题。归纳一下:就是电池在主电源正常供电时,需要由主电源对其进行充电;当主电源失去一时,又由电池放电以保持单片机系统的运行。下面就是一个标准的掉电保护电路。(VCC = 6V). 


单片机掉电保护电路图
单片机系统中的掉电保护电路 

  

当主电源正常时,单片机由VCC5V电源供电,此时,VCC5V 电源通过 D1 和 R1 ,对保护用电池进行充电,以保证电池电量的充足。适当选择 R1 的大小,可以保证充电电流和充电时间都比较合理。

  

例如:需要对 3V6 * 60mAH 的电池充电,充电时间选择在 8 小时左右,我们就选择充电电流为 8 mA,R1 =(6V - 0.6)/ 8(0.6 是串连二极管的导通压降)。

  

与电池并联的稳压二极管是防止电池过充电用的。放电路径是:电池通过 R1 R2 ,对单片机供电端口进行供电,供电电流通过 R1 R2 之后,会有压降,到达单片机的 VCC端口时,电压就会比 3V6 低,一般会在 2V--2V5左右,不要企图在这个时候提高单片机的供电电压,这样反而会适得其反,令单片机仍然工作于正常供电状态。对各单片机生产公司的各种单片机,这个低供电电压会有某些差别,调整电阻 R2,在保证单片机能够保持运行的情况下,耗用电流越小越好。


【内容声明】本文刊载的所有内容,包括文字、图片、音频、视频、软件、程序、以及网页版式设计等均在网上搜集。本文提供的内容或服务仅用于个人学习、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,本网站不承担任何法律责任。如涉及版权问题,请及时通知本网站删除。

广告图片