领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

芯片进口首破3000亿美元 / 展锐首款5G芯片流片 / 三星7nm EUV将量产

2019-01-23 18:03:39阅读量:906来源:芯片大师

(全文字数: 1480字  建议阅读时间: 5分钟)

提要

1、我国集成电路进口破3000亿美元

2、苹果高通专利大战升级

3、美光诉讼被驳回,晋华低调运转

4、三星7nm EUV下半年量产

5、美光回购合资厂股份

6、展锐首款5G芯片已流片


芯片进口首破3000亿美元

1月14日,海关总署公布2018年12月全国进口/出口重点商品量值表显示,我国2018年全年集成电路进口额达到3120.58亿美元,同比增长19.8%。出口方面看,2018年全年我国出口额为846.36亿美元,同比增长26.6%。 

数据源:中国海关


海关总署披露的历年数据显示,2014年到2017年,我国集成电路年进口额分别为2176亿美元、2299亿美元、2270亿美元及2601亿美元,2018年进口额首次突破3000亿美元。出口额方面,2014年至2017年的出口额数值介于600亿美元到700亿美元之间,2018年增至846.36亿美元。


芯锐评:

与国内集成电路市场增长同步的是快速增长的进口额和逆差,最大蛋糕和红利被国外产品吃掉,而本土芯片制造没有跟上。


高通:越来越热闹


来源:USPTO

1月17日,苹果高通专利大战进一步升级。据路透社报道,美国专利和商标局(The U.S. Patent and Trademark Office)决定加入苹果与高通之间涉案金额高达数十亿美元的专利授权大战。


该机构专利审判和上诉委员会决定考虑高通两项专利的有效性。苹果及其盟友英特尔声称,这两项专利并不涵盖新的发明,而该委员会也展开了初步分析,以判断苹果是否有“合理的概率”赢得这一论证。该委员会将听取双方的论证,并将在大约一年内做出最终决策。


芯锐评:

苹果来势汹汹,高通以命相搏,这场专利战朝着世纪大战的势头发展,无论结果如何,高通凭借专利获得的统治地位将受严重挑战。


晋华:低调运转


来源:集微网

1月19日,美光诉福建晋华案有了最新进展。美国法院的最新文件显示,认定美光对福建晋华诉讼案的文件有瑕疵,驳回了美光对晋华的民事诉讼,但美光最晚可以在2019年2月8日前进行修正。


与此同时,福建晋华仍是低调持续运转,而非外界传闻的停摆状态,且最大光刻机龙头 ASML 默默支持并未撤出,目前由福建晋华总经理陈正坤坐镇,维持工厂正常运作。

芯锐评:

希望晋华挺过至暗时刻!


三星:加足马力撵上

三星本周发布2018年Q4季度财报显示,当季盈利同比减少9%,环比减少38.5%,主要原因是三星智能手机业务低迷和存储芯片降价,这个趋势会一直持续到今年上半年。



来源:三星


为了弥补存储芯片降价周期带来的影响,三星早就开始强化代工业务,要赶超台积电,而这就要跟后者抢先进工艺量产时间了。三星高管称,三星今年下半年会量产7nm EUV工艺,2018年中台积电已经完成流片。

芯锐评:

DUV 时代三星距台积电近在咫尺,拿下高通骁龙845大单以后,EUV 成了追赶关键节点。


美光:收厂取暖


图:IM 公司的3D Xpoint 架构

1月15日,美光宣布,将向Intel支付15亿美元现金收购IM(Intel-Micron)合资闪存工厂中Intel持有的剩余股份。


IM工厂于2006年成立,当时美光、Intel各出资约12亿美元,不过美光占股51%。Intel和美光去年7月宣布在今年上半年完成完成第二代3D Xpoint芯片研发工作后结束合作关系。

芯锐评:

对于一直想着推进傲腾的Intel,此举是否意味着存储产品将采取代工模式?


紫光展锐:5G急先锋

在1月21日于上海举办的紫光展锐“2019激活芯 Flag”活动上,紫光展锐市场副总裁周晨表示,展锐将于2019年推出5G芯片,目前第一款5G芯片已经开始流片。 

芯锐评:

展锐的前身展讯3G时代研发了第一颗国产3G芯片,为我国TD标准做出了巨大贡献,5G时代能否再创辉煌?


每周一期芯周刊,每条一句芯锐评,欢迎关注!



广告图片