领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

如何用一个废旧的Android手机DIY一个投影仪?

2017-08-08 13:42:35阅读量:16730来源:立创商城

在你看来,这是冷冰冰的元器件。在他们眼里,这是魔术师手里的帽子,里面藏着电子科技的神秘。第二届立创商城电子制作节,电子“魔术师”们的精彩作品,等你来围观:www.szlcsc.com/go/170508zzj!

 

一个淘汰下来的旧手机,除了送男朋友还能干什么?

科技宅改变世界,遇到理工科男朋友,什么旧手机到他手里都能变废为宝!

先上成品图成品(还有个盖子没有照)和夜间效果图,40寸的样子,但是灯泡只有35w。

首先说明,这个肯定比不上人家花几百上千diy的投影仪,我这个成本就80-90块钱,不算那旧手机。相信大家或多或少都有没有用了的丢弃在一边的手机吧。按键或者触屏都可以,我这个适合要求不高的来diy,我也第一次做,肯定有不足的,大家就当一个参考吧。

第一步:

首先是要把手机液晶屏的背光板取下来,反正记住,正面的排线千万不要动,不要用蛮力,建议用把指甲刀把屏幕金属框慢慢往外面夹,要拆开到屏幕半透明。屏幕构造一般都像下面图片这样,看了图你就知道了。

第二步:

下面就要开始正式制作了,工具其实只要美工刀,直尺,铅笔。其它的只是我用到的。

(1)材料价格一览表:

4块300×400×2mm的ABS板一共56元(其实我是图方便,这个材料不耐高温且透光,我这种小型的为了方便可以用这个);

1个35w的卤素灯杯(卖灯具的有卖),3元;

1个卤素灯用的变压器(买灯具的地方都有),12元;

两块“菲涅尔透镜”,淘宝搜索就有,20元钱;

放大镜4个,6元;

另外还有一个电脑主机的风扇,没有花钱,记不得从哪里来的了。

(2) 变压器和灯杯

(3)菲涅尔透镜

一般是一对卖的,有两块,上面有一圈一圈的波纹,大多数都是塑料制作的,厚度2mm左右,你用手电筒照,有一个可以把光聚成长方形的就是后菲镜,没错,用到的就是后菲镜,前菲镜我没有用,因为加上了会大大降低透光率。

(4)镜头

我为了省钱,直接用的放大镜,4个9mm直径的放大镜把手柄用钳子夹掉,当然你也可以用菜刀砍掉。然后重叠起来,用比较宽的胶条把他们缠起来。一方面是为了均光,图像就不容易变形,还有就是减小焦距。如果你房间不是很大,但是想投影更大,那么焦距就要越短。反正我这自制镜头只有一个字形容,渣渣。网上有镜头卖,但是动不动就上百。由于我这个投影只有几十寸,所以也不怎么失真,没必要买镜头。

第三步:

这个东西费了一会儿时间,这个无辜的手机就是当年的诺基亚5230,可惜很久都没有碰过它了,现在它又重新证明了自己的价值呵呵。触屏机麻烦。对了【还可以用mp4弄,废弃的也可以,比手机更好,因为是专门播放视频的】,然后手机拆开就3部分(触屏、液晶屏、机身)。通过重力感应屏幕至少是水平的,操作对于我来说也不是很麻烦。

(1)还是勉勉强强画画图,然后再弄。这个ABS工程塑料板切割很轻松,刀子轻轻划了一条痕迹,然后掰开就断的非常整齐。所以没有切木板费劲。

(2)箱体就没有什么详细说明,你需要在制作前试一试。像我这个镜头焦距应该有15cm,那么液晶屏离镜头距离就比15cm短一些。反正你先计算好了再弄。普通的方法调整图像清晰度(对焦)是靠镜头,但是我是把镜头固定了,通过固定手机的那个底座来移动对焦的。反正自己看情况。

第四步:

菲涅尔透镜(简称菲镜)直接放在屏幕靠近光源那侧,离屏幕1cm左右吧,反正你拿手电筒照,可以把手电筒的光聚成长方形的,但是由于是手电筒,可能中间会比较亮。容易分辨的。这个就是把光均匀分散成长方形的,不然投影只能看见一个圆形,四周就会是暗角。所以我建议再怎么还是买块这个镜片。

第五步:

液晶屏的方向,这个比较重要。你记住,光是从液晶屏正面透过的,然后在这个基础上把屏幕倒立放。这样投影才是正立,并且字幕画面也是正常方向的。液晶屏透光率只有7%左右,所以你懂的。

第六步:

关于光源的话,我觉得我这个投影仪效率已经超级高了,毕竟灯泡只有35w,本来想买个50w的,结果那里卖完了50w的,所以我只有以后再换大一点。反正距离调整好了,保持画面都能显示出来的基础下可以稍微靠近一点液晶屏,但是注意不要太近了。

液晶屏和那个菲涅尔透镜温度都不能高于60度。最好像这样弄个散热风扇,但是说实话我这个35w不开风扇到了屏幕那里温度都只有40度左右。记住风扇对面还要开个通风的口。我这个通风口这么弄是为了方便取下来然后操作手机的,打开就可以看见手机的触摸屏。老一点触屏机是触摸屏和显示屏分开的。虽然说比较麻烦,但是这点我还是能够应付的,然后播放电影就把那窗口上进去。

第七步:

这是白天的效果,墙壁比较渣,但是我白天一般不看。 这是白天的效果,墙壁比较渣,但是我白天一般不看。

一般光源前面都有聚光镜,但是我这个没必要用聚光镜,因为灯泡自带反光碗。反正测试的时候不要让光线直射眼睛,强光对眼睛有伤害,我只是加了个镜子做的罩子,相对于聚光来说倒不如是用来保护眼睛不被光直射。

提醒:不同年代的手机,屏幕的结构不一样。例如使用AMOLED屏幕的手机就不行,使用“全贴合工艺”做的屏幕也无法分离,拆手机前最好查清楚再拆。另外想diy投影仪的朋友,diy方法很多,不一定要用手机,百度“diy投影仪”就有很多教程。

以上教程转自百度贴吧diy吧 网友 @№街のboy 的教程,侵删。 


广告图片