首页 > 热门关键词 > 嵌入式芯片
综合排序 价格 销量
-
符合条件商品:共225933
图片
关键参数
描述
价格(含税)
库存
操作
BTS50080-1TEA是一款采用PG-TO252-5-11封装的单通道高端功率开关,具备嵌入式保护功能。该功率晶体管由一个带电荷泵的N沟道垂直功率MOSFET构成。其设计基于智能SIPMOS芯片堆叠技术
数据手册
  • 1+

    ¥39.83
  • 10+

    ¥34.45
  • 30+

    ¥31.17
  • 有货
  • MCP16502是一款高度集成的电源管理集成电路(PMIC),与微芯科技(Microchip)的嵌入式微处理器单元(EMPLJ)兼容,在使用高性能模式(HPM)时需要动态电压调节(DVS)。它与SAMA5DX和SAM9X6微处理器(MPU)兼容,这些微处理器由专门的器件变体提供支持,可优化解决方案的物料清单(BOM)。MCP16502集成了四个直流 - 直流降压调节器和两个辅助低压差线性稳压器(LDO),并提供与微处理器的全面接口,包括一个中断标志和一个1 MHz的I²C接口
    数据手册
    • 1+

      ¥39.89
    • 10+

      ¥39
    • 30+

      ¥38.41
  • 有货
  • MachXO 系列描述MachXO 系列针对传统上由CPLD和低容量FPGA处理的应用需求进行了优化,如胶合逻辑、总线桥接、总线接口、上电控制和控制逻辑。这些器件在单芯片上结合了CPLD和FPGA的最佳特性,使用查找表(LUT)和嵌入式块存储器提供灵活高效的逻辑实现。通过非易失性技术,这些器件提供了单芯片、高安全性、即时启动的能力。先进的工艺技术和精心设计确保了高引脚到引脚的性能。主要特性包括: 非易失性,无限可重配置 :微秒级上电启动,无需外部配置存储器,卓越的设计安全性,毫秒级基于SRAM的逻辑重配置,并支持非易失性存储器的后台编程。 睡眠模式 :允许静态电流减少100倍。 TransFR 重配置 (TFR) :系统运行时进行现场逻辑更新。 高I/O与逻辑密度 :范围从256到2280个LUT4s,73到271个I/O,以及广泛的封装选项。支持密度迁移,且封装符合无铅/RoHS标准。 嵌入式块RAM :高达27.6 Kbits sysMEM 嵌入式块RAM和高达7.7 Kbits分布式RAM,配备专用FIFO控制逻辑。 灵活的I/O缓冲区 :可编程sysIO 缓冲区支持多种接口,包括LVCMOS 3.3/2.5/1.8/1.5/1.2, LVTTL, PCI, LVDS, Bus-LVDS, LVPECL, 和 RSDS。 sysCLOCK PLLs :每个器件最多两个模拟PLL,支持时钟乘法、除法和相移。 IEEE 标准1149.1 边界扫描 和 IEEE 1532兼容的系统内编程 。 板载振荡器 及支持3.3V, 2.5V, 1.8V 或 1.2V 电源操作。MachXO 架构包括一个被可编程I/O (PIO) 包围的逻辑块阵列,某些器件还具有sysCLOCK PLLs和sysMEM 嵌入式块RAM (EBRs)。逻辑块以二维网格排列,EBR块位于逻辑阵列左侧的一列中。PIO单元位于器件边缘,分为多个Bank,并利用称为sysIO接口的灵活I/O缓冲区支持各种接口标准。MachXO 器件的核心由PFU和PFF块组成,这些块可以编程执行逻辑、算术、分布式RAM和分布式ROM功能。每个PFU块包含四个相互连接的Slice,每个Slice有53个输入和25个输出。Slice可以在四种模式下工作:逻辑、波纹、RAM和ROM,从而构建各种逻辑和存储功能。MachXO 器件中的路由资源包括切换电路、缓冲器和金属互连段,PFU之间的连接使用X1, X2, 和 X6 路由资源。所有PFU可用的全局信号包括主次时钟,这些时钟由16:1多路复用器生成。MachXO1200和MachXO2280器件提供PLL支持,能够使用输入、反馈、后标量和次级时钟分频器合成时钟频率。这些器件中的sysMEM EBR可以实现单端口、双端口、伪双端口或FIFO存储器,具有多种深度和宽度。EBR存储器支持三种写行为:正常、写通和读前写。MachXO 器件中的PIO单元被组装成组,在较大的器件中具有增强的I/O能力,包括差分接收器和LVDS发送/接收对。sysIO缓冲区允许用户实现多种标准,包括LVCMOS, TTL, BLVDS, LVDS, 和 LVPECL。
    数据手册
    • 1+

      ¥44.86
    • 10+

      ¥43.81
    • 30+

      ¥43.11
  • 有货
  • 特性:10位ADC(仅C8051F380/1/2/3/C):高达500 ksps,内置单端和差分模式的模拟多路复用器,VREF来自外部引脚、内部参考或VDD,内置温度传感器,有外部转换启动输入选项。 两个比较器,内部电压参考(仅C8051F380/1/2/3/C),欠压检测器和POR电路。 USB功能控制器:符合USB规范2.0,全速(12 Mbps)或低速(1.5 Mbps)运行,集成时钟恢复,全速或低速无需外部晶体,支持八个灵活端点,1 kB USB缓冲内存,集成收发器,无需外部电阻。 片上调试:片上调试电路便于全速、非侵入式系统内调试(无需仿真器),提供断点、单步执行、检查/修改内存和寄存器功能,性能优于使用ICE芯片、目标插脚和插座的仿真系统。 电压供应输入:2.7至5.25 V,使用片上稳压器支持该电压范围。 高速8051 μc内核:流水线指令架构,70%的指令在1或2个系统时钟内执行,高达48 MIPS运行,扩展中断处理程序
    数据手册
    • 1+

      ¥48.27
    • 10+

      ¥47.04
    • 30+

      ¥46.22
    • 100+

      ¥45.4
  • 有货
  • 特性:10位ADC(仅C8051F380/1/2/3/C):高达500 ksps,内置单端和差分模式的模拟多路复用器,VREF来自外部引脚、内部参考或VDD,内置温度传感器,有外部转换启动输入选项。 两个比较器,内部电压参考(仅C8051F380/1/2/3/C),欠压检测器和POR电路。 USB功能控制器:符合USB规范2.0,全速(12 Mbps)或低速(1.5 Mbps)运行,集成时钟恢复,全速或低速无需外部晶体,支持八个灵活端点,1 kB USB缓冲内存,集成收发器,无需外部电阻。 片上调试:片上调试电路便于全速、非侵入式系统内调试(无需仿真器),提供断点、单步执行、检查/修改内存和寄存器功能,性能优于使用ICE芯片、目标插脚和插座的仿真系统。 电压供应输入:2.7至5.25 V,使用片上稳压器支持该电压范围。 高速8051 μc内核:流水线指令架构,70%的指令在1或2个系统时钟内执行,高达48 MIPS运行,扩展中断处理程序
    数据手册
    • 1+

      ¥57.72
    • 10+

      ¥49.81
    • 30+

      ¥44.98
    • 100+

      ¥40.94
  • 有货
  • LAN9730/LAN9730i 是一种高性能解决方案,用于USB到10/100以太网端口桥接。应用范围从嵌入式系统、机顶盒和PVR到USB端口复制器。
    数据手册
    • 单价:

      ¥60.361563 / 个
    特性:10位ADC(仅C8051F380/1/2/3/C):高达500 ksps,内置单端和差分模式的模拟多路复用器,VREF来自外部引脚、内部参考或VDD,内置温度传感器,有外部转换启动输入选项。 两个比较器,内部电压参考(仅C8051F380/1/2/3/C),欠压检测器和POR电路。 USB功能控制器:符合USB规范2.0,全速(12 Mbps)或低速(1.5 Mbps)运行,集成时钟恢复,全速或低速无需外部晶体,支持八个灵活端点,1 kB USB缓冲内存,集成收发器,无需外部电阻。 片上调试:片上调试电路便于全速、非侵入式系统内调试(无需仿真器),提供断点、单步执行、检查/修改内存和寄存器功能,性能优于使用ICE芯片、目标插脚和插座的仿真系统。 电压供应输入:2.7至5.25 V,使用片上稳压器支持该电压范围。 高速8051 μc内核:流水线指令架构,70%的指令在1或2个系统时钟内执行,高达48 MIPS运行,扩展中断处理程序
    数据手册
    • 1+

      ¥63.53
    • 10+

      ¥61.45
  • 有货
  • ISL6262A 是一个两相降压转换器调节器,实现了 Intel IMVP-6+ 协议,具有嵌入式门驱动器。它使用两个交错通道有效地将输出电压纹波频率加倍,从而减少输出电压纹波幅度,减少组件数量,降低组件成本,减少功耗,缩小实际占地面积。
    数据手册
    • 1+

      ¥80.21
    • 10+

      ¥69.43
    • 43+

      ¥62.87
  • 有货
  • 联发科MT7621A芯片为核心而研发的千兆路由网关模块。该WiFi路由模块集成了双核 MIPS-1004Kc(880MHz), HNAT/HQoS/Samba/VPN加速器和5端口GbE交换机,支持OpenWrt操作系统及自定义开发,具有丰富的接口和强大的处理器,WiFi模块可以广泛的应用于智能设备或云服务应用等,并可以自由进行二次开发。
    • 1+

      ¥82.18
    • 10+

      ¥80.19
  • 有货
  • 是一款超低功耗的Wi-Fi收发器或网络协处理器(NCP)系统级封装(SiP)模块,适用于对射频性能、低功耗和端到端安全解决方案有要求的应用。该模块尺寸紧凑,为6.5mm×6.5mm,包含嵌入式天线、高频晶体和屏蔽层,能提供最快的上市时间。它集成了巴伦、收发开关、低噪声放大器(LNA)和功率放大器(PA),以实现最佳射频性能,并通过PTA接口支持与外部2.4GHz收发器共存。该产品在射频、协议和固件层面针对资源和功率受限的设备进行了优化,在活动和空闲/睡眠模式下都能为注重功耗的设备提供优势
    • 1+

      ¥86.42
    • 10+

      ¥82.12
    • 30+

      ¥74.67
    • 100+

      ¥68.17
  • 有货
  • 低速度调制解调器在3.3V设备中集成了数据泵、控制器和模拟前端,具有强大的“AT”命令主机接口。该调制解调器通过在软件中集成许多功能(如并行电话检测、线路使用中检测和振铃检测)来减少外部组件数量和成本,无需额外组件。适用于包括机顶盒、销售点终端、自动取款机、公用事业仪表、自动售货机和智能卡读卡器等应用。该设备的另一个显著特点是与Teridian的旗舰嵌入式硬调制解调器73M2901CL和73M1903软调制解调器AFE引脚兼容,为客户提供了一种经济有效的方法,可在同一系统中设计硬调制解调器或软调制解调器解决方案,作为无风险的成本降低途径
    • 1+

      ¥90.9
    • 10+

      ¥86.89
    • 30+

      ¥79.94
  • 有货
  • 这是一款32位单芯片微控制器,具有双核心CPU、代码闪存、数据闪存、RAM模块、DMA控制器、A/D转换器、定时器单元和许多通信接口,用于汽车应用。该微控制器已按照ISO26262标准开发为独立安全元件(SEooC)。
    • 1+

      ¥98.17
    • 10+

      ¥94.95
  • 有货
  • MAX9286 Gigabit多媒体串行链路(GMSL)解串器从最多四个GMSL串行器接收数据,并通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆在四个CSI-2通道上输出数据。每个串行链路都有一个嵌入式控制通道,可在UART-to-UART、UART-to-I2C和I2C-to-I²C模式下以9.6kbps至1Mbps的速度运行。
    数据手册
    • 单价:

      ¥174.59 / 个
  • 有货
  • EP3C16Q240C8N是美国ALTERA公司生产的Cyclone? III系列嵌入式 - FPGA(现场可编程门阵列)芯片 , 外形尺寸32mm X 32mm , 封装形式为240-PQFP.
    数据手册
    • 1+

      ¥214.2
    • 30+

      ¥204
  • 订货
  • 是一款12通道PCI Express Gen 2交换机,具有9个PCI Express端口,专为满足高性能和最新的绿色低功耗、无铅系统要求而设计,如网络/电信、嵌入式、服务器、存储和其他平台。支持x2配置,适用于高性能和多功能应用。
    • 1+

      ¥293.4
    • 10+

      ¥284.73
  • 有货
  • PCI 9656提供灵活的连接性和高性能I/O加速功能,以实现领先的PCI、CompactPCI和嵌入式主机设计。它可直接连接到PowerQUICC设备,通过其数据管道架构技术实现高速64位、66MHz PCI性能。还能直接连接到两个通用行业标准互连总线,适用于从处理器到DSP、存储器、定制ASIC和FPGA等各种高速设备。该产品基于行业领先的PCI 9054架构,为当今的电信、网络和I/O适配器设计提供了多种增强功能,且与PCI 9054寄存器兼容,便于软件迁移。
    数据手册
    • 1+

      ¥623.2
    • 30+

      ¥592.62
  • 有货
  • 特性:典型静态电流:3μA。 无需外部组件。 VCC 瞬态抗扰度。 保证在 VCC = 1.0V 时逻辑输出正确。 推挽式高电平有效复位输出。 SOT23 封装。应用:计算机。 嵌入式系统
    • 5+

      ¥0.6205
    • 50+

      ¥0.4885
    • 150+

      ¥0.4225
    • 500+

      ¥0.373
    • 3000+

      ¥0.3334
    • 6000+

      ¥0.3135
  • 订货
  • HT501X 是一颗低功耗、高性能的单相电能计量SoC 芯片,片内集成32-bit ARM 内核、128K flash、8K SRAM,支持断相防窃电功能的硬件EMU 模块,带有温度自补偿功能的高精度RTC 模块,以及LCD 驱动等功能,为单相多功能、防窃电电能表提供高集成的单芯片解决方案。
    数据手册
    • 1+

      ¥11.51
    • 10+

      ¥9.76
    • 30+

      ¥8.67
    • 160+

      ¥7.55
    • 480+

      ¥7.04
    • 960+

      ¥6.82
  • 订货
  • W7001 是一种小型柔性近场通信(NFC)天线,适用于平板电脑、笔记本电脑和支付终端设备等嵌入式产品。它既可用于安全支付也可用于安全访问应用。W7001 是一种薄而柔性的天线,可以通过客户提供的弹簧夹、触点、直接焊接方法或使用Pulse公司自己的W9908/W9909 C型夹进行馈电。该天线使用薄但粘性很强的背胶安装,建议安装在塑料盖或嵌入设备内的载体内部。
    • 1+

      ¥14.09
    • 10+

      ¥12.03
    • 30+

      ¥10.74
  • 有货
  • PAC1931/2/3/4 分别为单通道、双通道、三通道和四通道的功率与能量监测器件。高压多路复用器将输入依次连接到总线电压监测器和电流检测放大器,后者为高分辨率 ADC 提供输入。数字电路执行功率计算和能量累积。 这使得能量监测的积分周期可从 1 ms 至 36 小时甚至更长。总线电压、检测电阻电压和累积比例功率存储在寄存器中,供系统主机或嵌入式控制器读取。 采样率和能量积分周期可通过 SMBus 或 I²C 进行控制。活动通道选择、单次测量和其他控制功能也可通过 SMBus 或 I²C 进行配置。 PAC1931/2/3/4 器件系列采用实时校准,以最大程度减少失调和增益误差。该器件无需输入滤波器。
    数据手册
    • 1+

      ¥14.12
    • 10+

      ¥13.79
    • 30+

      ¥13.58
  • 有货
  • HT6X2X 系列是多功能、高性能、低功耗智能电表专用256K 的MCU 芯片,内部集成了Cortex-M0处理器、时钟管理、电源管理、硬件自动温度补偿RTC、PLL、高频RC、低频RC、LCD 驱动等单元,以及NVIC 和DEBUG 调试功能。其中,支持每秒补偿机制的RTC 单元,芯片以32.768KHz 晶振时钟源作为RTC 时钟源,通过芯片内部集成的时钟自动数字补偿单元,协助用户在无需其软件参与的情况下,实现RTC 的自动补偿。
    数据手册
    • 1+

      ¥15.91
    • 10+

      ¥13.56
    • 30+

      ¥12.09
    • 90+

      ¥9.95
  • 有货
  • 提供了一种简单的解决方案,用于以最少的硬件存储和检索重要的时间信息。包含一个独特的激光ROM和一个实时时钟/日历,实现为二进制计数器。只需要一个引脚与设备进行通信。利用备用能源,数据是非易失性的,允许独立运行。其功能可用于为任何使用微控制器的电子设备或嵌入式应用添加日历、时间和日期戳以及日志等功能。
    数据手册
    • 1+

      ¥16.88
    • 10+

      ¥16.49
    • 30+

      ¥16.23
  • 有货
  • AT97SC3204是一款完全集成的安全模块,旨在集成到个人计算机和其他嵌入式系统中。它实现了可信计算组(TCG)可信平台模块(TPM)规范1.2版。该TPM包含一个密码加速器,能够在200ms内计算2048位RSA签名,在40ms内计算1024位RSA签名
    • 1+

      ¥25.2
    • 10+

      ¥24.61
    • 30+

      ¥24.22
  • 有货
  • USB2532 是一款低功耗、OEM 可配置的 MTT(多事务转换器)USB 2.0 集线器控制器,具有 2 个下游端口和适用于嵌入式 USB 应用的高级功能。USB2532 完全符合 USB 2.0 规范、USB 2.0 链路电源管理附录,并可以作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上游端口。该双端口集线器支持所有启用的下游端口上的低速、全速和高速(如果作为高速集线器运行)设备。USB2532 特别针对需要高性能和最小 BOM 成本的关键设计要求进行了优化。待机模式下的功耗已降至最低,参考时钟输入可以根据客户的具体应用进行调整。此外,USB 端口所需的所有电阻都集成到了集线器中,包括 D+ 和 D- 引脚上的所有串联端接和上拉/下拉电阻。USB2532 支持上游电池充电器检测和下游电池充电。USB2532 集成的电池充电检测电路支持 USB-IF 电池充电(BC1.2)检测方法和大多数 Apple 设备。这些电路用于检测 USB 充电器的连接和类型,并提供一个中断输出,以指示可以通过串行接口从设备的状态寄存器中读取充电器信息。USB2532 提供电池充电握手并支持以下 USB-IF BC1.2 充电配置文件:- DCP:专用充电端口(无数据的电源适配器)- CDP:充电下行端口(带数据的 1.5A)- SDP:标准下行端口(带数据的 0.5A)- 通过 SMBus 或 OTP 加载的自定义配置文件USB2532 提供了一个额外的 USB 端点,专门用作 USB 到 I2C 接口,允许通过 USB 接口监控、控制或配置外部电路或设备。此外,USB2532 还包含许多强大且独特的功能,例如:- FlexConnect,提供灵活的连接选项。USB2532 的下游端口 1 可以与上游端口交换,使主控设备能够控制集线器上的其他设备。- MultiTRAK 技术,每个端口使用专用的事务转换器 (TT),无论活动的下游连接数量如何,都能保持一致的全速数据吞吐量。在 USB 全速数据传输方面,MultiTRAK 的性能优于使用单个 TT 的传统 USB 2.0 集线器。- PortMap,提供灵活的端口映射和禁用序列。USB2532 集线器的下游端口可以重新排序或按任意顺序禁用,以最少的工作量支持多种平台设计。对于任何被禁用的端口,USB2532 集线器控制器会自动重新排列剩余的端口,以匹配 USB 主控制器的端口编号方案。- PortSwap,为每个端口的 USB 差分对引脚位置添加可编程性。PortSwap 允许直接对齐 USB 信号(D+/D-)到连接器,以避免 PCB 上的不均匀走线长度或 USB 差分信号交叉。- PHYBoost,在下游端口收发器中提供可编程级别的高速 USB 信号驱动强度。PHYBoost 试图在系统环境受损时恢复 USB 信号完整性。- VariSense,控制 USB 接收器灵敏度,实现可编程级别的 USB 信号接收灵敏度。此功能允许在次优系统环境中操作,例如使用内置 USB 电缆时。USB2532 提供商业级(0℃ 至 +70℃)和工业级(-40℃ 至 +85℃)温度范围版本。
    数据手册
    • 1+

      ¥25.29
    • 10+

      ¥24.73
    • 30+

      ¥24.35
  • 有货
  • BTS 6142D 是一款采用 PG-TO252-5-11 封装的单通道高端功率开关,具备包括 ReverSave™ 在内的嵌入式保护功能。该功率晶体管由一个带电荷泵的 N 沟道垂直功率 MOSFET 构成。其设计基于智能 SIPMOS 芯片堆叠技术
    • 1+

      ¥25.92
    • 10+

      ¥25.34
    • 30+

      ¥24.96
  • 有货
  • 低功耗,可配置的多事务转换器(MTT)集线器控制器IC,支持嵌入式USB解决方案。
    • 1+

      ¥32.56
    • 10+

      ¥27.59
    • 30+

      ¥24.64
  • 有货
  • Microchip USB251xB/xBi 集线器是一系列低功耗、可配置的多事务转换器(MTT)集线器控制器IC产品,适用于嵌入式USB解决方案。部件编号中的x表示可用的下游端口数量,而B表示支持电池充电。Microchip集线器在所有启用的下游端口上支持低速、全速和高速(如果作为高速集线器运行)设备。高性能、低功耗、小尺寸的集线器控制器IC,具有2、3或4个下游端口。完全符合USB 2.0规范[1]。通过单个串行I2C EEPROM或SMBus从端口提供增强的OEM配置选项。MultiTRAKTM - 高性能多事务转换器,为每个端口提供一个事务转换器。PortMap - 灵活的端口映射和禁用顺序。PortSwap - 可编程USB差分对引脚位置简化了PCB设计,使USB信号线直接对齐到连接器。PHYBoost - 通过4级驱动强度分辨率提供可编程USB信号驱动强度,以恢复信号完整性。USB251xB/xBi产品与USB251x/xi/xA/xAi产品完全引脚兼容,可以直接替换——节省成本包括使用相同的PCB组件以及通过相似性合规性认证。全面的电源管理,每个下游端口均可单独或成组控制电源。完全集成的USB端接和上拉/下拉电阻。支持单个外部3.3V供电源;内部调节器提供1.2V内部核心电压。板载24MHz晶体驱动器或外部24MHz时钟输入。可定制供应商ID、产品ID和设备ID。4千伏HBM JESD22-A114F ESD保护(有电和无电状态)。支持自供电或总线供电操作。支持USB电池充电规范Rev. 1.1,用于充电下游端口(CDP)。USB251xB/xBi提供以下封装:- 36引脚SQFN(6x6 mm)(首选)- 36引脚QFN(6x6 mm)(传统)。USB251xBi产品支持-40℃至+85℃的工业温度范围。USB251xB产品支持0℃至+85℃的扩展商用温度范围。
    数据手册
    • 1+

      ¥33.56
    • 10+

      ¥32.78
    • 30+

      ¥32.25
  • 有货
  • LAN9512/LAN9512i是一款高性能高速USB 2.0集线器,集成10/100以太网控制器。其应用范围涵盖嵌入式系统、台式电脑、笔记本电脑、打印机、游戏机和扩展坞等。LAN9512/LAN9512i旨在提供高性能、低成本的USB/以太网和USB/USB连接解决方案
    数据手册
    • 1+

      ¥35.65
    • 10+

      ¥34.82
    • 30+

      ¥34.26
  • 有货
  • ATmega32A 是一款基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega32A能够实现接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,使系统设计者能够在功耗和处理速度之间进行优化。AVR核心将丰富的指令集与32个通用工作寄存器结合在一起。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构在代码效率上更高,同时实现了比传统CISC微控制器快十倍的吞吐量。ATmega32A提供以下特性:32K字节的系统内可编程Flash程序存储器,具有读写同时进行的能力;1024字节EEPROM;2K字节SRAM;32条通用I/O线;32个通用工作寄存器;一个用于边界扫描、片上调试支持及编程的JTAG接口;三个灵活的带有比较模式的定时器/计数器;内部和外部中断;一个串行可编程USART;面向字节的两线串行接口;一个8通道、10位ADC(仅TQFP封装)具有可选差分输入级和可编程增益;一个带内部振荡器的可编程看门狗定时器;一个SPI串行端口;以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU但允许USART、两线接口、A/D转换器、SRAM、定时器/计数器、SPI端口及中断系统继续运行。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一个外部中断或硬件复位为止。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时保持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC之外的所有I/O模块,以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶振/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于休眠状态。这使得可以结合快速启动与低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。该设备采用Microchip的高密度非易失性存储技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口使用常规非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序至应用Flash存储器。当应用Flash部分更新时,引导Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作能力。通过将8位RISC CPU与单片集成的系统内自编程Flash相结合,ATmega32A成为了一款强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。AVR ATmega32A得到全面的程序和系统开发工具支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试/仿真器、在线仿真器及评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥36.21
    • 10+

      ¥35.16
    • 30+

      ¥34.46
    • 100+

      ¥33.76
  • 订货
  • FL-L系列器件是采用浮栅技术和65nm工艺光刻的闪存非易失性存储器产品。FL-L系列通过串行外设接口(SPI)连接到主机系统。支持传统的SPI单比特串行输入和输出(单I/O或SIO),以及可选的双比特(双I/O或DIO)和四比特宽Quad I/O(QIO)和Quad外设接口(QPI)命令。此外,还有用于QIO和QPI的双数据速率(DDR)读取命令,可在时钟的两个边沿传输地址和读取数据。该架构具有页面编程缓冲区,允许在一个操作中编程多达256字节,并提供单独的4 KB扇区、32 KB半块扇区、64 KB块扇区或整个芯片擦除。通过使用FL-L系列器件在支持的较高时钟速率下,并使用Quad命令,指令读取传输速率可以匹配或超过传统的并行接口、异步NOR闪存,同时大幅减少信号数量。FL-L系列产品提供高密度,并结合了各种移动或嵌入式应用所需的灵活性和快速性能。为空间、信号连接和功耗有限的系统提供理想的存储解决方案。这些存储器提供超越普通串行闪存设备的灵活性和性能。它们非常适合代码在RAM中影射、直接执行代码(xIP)和存储可编程数据。
    • 1+

      ¥36.27
    • 10+

      ¥31.2
    • 30+

      ¥28.19
  • 有货
  • 立创商城为您提供嵌入式芯片型号、厂家、价格、库存、PDF数据手册、图片等信息,为您购买嵌入式芯片提供详细信息