首页 > 热门关键词 > 采集模块
综合排序 价格 销量
-
符合条件商品:共180312
图片
关键参数
描述
价格(含税)
库存
操作
AT32UC3B 是一款基于 AVR32 UC RISC 处理器的完整片上系统微控制器,运行频率高达 60 MHz。AVR32 UC 是一款高性能 32 位 RISC 微处理器内核,专为成本敏感型嵌入式应用而设计,尤其注重低功耗、高代码密度和高性能。该处理器实现了一个内存保护单元 (MPU) 和一个快速灵活的中断控制器,以支持现代操作系统和实时操作系统。AT32UC3B 集成了片上 Flash 和 SRAM 存储器,以实现安全快速的访问。外设直接内存访问控制器可实现外设和存储器之间的数据传输,而无需处理器干预。PDCA 大大降低了在 MCU 内部模块之间传输连续且大量数据流时的处理开销。电源管理器提高了设计灵活性和安全性:片上的掉电检测器监控电源,CPU 从片上 RC 振荡器或外部振荡器源之一运行,实时时钟及其关联的定时器跟踪时间。定时器/计数器包括三个相同的 16 位定时器/计数器通道。每个通道可以独立编程以执行频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延迟定时和脉宽调制。PWM 模块提供七个独立的通道,具有许多配置选项,包括极性、边沿对齐和波形非重叠控制。一个 PWM 通道可以触发 ADC 转换,以实现更准确的闭环控制实现。AT32UC3B 还具有许多通信接口,适用于通信密集型应用。除了标准的串行接口(如 USART、SPI 或 TWI)外,还提供其他接口,如灵活的同步串行控制器和 USB。USART 支持不同的通信模式,如 SPI 模式。同步串行控制器可轻松访问串行通信协议和音频标准,如 I²S、UART 或 SPI。全速 USB 2.0 设备接口,由于丰富的端点配置,可以同时支持多个 USB 类。嵌入式主机接口允许将 USB 闪存盘或 USB 打印机直接连接到处理器。Atmel 提供 QTouch 库,用于将电容触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入到 AVR 微控制器中。专利的电荷转移信号采集提供强大的传感,并包含完全去抖动的触摸按键报告,以及相邻按键抑制技术,以明确检测按键事件。易于使用的 QTouch Suite 工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用程序。AT32UC3B 集成了 Class 2+ Nexus 2.0 片上调试 (OCD) 系统,具有非侵入式实时跟踪、全速读/写内存访问以及基本的运行时控制。Nanotrace 接口为基于 JTAG 的调试器启用跟踪功能。
数据手册
  • 1+

    ¥81.23
  • 10+

    ¥74.87
  • 有货
  • ATmega644P 是一款基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega644P实现了接近每MHz 1MIPS的吞吐量。这使得系统设计者能够针对功耗与处理速度进行优化。 AVR 内核结合了丰富的指令集与32个通用工作寄存器。所有32个寄存器直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的单条指令访问两个独立的寄存器。由此产生的架构更加代码高效,并且比传统的CISC微控制器快十倍。ATmega644P提供了以下特性:具有读写同时功能的64K字节在系统可编程闪存、2K字节EEPROM、4K字节SRAM、32条通用I/O线、32个通用工作寄存器、实时时钟(RTC)、三个带比较模式和PWM功能的灵活定时器/计数器、两个串行可编程USART、一个面向字节的二线制串行接口(I2C)、带有可选差分输入级和可编程增益的8通道10位ADC、带有内部振荡器的可编程看门狗定时器、SPI串行端口、符合IEEE std. 1149.1标准的JTAG测试接口(也用于访问片上调试系统和编程)、以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续运作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在节能模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及所有I/O模块(除了异步定时器和ADC)以减少ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于睡眠状态,这样可以实现快速启动同时保持低功耗。在扩展待机模式中,主振荡器和异步定时器都继续运行。Atmel为AVR微控制器提供QTouch 库,用于嵌入电容触摸按钮、滑块和转盘的功能。专利的电荷转移信号采集技术提供鲁棒的感应能力,包括完全去抖动的触摸键报告,并包含相邻按键抑制 (AKS)技术以确保对按键事件无歧义检测。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发并调试自己的触摸应用程序。该器件采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口在系统内重新编程程序存储器,也可以使用传统的非易失性存储器编程器或运行在AVR核心上的片上引导程序来完成。引导程序可以通过任何接口下载应用程序到应用Flash存储器中。当应用Flash部分被更新时,引导Flash部分中的软件将继续运行,从而实现真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与在系统自编程闪存结合在同一芯片上, ATmega644P是一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega644P得到了完整的程序和系统开发工具的支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥96.28
    • 10+

      ¥93.99
  • 有货
  • MAX1270/MAX1271是多量程、12位数据采集系统(DAS),仅需单个+5V电源即可工作,但其模拟输入信号可以超出电源电压范围并低于地电平。这些系统提供八个独立软件可编程的模拟输入通道,支持多种量程:MAX1270支持±10V、±5V、0至+10V、0至+5V;MAX1271支持±VREF、±VREF/2、0至VREF、0至VREF/2。这种量程切换将有效动态范围提高到14位,并提供了直接连接4–20mA、±12V和±15V供电传感器到单个+5V系统的灵活性。此外,这些转换器具有±16.5V故障保护功能;任何通道上的故障条件不会影响选定通道的转换结果。其他特性包括5MHz带宽跟踪保持、软件选择内部/外部时钟、110ksps吞吐率以及内部4.096V或外部参考操作。
    • 1+

      ¥404.22
    • 30+

      ¥385.76
  • 有货
  • 是一款单片四通道采样保持器,拥有四个内部精密缓冲放大器和内部保持电容。采用先进的氧化物隔离CMOS技术制造,以实现数据采集和信号处理系统所需的高精度、低下降率和快速采集时间。能够在不到四微秒的时间内将一个8位输入信号采集到±1/2 LSB。可以使用单电源或双电源供电,具有TTL/CMOS逻辑兼容性,其输出摆幅包括负电源。非常适合各种采样保持应用,包括放大器失调或VCA增益调整。可以与单或多个DAC一起使用,在系统内提供多个设定点。与等效的模块或分立设计相比,显著降低了成本和尺寸。提供16引脚密封或塑料DIP以及表面贴装SOIC封装,工作温度范围为 -40°C至 +85°C。
    数据手册
    • 单价:

      ¥167.52 / 个
  • 有货
  • ENS001-A3芯片是一款四通道神经刺激芯片,不仅能覆盖传统的正弦波/方波/三角波及各种调制波形,更是支持从DC到50kHz以上的任意电流波形输出。可应用于体外神经/肌肉电刺激等众多领域。 该芯片集成了32MHz ARM处理器,多通道恒流源输出的刺激驱动电路、片上充电电路、可配置升压直流转换器、LCD屏幕驱动、12位AD信号采集以及温度传感器等模块。 电压最高为单向60V 输出电流33μA~67mA 刺激脉宽 10μs~1s
    • 单价:

      ¥55 / 个
  • 订货
  • ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 是一款基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在一个时钟周期内执行强大的指令,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P实现了接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,使系统设计者能够优化功耗与处理速度之间的平衡。AVR核心结合了丰富的指令集和32个通用工作寄存器。所有32个寄存器都直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构代码效率更高,同时比传统的CISC微控制器快十倍。ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P提供了以下特性:4K/8K字节的具有读写同时能力的在系统可编程Flash、256/512/512/1K字节的EEPROM、512/1K/1K/2K字节的SRAM、23个通用I/O线、32个通用工作寄存器、三个具有比较模式的灵活定时器/计数器、内部和外部中断、一个串行可编程USART、面向字节的2线串行接口、一个SPI串行端口、一个6通道10位ADC(TQFP和VQFN封装中有8个通道)、一个带有内部振荡器的可编程看门狗定时器以及五种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行,但允许SRAM、定时器/计数器、USART、2线串行接口、SPI端口和中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用其他所有芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于睡眠状态时保持定时器基准。ADC降噪模式停止CPU和所有I/O模块,除了异步定时器和ADC,以减少ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于睡眠状态。这允许快速启动并结合低功耗。Microchip提供QTouch库,用于将电容式触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入到AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集提供了鲁棒的感应,并包括完全去抖动的触摸键报告,还包括相邻键抑制(AKS)技术,用于明确检测按键事件。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用。该器件使用Microchip的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统非易失性存储器编程器或在AVR核心上运行的片上引导程序对程序存储器进行在系统重新编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用程序Flash存储器中。当应用程序Flash部分被更新时,引导Flash部分中的软件将继续运行,提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与片上在系统自编程Flash结合在单片芯片上,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P是一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P AVR得到了完整的程序和系统开发工具的支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥28.1
    • 10+

      ¥27.45
    • 30+

      ¥27.01
    • 100+

      ¥26.58
  • 订货
  • ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。该器件为40/49引脚设备,闪存容量从16 KB到128 KB不等,SRAM容量从1 KB到16 KB,EEPROM容量从512字节到4 KB。通过单时钟周期执行指令,这些设备实现了接近每兆赫兹一百万条指令(MIPS)的CPU吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度之间的平衡。ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P 提供以下特性:16/32/64/128KB的具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存,512/1K/2K/4K字节的EEPROM,1/2/4/16KB的SRAM,32个通用I/O线,32个通用工作寄存器,实时时钟(RTC),三个(对于ATmega1284/1284P是四个)带有比较模式和PWM功能的灵活定时器/计数器,两个USART,一个面向字节的两线串行接口,一个8通道、10位ADC,具有可选差分输入级和可编程增益,带内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,符合IEEE std. 1149.1标准的JTAG测试接口(也用于访问片上调试系统和编程),以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续运作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一个中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时维持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC之外的所有I/O模块以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶振/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于休眠状态,这允许快速启动的同时保持低功耗。扩展待机模式中,主振荡器和异步定时器都继续运行。Microchip提供QTouch库,用于将电容触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应性能,并包括完全去抖动的触摸键报告,并采用了相邻键抑制(AKS)技术来实现按键事件的明确检测。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发并调试自己的触摸应用。该设备采用高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统的非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行在系统重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序至应用程序Flash存储器。当应用程序Flash部分更新时,Boot Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与片上在系统自编程Flash结合在一个单片上,ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P成为一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。
    数据手册
    • 1+

      ¥22.464
    • 100+

      ¥20.416
    • 500+

      ¥20.24
    • 1000+

      ¥19.6992
    AT32UC3B 是一款基于 AVR32 UC RISC 处理器的完整片上系统微控制器,运行频率高达 60 MHz。AVR32 UC 是一款高性能 32 位 RISC 微处理器内核,专为成本敏感型嵌入式应用而设计,尤其注重低功耗、高代码密度和高性能。该处理器实现了一个内存保护单元 (MPU) 和一个快速灵活的中断控制器,以支持现代操作系统和实时操作系统。AT32UC3B 集成了片上 Flash 和 SRAM 存储器,以实现安全快速的访问。外设直接内存访问控制器可实现外设和存储器之间的数据传输,而无需处理器干预。PDCA 大大降低了在 MCU 内部模块之间传输连续且大量数据流时的处理开销。电源管理器提高了设计灵活性和安全性:片上的掉电检测器监控电源,CPU 从片上 RC 振荡器或外部振荡器源之一运行,实时时钟及其关联的定时器跟踪时间。定时器/计数器包括三个相同的 16 位定时器/计数器通道。每个通道可以独立编程以执行频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延迟定时和脉宽调制。PWM 模块提供七个独立的通道,具有许多配置选项,包括极性、边沿对齐和波形非重叠控制。一个 PWM 通道可以触发 ADC 转换,以实现更准确的闭环控制实现。AT32UC3B 还具有许多通信接口,适用于通信密集型应用。除了标准的串行接口(如 USART、SPI 或 TWI)外,还提供其他接口,如灵活的同步串行控制器和 USB。USART 支持不同的通信模式,如 SPI 模式。同步串行控制器可轻松访问串行通信协议和音频标准,如 I²S、UART 或 SPI。全速 USB 2.0 设备接口,由于丰富的端点配置,可以同时支持多个 USB 类。嵌入式主机接口允许将 USB 闪存盘或 USB 打印机直接连接到处理器。Atmel 提供 QTouch 库,用于将电容触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入到 AVR 微控制器中。专利的电荷转移信号采集提供强大的传感,并包含完全去抖动的触摸按键报告,以及相邻按键抑制技术,以明确检测按键事件。易于使用的 QTouch Suite 工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用程序。AT32UC3B 集成了 Class 2+ Nexus 2.0 片上调试 (OCD) 系统,具有非侵入式实时跟踪、全速读/写内存访问以及基本的运行时控制。Nanotrace 接口为基于 JTAG 的调试器启用跟踪功能。
    数据手册
    • 100+

      ¥88
    • 200+

      ¥86.4
    AVR 内核结合了丰富的指令集与32个通用工作寄存器。所有32个寄存器直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的一条指令中访问两个独立的寄存器。由此产生的架构代码效率更高,同时实现的吞吐量比传统的CISC微控制器快十倍。ATmega48/V/ 88/V /168/V 提供以下特性:4K/8K/16K字节的带读写功能的系统可编程闪存,256/512/512字节EEPROM,512/1K/1K字节SRAM,23个通用I/O线,32个通用工作寄存器,实时时钟(RTC),三个具有比较模式和PWM功能的灵活定时器/计数器,1个串行可编程USART,1个面向字节的两线串行接口(I2C),一个6通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装中有8个通道),一个带有内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,以及六种软件可选的节能模式。空闲模式会停止CPU运行,但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,直到下一个中断或硬件复位之前禁用所有其他芯片功能。在节能模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC外的所有I/O模块,以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶振/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于休眠状态,这允许快速启动的同时保持低功耗。扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。Atmel提供了QTouch 库,用于将电容触摸按钮、滑块和轮的功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供稳健的感应,并包括完全去抖动的触摸键报告,并包含邻近按键抑制(AKS™)技术,以明确检测按键事件。易于使用的QTouch套件工具链让您能够探索、开发和调试自己的触摸应用。该器件采用Atmel的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP闪存允许通过SPI串行接口、传统非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序至应用程序闪存区。当应用程序闪存区更新时,引导闪存区中的软件将继续运行,从而提供真正的读写操作。通过将8位RISC CPU与系统内自编程闪存集成在单片芯片上, ATmega48/V/ 88/V /168/V是一款强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济有效的解决方案。ATmega48/V/ 88/V /168/V得到了完整的程序和系统开发工具支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    • 1+

      ¥18.21
    • 10+

      ¥17.8
    • 30+

      ¥17.52
    • 100+

      ¥17.24
  • 订货
  • ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P实现了接近每MHz 1 MIPS的吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度之间的平衡。该微控制器提供以下功能:- 具有读写同时进行能力的4K/8K/16K/32K字节的在系统可编程Flash- 256/512/512/1K字节EEPROM- 512/1K/1K/2K字节SRAM- 23个通用I/O线- 32个通用工作寄存器- 三个带有比较模式的灵活定时器/计数器- 内部和外部中断- 一个串行可编程USART- 字节导向的2线串行接口(兼容Philips I2C)- 一个SPI串行端口- 一个6通道10位ADC(TQFP和VQFN封装中有8个通道)- 带有内部振荡器的可编程看门狗定时器- 五种软件可选的节能模式:空闲、ADC降噪、省电、掉电、待机和扩展待机空闲模式停止CPU运行,但允许SRAM、定时器/计数器、USART、2线串行接口、SPI端口和中断系统继续运行。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一次中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时保持定时器基准。ADC降噪模式停止CPU和所有I/O模块(除异步定时器和ADC外),以减少ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于休眠状态,结合快速启动和低功耗。Microchip提供了QTouch库,用于将电容式触摸按钮、滑块和转轮功能嵌入到AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了鲁棒的感应,并包括完全去抖动的触摸键报告以及相邻键抑制(AKS)技术,用于明确检测按键事件。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用程序。该设备采用Microchip的高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行在系统重编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用程序Flash存储器中。当应用程序Flash部分被更新时,引导Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与片上自编程Flash结合在一个单片上,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P是一款强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P AVR支持完整的程序和系统开发工具套件,包括C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    数据手册
    • 1+

      ¥19.67
    • 10+

      ¥19.17
    • 30+

      ¥18.83
    • 100+

      ¥18.5
  • 订货
  • AVR 核心结合了丰富的指令集与32个通用工作寄存器。所有32个寄存器直接连接到算术逻辑单元(ALU),允许在一个时钟周期内执行的单条指令访问两个独立的寄存器。这种架构使得代码效率更高,同时实现了比传统CISC微控制器快十倍的数据吞吐量。ATmega48A/88A/168A 提供以下特性:4K/8K/16K字节的系统内可编程闪存,具有读写同时进行的能力、256/512/512字节的EEPROM、512/1K/1K字节的SRAM、23个通用I/O线、32个通用工作寄存器、实时时钟(RTC)、三个灵活的带比较模式和PWM功能的定时器/计数器、1个串行可编程USART、1个面向字节的两线串行接口(I2C)、一个6通道10位ADC(TQFP和QFN/MLF封装中有8个通道)、带有内部振荡器的可编程看门狗定时器、SPI串行端口以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续工作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一个中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分休眠时保持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC外的所有I/O模块以最小化ADC转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶振/谐振器振荡器运行而设备其余部分休眠,这允许快速启动的同时保持低功耗。在扩展待机模式下,主振荡器和异步定时器都继续运行。Atmel提供了QTouch 库,用于将电容触摸按钮、滑块和转轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供强大的感应能力,并包括完全去抖动的触摸按键报告,还包括相邻键抑制(AKS™)技术,确保按键事件的明确检测。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发并调试自己的触摸应用程序。该器件采用Atmel高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、常规非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行系统内重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序到应用闪存中。当应用闪存部分被更新时,引导闪存部分中的软件将继续运行,从而实现真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与系统内自编程Flash集成在同一芯片上, ATmega48A/88A/168A是一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。ATmega48A/88A/168A得到一整套程序和系统开发工具的支持,包括:C编译器、宏汇编器、程序调试器/模拟器、在线仿真器和评估套件。
    数据手册
    • 100+

      ¥13.8208
    • 200+

      ¥13.574
    • 500+

      ¥13.3272
    应用:无线传感器。远距离数据通讯。工业过程自动化控制。自动化数据采集。野外远程数据遥控、遥测。智能电力,智能交通。机器人控制。矿山石油设备控制通讯。车辆监控管理。环境、节能、温度监测
    数据手册
    • 1+

      ¥33.24
    • 10+

      ¥28.63
    • 56+

      ¥25.82
    • 112+

      ¥23.46
  • 有货
  • ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 是一种基于增强型 RISC 架构的低功耗 CMOS 8 位微控制器。通过在单个时钟周期内执行强大的指令,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 可以实现接近每 MHz 1 MIPS 的吞吐量,使系统设计者能够优化功耗与处理速度之间的平衡。该微控制器提供以下功能:- 4K/8K/16K/32K 字节的具有读写同时进行能力的在系统可编程 Flash- 256/512/512/1K 字节 EEPROM- 512/1K/1K/2K 字节 SRAM- 23 个通用 I/O 线- 32 个通用工作寄存器- 三个具有比较模式的灵活定时器/计数器- 内部和外部中断- 一个串行可编程 USART- 一个字节导向的 2 线串行接口- 一个 SPI 串行端口- 一个 6 通道 10 位 ADC(TQFP 和 VQFN 封装中有 8 个通道)- 一个带有内部振荡器的可编程看门狗定时器- 五种软件可选的节能模式空闲模式会停止 CPU 运行,但允许 SRAM、定时器/计数器、USART、2 线串行接口、SPI 端口和中断系统继续运行。掉电模式保存寄存器内容,但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能,直到下一个中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时保持定时器基准。ADC 噪声抑制模式会停止 CPU 和除异步定时器和 ADC 之外的所有 I/O 模块,以减少 ADC 转换期间的开关噪声。在待机模式下,晶体/谐振器振荡器正在运行,而设备的其余部分处于休眠状态,从而结合了快速启动和低功耗的特点。Microchip 提供了 QTouch 库,用于将电容式触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入到 AVR 微控制器中。专利的电荷转移信号采集提供了强大的传感,并包括完全去抖动的触摸键报告以及相邻键抑制 (AKS) 技术,用于明确检测按键事件。易于使用的 QTouch Suite 工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用程序。该设备使用 Microchip 的高密度非易失性存储技术制造。片上 ISP Flash 允许通过 SPI 串行接口、传统非易失性存储器编程器或运行在 AVR 核心上的片上引导程序对程序存储器进行在系统重新编程。引导程序可以使用任何接口将应用程序下载到应用 Flash 存储器中。当应用 Flash 部分更新时,引导 Flash 部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将 8 位 RISC CPU 与片上自编程 Flash 结合在一个单片芯片上,ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P 成为一种强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且经济高效的解决方案。
    数据手册
    • 1+

      ¥33.48
    • 10+

      ¥29.57
    • 30+

      ¥27.24
    • 100+

      ¥24.74
    • 500+

      ¥23.65
    • 1000+

      ¥23.16
  • 订货
  • ATmega164A/PA/324A/PA/644A/PA/1284/P 是一种基于增强型RISC架构的低功耗CMOS 8位微控制器。该器件为40/49引脚设备,闪存容量从16 KB到128 KB不等,SRAM容量从1 KB到16 KB,EEPROM容量从512字节到4 KB。通过单时钟周期执行指令,这些设备实现了接近每兆赫兹一百万条指令(MIPS)的CPU吞吐量,允许系统设计者优化功耗与处理速度之间的平衡。ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P 提供以下特性:16/32/64/128KB的具有读写同时进行能力的在系统可编程闪存,512/1K/2K/4K字节的EEPROM,1/2/4/16KB的SRAM,32个通用I/O线,32个通用工作寄存器,实时时钟(RTC),三个(对于ATmega1284/1284P是四个)带有比较模式和PWM功能的灵活定时器/计数器,两个USART,一个面向字节的两线串行接口,一个8通道、10位ADC,具有可选差分输入级和可编程增益,带内部振荡器的可编程看门狗定时器,一个SPI串行端口,符合IEEE std. 1149.1标准的JTAG测试接口(也用于访问片上调试系统和编程),以及六种软件可选的节能模式。空闲模式停止CPU运行但允许SRAM、定时器/计数器、SPI端口和中断系统继续运作。掉电模式保存寄存器内容但冻结振荡器,禁用所有其他芯片功能直到下一个中断或硬件复位。在省电模式下,异步定时器继续运行,允许用户在设备其余部分处于休眠状态时维持定时基准。ADC降噪模式停止CPU及除异步定时器和ADC之外的所有I/O模块以减少ADC转换期间的开关噪声。待机模式下,晶振/谐振器振荡器运行而设备其余部分处于休眠状态,这允许快速启动的同时保持低功耗。扩展待机模式中,主振荡器和异步定时器都继续运行。Microchip提供QTouch库,用于将电容触摸按钮、滑块和滚轮功能嵌入AVR微控制器中。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应性能,并包括完全去抖动的触摸键报告,并采用了相邻键抑制(AKS)技术来实现按键事件的明确检测。易于使用的QTouch套件工具链允许您探索、开发并调试自己的触摸应用。该设备采用高密度非易失性存储器技术制造。片上ISP Flash允许通过SPI串行接口、传统的非易失性存储器编程器或运行于AVR核心上的片上引导程序对程序存储器进行在系统重新编程。引导程序可以使用任何接口下载应用程序至应用程序Flash存储器。当应用程序Flash部分更新时,Boot Flash部分中的软件将继续运行,从而提供真正的读写同时操作。通过将8位RISC CPU与片上在系统自编程Flash结合在一个单片上,ATmega164A/164PA/324A/324PA/644A/644PA/1284/1284P成为一款功能强大的微控制器,为许多嵌入式控制应用提供了高度灵活且成本效益高的解决方案。
    数据手册
    • 1+

      ¥50.61
    • 10+

      ¥49.45
    • 30+

      ¥48.68
    • 100+

      ¥47.91
  • 订货
  • AT32UC3B 是一款基于 AVR32 UC RISC 处理器的完整系统级芯片微控制器,运行频率高达 60 MHz。AVR32 UC 是一种高性能 32 位 RISC 微处理器核心,专为成本敏感型嵌入式应用设计,特别强调低功耗、高代码密度和高性能。该处理器实现了内存保护单元 (MPU) 和快速灵活的中断控制器,以支持现代操作系统和实时操作系统。AT32UC3B 集成了片上 Flash 和 SRAM 存储器,以实现安全快速的访问。外设直接存储器访问控制器可以在不涉及处理器的情况下,在外设和存储器之间传输数据。PDCA 在 MCU 内部模块间传输连续和大数据流时大幅减少了处理开销。电源管理器提高了设计灵活性和安全性:片上掉电检测器监控电源供应,CPU 可以从片上 RC 振荡器或外部振荡源之一运行,实时时钟及其相关计时器记录时间。定时器/计数器包括三个相同的 16 位定时器/计数器通道。每个通道可以独立编程以执行频率测量、事件计数、间隔测量、脉冲生成、延时定时和脉宽调制。PWM 模块提供七个具有多种配置选项(包括极性、边沿对齐和波形非重叠控制)的独立通道。一个 PWM 通道可以触发 ADC 转换,以实现更精确的闭环控制实现。AT32UC3B 还具有许多用于通信密集型应用的通信接口。除了标准串行接口如 USART、SPI 或 TWI 之外,还提供了灵活的同步串行控制器和 USB 接口。USART 支持不同的通信模式,如 SPI 模式。同步串行控制器提供了对串行通信协议和音频标准(如 I2S、UART 或 SPI)的轻松访问。全速 USB 2.0 设备接口通过丰富的端点配置同时支持多个 USB 类。嵌入式主机接口允许像 USB 闪存盘或 USB 打印机这样的设备直接连接到处理器。Atmel 提供了 QTouch 库,用于在 AVR 微控制器中嵌入电容触摸按钮、滑块和滚轮功能。专利的电荷转移信号采集技术提供了强大的感应,并包括完全去抖动的触摸键报告,以及相邻按键抑制 (AKS) 技术,以实现明确的按键事件检测。易于使用的 QTouch 套件工具链允许您探索、开发和调试自己的触摸应用程序。AT32UC3B 集成了 Nexus 2.0 2 级以上的片上调试 (OCD) 系统,具有非侵入式实时跟踪、全速读写存储器访问以及基本运行时控制功能。Nanotrace 接口为基于 JTAG 的调试器提供了跟踪功能。
    数据手册
    • 100+

      ¥54.516
    • 200+

      ¥53.5248
    传感器扩展板,板载了陀螺仪、加速度计、磁力计、气压计和温湿度传感器等,I2C接口通信,支持外接更多传感器。如果你想把树莓派DIY成可以检测运动姿态、方位的机器人,或者想让树莓派采集周围环境的温湿度、大气压强等传感器数据,那就带上我吧。板载Raspberry Pi 40pin GPIO接口,适用于Raspberry Pi系列主板,板载ICM20948(3轴加速度、3轴陀螺仪和3轴磁力计),可检测运动姿态、方位和磁场,板载SHTC3数字温湿度传感器,可感知环境的温度和湿度,板载LPS22HB大气压强传感器,可感知环境的大气压强,板载TCS34725颜色识别传感器,可识别周围物体的颜色,板载SGM58031芯片,4通道16位精度ADC,可扩展AD功能以便接入更多传感器,引出I2C控制接口,方便接入STM32等主控板,提供完善的配套资料手册(Raspberry/VisionFive2/STM32等示例程序)。
    数据手册
    • 1+

      ¥155.45
    • 30+

      ¥148.05
  • 订货
  • 立创商城为您提供采集模块型号、厂家、价格、库存、PDF数据手册、图片等信息,为您购买采集模块提供详细信息