小伙手搓了一个这样的智能手表!

它有11个主要功能,和2个系统功能:
-
时间:年月日显示
-
图片浏览器:支持PNG和JPEG格式
-
视频播放器:支持MJPEG格式视频,支持暂停/恢复、跳转(±1MB)
-
音乐播放器:支持MP3格式、音量调节,支顺序/随机/单曲循环、显示当前歌曲名(过长滚动),进度条可拖动,还支持上一曲/下一曲、实时FFT频谱显示,是动态彩色柱状图。还支持记录播放模式、音量、当前歌曲位置。
-
小说阅读器:支持UTF-8编码的TXT文本,保存到SD卡即可查看,能记录每本书的阅读进度,显示阅读百分比
-
漫画阅读器
-
计算器:能实现四则运算(+ - × ÷)和百分号(%)功能。支持运算符优先级,处理除零、溢出等错误。
-
2048游戏
-
秒表与倒计时:支持开始、暂停、复位,显示时:分:秒.毫秒。倒计时:通过滚轮设置分钟和秒
-
日历:显示当前月份,可切换年月,可高亮特定日期
-
天气:从Open-Meteo API获取7天天气预报
-
壁纸设置
-
设置:时间同步、WiFi配置、壁纸设置、电池校准、自动轮播间隔、内存储存管理。
-
系统功能:含电源管理、外部RTC、动画与过渡
-
……
所以~它是怎么设计的呢?成本是多少呢?咱瞅瞅↓如果你想深入研究or复刻,文末会附上开源网址


电路基于嘉立创EDA设计!尺寸支持免费打样!设计图和参数如下:
硬件参数
-
主控芯片: ESP32 S3(双核,240MHz,520KB SRAM,8MB PSRAM)
-
显示屏: 1.69英寸 240×280 RGB LCD (ST7789驱动,SPI接口)
-
触摸屏: CST816S 电容触摸 (I2C接口)
-
外部存储: MicroSD卡 (SPI接口,使用SdFat库)
-
音频输出: I2S接口,外接MAX98357等音频功放
-
外部RTC: RX8130CE (I2C接口,提供精确时间)
-
电池: 锂电池,通过ADC监测电压,支持深度睡眠
-
按键: GPIO6用作电源/唤醒键
-
BOM成本:做5套383.65元,平均每套76.6。
电路设计看起来还挺简单?
那,这么多功能,怎么实现的?
都靠软件?
还真是↓
本章节,我们先探讨2个有趣的问题,再附上软件实现架构。
首先,简述一下手表的工作原理
以 ESP32-S3 为核心,连接触摸屏、TF 卡、音频功放和 RTC,搭建便携式终端;再利用LVGL构建图形界面,通过 FreeRTOS 调度界面刷新、文件读取、媒体解码等任务,并利用 PSRAM 缓存数据,让多个应用共用一套硬件。
可以看到,不论是硬件资源,还是软件,几乎都是围绕一颗ESP32实现的。
那么问题1就来了
都靠一个主控支持,那我光看个视频,就会因为读取文件、解码画面、响应触摸……导致掉帧、卡顿了吧,这完全不可用了啊!怎么破?
作者的处理方式是:把解码和界面刷新分开运行。
也就是当视频解码任务运行在CPU0,LVGL界面刷新就运行在 CPU1,中间通过队列协调,并设置三帧缓冲区。让下一帧的准备与当前画面的显示交错进行,减少互相等待。
这套思路不光能用在智能手表,还可以借鉴到带屏设备:图片解码、文件扫描、网络请求等耗时工作放到后台,界面负责显示结果和响应操作。 不只是播放器,天气屏、电子相册、仪器仪表也适用。
问题2,是关于漫画阅读的。
要知道,漫画阅读不只是把图片显示出来,还要支持拖动、缩放和翻页。若把大图一次性全部解码,内存占用会很高。看漫画要是太卡,会很不爽的啊!
这个项目怎么做的?
当导入 .cmj 漫画格式到手表端,系统就会通过 PSRAM 内存池、分块解码和按视野预取处理漫画,也就是围绕当前看到的区域加载图像,并提前准备接下来可能需要的部分。
大白话说就是,漫画滑到哪里,系统就优先处理哪里的内容,不必先把整张大图全部展开。
如此一来,就能实现流程的漫画阅读了!
这同样提供了一个可复用的方向:把复杂素材提前转换成适合设备处理的格式,再让设备按需加载。 做小屏漫画阅读器、大图查看器时,可以重点参考它的 fs_comic.cpp 和配套转换流程。详情参看源码
最后,整套系统是如何设计出来的?软件架构如下↓
软件架构
项目采用模块化设计,主要分为以下几层:
-
硬件抽象层: LovyanGFX库提供显示屏和触摸驱动,SdFat库提供SD卡文件系统访问,Audio库提供音频播放支持。
-
系统层: FreeRTOS提供任务调度、信号量、队列等同步机制;LVGL提供图形用户界面基础组件和事件处理。
-
应用层: 各个功能模块独立实现,通过统一的UI管理器进行切换和管理。
-
数据层: Preferences库存储用户配置(亮度、音量、WiFi密码、播放记录等);SD卡存储媒体文件和扫描列表。
怎么样?你喜欢这个项目吗?你会想复刻吗?
如果你想给作者点赞or深入学习or复刻,欢迎前往开源网址~
开源网址:https://oshwhub.com/coconet/smart-watch-multi-function-termi