领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

小伙只花40元,做了个超牛的调试工具!

2026-08-04 15:02:27阅读量:10634

工程名称:USB3.0逻辑分析仪-16通道200MHz-CH32H417版
工程作者:Q2H2

 

前言

这,是我推荐过 采样率最高的 逻辑分析仪!

采样率最高的 逻辑分析仪

作者只用单芯片

实现了3大亮点

  • 支持16通道200MHz采样率

  • 额外支持2通道20Msps模拟信号采样

  • 配套PC端软件U3LogicAnalyzer,是基于经典的开源软件PulseView

他咋做到的!!?

下面,咱就先介绍一下它的具体功能,再分享它的硬件设计方案。文末会附上开源网址,方便你进一步深入了解~

 

一、项目功能
  • 高速数字信号采集:支持16路(可选8通道)数字信号输入、最大200MHz采样率、支持连续高速采样、能通过 USB3.0 将采集数据实时传输到电脑分析软件,用于分析 UART 串口协议、调试 I²C 地址和时序

  • 模拟信号采样功能:2路模拟输入、最高 20Msps采样率、输入范围约 0~4.5V、可以观察传感器模拟输出、电源纹波,主要用于辅助调试

  • 多电平逻辑兼容:支持:1.2V、1.8V、3.3V、5V等不同数字电平,不需要额外电平转换芯片,就能调试ARM MCU、RISC-V芯片、FPGA、传感器模块、通信芯片

  • USB3.0高速通信:高采样率,也能持续传输

  • PC端分析软件:配套U3LogicAnalyzer。可以:显示波形、设置触发条件、解码通信协议、分析串口/SPI等数据

  • MCU工程代码、PC软件代码、3D打印外壳和亚克力面板设计均开源

PC软件截图↓

软件U3LogicAnalyzer基于经典的开源软件PulseView。

 

PC软件截图

如果你日常需要调试GPIO、通信时序、查找信号异常、分析SPI/I²C/UART、调试传感器通信……想学习数字电路、想替代原有的低端逻辑分析仪,这会是你最佳的参考开源方案选择!

最最最重要的是

做一个这样的逻辑分析仪

DIY成本预计仅40

   还是挺香的!

下面,咱就瞅瞅,它是怎么设计的!

 

二、硬件设计方案

作者用嘉立创EDA设计了1块PCB板、1块前面板,2个配件:

主控板
主控板
主控板

4层板,1.2mm板厚,3313层压结构,尺寸可免费打样;成本低带来的不足是:逻辑分析仪的输入暂时没有做高压防护

 

前面板
前面板

配件1

1.27插针转杜邦线

1.27插针转杜邦线

配件2

1.27插针转2.54插针

1.27插针转2.54插针

系统结构和工作原理

整个系统的结构很简单,1颗主控MCU芯片CH32H417、1颗Type-C正反插自适应模拟开关芯片CH9441P、1颗电源芯片CH2003K、1颗运放OPA2322。

先上方案框图,再逐个介绍:

系统结构和工作原理
  • 主控:CH32H417,逻辑分析仪的核心,主要功能包括数字信号、模拟信号采样,以及采样数据的上传。

  • 数字信号采样:使用CH32H417的通用高速接口UHSIF,对输入数字信号进行采样;由芯片内部时钟控制连续采样,数据会上传到PC软件,软件层面支持高/低电平触发、上升/下降沿等多种触发模式。

  • 数字电平触发阈值调节:高速接口UHSIF的I/O支持独立供电,其供电电压可通过芯片的VIO18引脚输入。默认状态下,VIO18内部LDO产生1.8V电压,将内部LDO断开后,可通过外部给VIO18引脚提供1.2V至3.3V,使逻辑分析仪支持1.2V至5V电平(高于3.3V的电平,使用3.3V电平的触发阈值)。输入VIO18引脚的1.2V至3.3V由DCDC产生,电压由MCU控制。经过1个27k欧姆的电阻,将CH32H417芯片DAC的模拟信号接入外部DCDC的FB反馈回路,通过改变DAC输出电压,即可调节DCDC输出电压,目前设计的可调范围为1.0V至3.3V。

  • 模拟信号采样:使用CH32H417的高速模数转换HSADC对输入的模拟信号进行采样。HSADC的最高采样率是20Msps,提供双通道。由于DMA不能动态切换,同时刻只采1路。

  • 与PC端软件的通信:CH32H417自带USB3.0和USB2.0接口,逻辑分析仪连接到PC后,建立USB3.0或USB2.0连接,接收命令并发送采样数据。需要注意的是,在USB2.0模式下,逻辑分析仪的最大采样率只有8ch@40MHz或16ch@20MHz。更高采样速率仅在USB3.0模式下提供。

  • 电源芯片:CH2003K,这是1颗DCDC和LDO二合一的电源芯片。逻辑分析仪从Type-C接口的VBUS获取5V电源,作为CH2003K的输入。CH2003K基于内部LDO输出1路3.3V,作为CH32H417的电源,同时经由DCDC,在CH32H417的DAC的控制下,输出可调的1.2V至3.3V电源,用作通用高速接口UHSIF的I/O独立电源,使逻辑分析仪实现1.2V到5V多套电平逻辑的支持。

  • Type-C正反插自适应:CH9441P,CH32H417自带USB PD PHY,支持Type-C的PD通信,可以和外部模拟开关芯片联动,实现Type-C母口的正反插自适应。这里偷个懒,直接使用一颗CH9441P实现相同的效果。CH9441P是自带CC信号输入的Type-C正反插自适应USB3.0模拟开关,可以根据CC线的状态切换USB3.0的路径。

  • 模拟信号处理:OPA2322,CH32H417的ADC输入电压范围在0V至3.3V,使用分压电路和运放OPA2322组成的跟随器将模拟信号的采样范围提升至接近5V。

  • 过流/短路保护:目前使用PTC自恢复保险丝提供短路保护。下一版考虑换用低压降二极管CH213。这个器件相当于自恢复保险丝加上肖特基二极管,在5V下支持约1A电流,对本应用来说裕量很足,而且自带过流保护和短路保护,导通压降更低,过流保护也更快。

  • LED指示灯:PCB上有三个LED灯,红灯常亮表示电源接通,蓝灯常亮表示固件正在运行,绿灯常亮表示USB连接成功,绿灯闪烁表示USB正在传输数据。

 

三、开源网址

怎么样?你喜欢这个项目吗?你会想复刻吗?

如果你想给作者点赞or深入学习,欢迎前往开源网址~

开源网址:https://oshwhub.com/q2h2/project_bszkxrnf

广告图片