领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

378亿,史上最大AI芯片IPO!

2026-05-19 10:18:10阅读量:12777

5月15日消息,美国人工智能芯片设计公司 Cerebras Systems 在纳斯达克成功上市,首次公开募股定价为每股185美元,筹资金额达到55.5亿美元(约合378亿元人民币),这也是2026年以来规模最大的IPO,超过了Arm Holdings 2023年筹资52.3亿美元的纪录。

 

根据申报文件,按已发行股份计算,Cerebras的市值达670亿美元(约合4,561亿元人民币);若计入限制性股票、期权及认股权证,完全摊薄后市值约为830亿美元。

 

公司2025年营收为5.1亿美元(约合35亿元人民币),同比增长76%,净利润达到2.38亿美元(约合16亿元人民币)。其中硬件收入占比约70%,云服务及其他服务收入占比接近30%.

 

 Cerebras Systems

图源:路透社

 

Cerebras成立于2015年,由 Andrew Feldman 和 Sean Lie 等联合创办,致力于通过晶圆级引擎(Wafer-Scale Engine, WSE)颠覆传统AI计算方式,将数十万个计算核心集成到单颗芯片上,从而显著加速处理速度。

 

与传统GPU系统依赖互连芯片集群不同,Cerebras将整片硅晶圆直接作为处理器使用,实现了高吞吐量AI推理。

 

早在2017年,马斯克在执掌OpenAI期间曾考虑收购Cerebras,计划让OpenAI与特斯拉合作完成交易,但被Cerebras创始团队拒绝。

 

现今,OpenAI已使用Cerebras晶圆,并于今年2月发布首个在Cerebras芯片上运行的模型。

 

根据申报文件,今年稍早双方达成协议,OpenAI获得3340万份Cerebras股票认股权证,其中部分归属条件与算力交付进度及Cerebras市值是否突破400亿美元相关。

 

Cerebras

图源:彭博社

 

Cerebras的芯片采用晶圆级设计,即整片硅晶圆制成处理器而非切割成小芯片。

 

2019年8月,首颗晶圆级芯片 WSE 闪亮登场,被称为“世界最大芯片”,面积为46,225 mm²,采用台积电16nm制程,集成40万个AI核心与1.2万亿颗晶体管。

 

目前,Cerebras已推出第三代晶圆级AI芯片 WSE-3,采用5nm制程工艺,在同样46,225 mm²的面积上集成了4万亿颗晶体管,拥有90万个计算核心、44GB片上内存以及高达21PB的内存带宽,面积是英伟达B200的58倍。

 

与包含两颗独立芯片的B200封装相比,WSE-3拥有19倍的晶体管数量、250倍的片上内存容量和2625倍的内存带宽。

 

Cerebras

图源:Cerebras

 

WSE芯片由台积电代工,封测由日月光负责特殊工艺处理,最终在Cerebras位于美国加州的工厂完成晶圆封装、组装与测试。

 

Cerebras的投资方包括高通、AMD、台积电等芯片巨头,特朗普长子参与的1789 Capital,以及OpenAI联合创始人兼CEO Sam Altman、英特尔CEO 陈立武、Quora联合创始人兼CEO Adam D’Angelo 等知名企业家。

 

其客户包括OpenAI、AWS、阿联酋科技公司G42,以及阿联酋人工智能大学 MBZUAI,显示其在AI训练和推理领域的广泛应用与市场认可。

 

注:按1 美元 ≈ 6.8078 元人民币汇率计算,消息数据来源:Cerebras、路透社、彭博社

广告图片