领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

ESP32应用教程— 创世SD NAND(记录飞控LOG)

2026-01-20 15:03:33阅读量:2871

前言

 

本文基于 ESP32 芯片作为主控制器,测试 创世SD NAND 记录飞控 Log 功能。

 

关于 MCU 的存储方面,以前基本上用内置的 E2PROM,或者是外置的 NOR Flash 就可以。随着物联网的兴起,MCU 的应用越来越广泛,逐渐的 MCU 会涉及到大容量的存储需求,用来存储音频,图片(GUI)、视频缓存、协议栈等等。传统的 E2PROM 和 NOR Flash 就不够用了。这个时候 MCU 可能就需要用到 NAND Flash。

 

针对 MCU 需要使用大容量的存储需求,推荐一款简单易用、稳定可靠的 NAND Flash —— SD NAND。

 

一、创世SD NAND概述

 

创世SD NAND 的架构,内部采用使用寿命最长、性能最稳定的 NAND Flash(SLC NAND Flash)晶圆,它的擦写寿命可以达到 5~10 万次。内置了 Flash 控制器和针对 NAND Flash 管理的 Firmware。对外采用通用性最强的 SD 接口(几乎所有 MCU 都带有 SD 接口)。

 

 

本文选择的是 CSNP32GCR01-AOW 芯片。



不用编写驱动程序,自带坏块管理的 NAND Flash(贴片式 TF 卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8 封装,标准 SDIO 接口,兼容 SPI,兼容拔插式 TF卡/SD卡,可替代普通 TF卡/SD卡,尺寸 6.2x8mm。

 

内置平均读写算法,机贴手贴都非常方便。标准的 SD 2.0 协议使得用户可以直接移植标准驱动代码,省去了驱动代码编程环节。支持 TF 卡启动的 SOC 都可以用 创世SD NAND,提供 STM32 参考例程及原厂技术支持,容量:4GB,比 TF 卡稳定,比 eMMC 便宜。

 

 

二、代码说明

 

1. 宏定义使能 SD 卡功能

 

#define HAL_ESP32_SDCARD

 

2. 挂载 SD 卡

 

bool sdcard_retry(void)

{

    if(!card)

        return mount_sdcard();

    return true;

}

bool mount_sdcard()

{

    printf("............Try mount.\n");

    sdmmc_host_t host = SDMMC_HOST_DEFAULT();

    host.max_freq_khz = SDMMC_FREQ_HIGHSPEED;

    sdmmc_slot_config_t slot_config = SDMMC_SLOT_CONFIG_DEFAULT();

    slot_config.flags = SDMMC_SLOT_FLAG_INTERNAL_PULLUP;

    esp_vfs_fat_sdmmc_mount_config_t mount_config = {

        .format_if_mount_failed = false,

        .max_files = 5,

        .allocation_unit_size = 4 * 1024

    };

    esp_err_t ret = esp_vfs_fat_sdmmc_mount("/SDCARD", &host, &slot_config, &mount_config, &card);

    if (ret == ESP_OK) {

        mkdir("/SDCARD/APM", 0777);

        printf("sdcard is mounted\n");

        update_fw();

        return true;

    } else {

        printf("sdcard is not mounted.\n");

        return false;

    }

}


3. 卸载 SD 卡

 

void sdcard_stop(void)

{

    unmount_sdcard();

}

void unmount_sdcard()

{

    if (card != nullptr) {

        esp_vfs_fat_sdmmc_unmount();

    }

}

 

三、记录Log

 

1. LOG目录建立

 

可以看到飞控已经在 SD NAND 中成功建立 LOG 目录。

 

 

2. LOG分析

 

飞机通电,翻滚机身,记录飞机的姿态角。 

 

 

下载日志,加载到 Mission Planner 软件。选中 ATT 字段中的 Roll 和 Pitch。可以看到曲线跟随飞机姿态变化。

 

至此,使用 创世SD NAND 替代 SD 卡,测试飞控 LOG 记录功能完成。


【32Gb SD NAND 二代】 CSNP32GCR01-AOW

声明:本文内容及相关素材由CS(创世)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片