领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

CH340G芯片资料参考电路图和工作原理应用图

2023-10-31 18:33:09阅读量:4756

什么是CH340G芯片?

  


CH340G芯片是一款USB转串口芯片,具有低成本、低功耗、易于集成等特点。它被广泛应用于单片机开发板、计算机外设、智能家居、工业自动化等领域。

CH340G芯片的工作原理

CH340G芯片的工作原理比较简单。当用户将USB接口插入计算机时,CH340G芯片会检测到USB总线上是否有数据传输请求。如果存在请求,则CH340G芯片会将请求分解为串行数据,并将其传输给外部设备。

如果外部设备发送数据,CH340G芯片会将数据接收并转换为USB格式,并通过USB接口发送给计算机。因此,CH340G芯片在USB和串口之间建立了一个桥梁,使得设备可以通过USB接口与计算机进行通信。

CH340G芯片的参考电路图

以下是CH340G芯片的参考电路图:

该电路图包括CH340G芯片、晶振、电容、电阻等元器件。其中晶振用于提供时钟信号,电容用于平滑电源波动,电阻用于限制电流。

CH340G芯片的应用图

以下是CH340G芯片的应用图:

该应用图展示了CH340G芯片如何与单片机相连,并通过串口进行通信。在这个例子中,用户可以通过计算机向单片机发送数据,并从单片机接收数据。

总之,CH340G芯片作为一款USB转串口芯片,具有广泛的应用前景。通过参考电路图和工作原理应用图,用户可以更好地了解CH340G芯片,并将其应用于自己的设计中。

广告图片