领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

具有超低噪声和超高PSRR的LDO有助于减小低频噪声与提高图像质量

2023-07-10 09:00:26阅读量:3676

通常,对于CPU、Memory、Interface等数字电路来说,开关电源即便噪声大一点,也没关系,因为这些设备大都工作在MHz的级别,因此可以忽略不计电源的低频噪声,但是对于Audio、RF、Sensor等模拟电路来说,则必须考虑电源噪声对性能的影响,使用中优先选择LDO。下文以超声成像系统为例,讨论系统的噪声,分析开关频率和白噪声等主要因素,给出了目前行业领先的LDO对比表。


超声成像系统


随着超声波市场迅速增长,超声技术已经从静态转向动态,从黑白转向彩色多普勒。超声应用的不断增加,对探头、AFE和电源系统等部件的要求也越来越高。在医学诊断领域,超声成像系统对图像质量的要求越来越高。提高系统的信噪比是提高图像质量的关键技术之一。


超声波系统由传感器、发射电路、接收电路、后端数字处理电路、控制电路、显示模块等组成。数字处理模块通常由现场可编程门阵列(FPGA)组成,FPGA根据系统的配置和控制参数生成发射波束形成器和相应的波形图。发射电路的驱动器和高压电路然后产生高压信号来激发超声换能器。超声波换能器通常由PZT陶瓷制成。它将电压信号转换成进入人体的超声波,同时接收组织产生的回声。回声被转换成一个小电压信号,并传递给发射/接收开关。发射/接收开关的主要目的是防止高压发射信号损坏低压接收模拟前端。将经过信号调理、增益、滤波的模拟电压信号传递给AFE的集成ADC,然后转换为数字数据。数字数据通过JESD204B或LVDS接口到FPGA接收波束形成,然后到后端数字部件进行进一步处理,生成超声图像。


  

图1   超声成像系统框图



电源是如何影响超声波系统的?


从上面描述的超声结构来看,系统噪声可能受到许多因素的影响,如发射信号链、接收信号链、TGC增益控制、时钟和电源。在这里,我们主要讨论电源如何影响噪声。

超声成像系统噪声


超声成像系统中有不同的图像模式,不同的图像模式对动态范围有不同的要求,信噪比或噪声的指标要求取决于不同的图像模式:

黑白模式需要70dB的动态范围
脉冲多普勒(PWD)模式需要130dB

连续波多普勒(CWD)模式需要160dB


噪底对黑白模式很重要,它影响到最小超声回波在远场可见的最大深度,这是黑白模式的关键特征之一。1/f噪声对于PWD和CWD模式尤为重要。PWD和CWD图像都包含1 kHz以下的低频频谱,而大于1 kHz的多普勒频谱则受到相位噪声的影响。由于超声换能器的频率一般在1 MHz到15 MHz之间,在这个范围内的任何开关频率噪声都会对其产生影响。如果PWD和CWD频谱(从100 Hz到200 kHz)中存在相互调制的频率,则在多普勒图像中会出现明显的噪声频谱,这在超声系统中是不可接受的。

一个良好的电源可以通过考虑上述因素来改善超声图像。在设计超声应用电源时,设计者应该了解以下几个因素。


1、开关频率

避免将意想不到的谐波频率引入采样频段(200 Hz至100 kHz),在电力系统中很容易发现这种噪声。大多数开关稳压器使用电阻器来设置开关频率。该电阻的误差会在PCB上引入不同的开关频率和谐波。例如,在400 kHz的DC-DC电源中,1%精度的电阻提供±1%的误差和4 kHz的谐波频率。更好的解决方案是选择具有时钟同步功能的电源。外部时钟将通过SYNC引脚向所有电源发送信号,以便所有电源在相同频率和相同相位切换。


2、白噪音
超声系统中也存在许多白噪声,导致超声成像中存在背景噪声。这种噪声主要来自于信号链、时钟和电源。

在模拟信号处理的模拟电源引脚处添加LDO稳压器能够很好的解决以上的问题。共模的新一代超低噪声LDO能实现0.8μV rms的超低噪声,覆盖电流从100mA到1A。


    

表1  共模超低噪声和超高PSRR LDO系列


在超声系统中可以采用输出电流为500mA和1A的LDO,以GM1205为例,图2给出了其应用电路,频谱密度如图3所示。


  

图2  共模新一代低噪声LDO电源GM1205


  


图3 GM1205的超低噪声频谱密度


行业内高性能的LDO对比


表2给出了各个公司的LDO的性能指标。共模公司的GM1200是比电池噪声还低的电源,其噪声和电源抑制比达到国际领先水平。


  


表2  共模超低噪声和超高PSRR LDO系列

声明:本文内容及相关素材由GONGMOSEMI(共模半导体)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

标签图标
GONGMOSEMI(共模半导体)
广告图片