领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

CS创世SD NAND在快速启动产品中的应用

2023-03-07 09:29:52阅读量:657

CS(创世)SD NAND由于读写速度快,所以在很多需要快速启动的产品中都有应用,比如带人脸识别的智能门锁,打猎相机等。

 

【32Gb SD NAND 二代】商品购买链接

https://item.szlcsc.com/3022560.html

 

智能门锁的应用


  

 

因为现在的智能门锁除了指纹识别以外,都会加入人脸识别,为了使用户体验更好,很多厂商尤其是品牌厂商希望用户站在智能门锁面前,2s以内就能够被识别到,自动判断开门还是不开门。为了达到这种使用要求,系统基本使用的都是Linux系统。系统内部人脸识别核心代码差不多有10MB,而普通NAND Flash读取速度只有9MB/s-10MB/s左右,这样一来光加载人脸识别核心代码的时间就差不多要1s,再加上Linux内部启动等等,这样整个判定的时间从上电到开机到最终识别时间肯定是大于2s的,并不能满足客户的需求。

 

【4Gb SD NAND 二代 】商品购买链接

https://item.szlcsc.com/2801455.html

 

打猎相机的应用


  

 

打猎相机目前在国外用的比较多,国内有些动物保护区也会用到,由于这个电子设备在野外,但是各个国家规定不允许使用锂电池(可充电电池),只能用干电池。那么这个时候对于功耗就有很高的要求了,要求产品在不用的时候必须是关机状态。当动物来的时候,会通过红外感应,要求快速的开机对动物进行拍照并抓取图片存储。目前行业内要求是从上电到抓取第一张图片要小于1s,用传统NAND Flash完全满足不了这种需求。


我们CS(创世)SD NAND都在这两个领域得到了广泛的应用,以128MB产品为例,我们读取速度可以达到20MB/s,可以帮助用户实现快速启动,比如在智能门锁产品上,读取10MB的智能门锁核心代码只需要500ms,相当于0.5s左右,在加上上电到开机识别,整个识别过程完全可以在2s以内实现;在打猎相机应用上,我们CS(创世)SD NAND也完全可以帮助最终产品在1s内完成抓取图片动作。


我们CS(创世)SD NAND独家推出的二代产品,在4K小文件上的读取速度也比普通的 NAND Flash要快很多,差不多是普通NAND Flash的10倍左右,4K小文件读取速度的指标是非常影响系统的启动速度。比如在window系统上启动,SSD比普通机械硬盘块,然而SSD跟普通机械硬盘相比,持续读写的速度上是差不多地,但是大家为什么会感觉,用SSD的电脑开机要比用机械硬盘的要快呢,其实就是因为在4K小文件读写上,SSD比普通机械硬盘块。因此CS SD NAND在4k文件上优秀的读写速度也能让客户的产品有更好的体验。

 

【1Gb SD NAND 二代】商品购买链接

https://item.szlcsc.com/3013565.html

 

当然市面也有EMMC读写速度会更快,可以达到150MB/s,但是在以上产品上使用EMMC会遇到以下问题:


1.EMMC容量是8GB起跳,一般快速启动的产品加上算法最多也就只需要几十MB就够了,相当于“杀鸡用牛刀”,用EMMC太过于浪费了,导致产品成本过高,

2.EMMC芯片尺寸过大,11.5mm*13mm.

3.封装是BGA153,球太多了不好焊接.

4.如果采用EMMC客户最少要使用四层板子,这样对于PCB的成本也增加了. 而CS(创世) SD NAND要比EMMC便宜,尺寸是6mm*8mm,封装是LGA8,只有8个pin脚,比较方便焊接。


综合对比来看,CS(创世)SD NAND不管是从来性能来看,还是从价格来说,CS(创世)SD NAND都是一款性价比比较高的芯片,尤其是在快速启动产品的应用这一块更是性价比突出,既能满足厂家跟客户的基本需求,也能更实惠跟节省成本,欢迎各位有兴趣的朋友前来咨询。

声明:本文内容及相关素材由CS(创世)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片