领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

安森美电感式位置感测新方法加快上市时间

2022-11-30 18:20:07阅读量:3162

2022年11月18日—领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON),推出了一款创新的双电感旋转位置传感器NCS32100,其提供的高转速与高精度令人信服。NCS32100 使用新的专利方法进行电感式位置感测,使其成为部署了快速移动机器人和工业机器人应用的理想选择。




虽然电感式编码器的特性使其在工业应用非常有吸引力,但历来用例仅限于低转速和不需要高精度的应用。安森美利用其 20 多年设计电感式传感器的专业经验,将电感式编码器的可靠优势与中高端光学编码器通常具有的高精度与高转速相结合。使NCS32100 (38 毫米传感器)在 6,000 RPM 时能提供 +/-50 角秒的精度。在牺牲些许精度的情况下,NCS32100可支持高达100,000RPM的转速。

安森美工业方案部门副总裁Michel De Mey说:"NCS32100使用直接输出绝对位置和速度的固件,预装在其集成微控制器(以下简称“MCU”)中,提供了一个简单的 "即插即用"方案。NCS32100的集成度可以显著减少设计时间和外部元件数量的需求,加快产品上市时间,实现更紧凑、更高效的设计。"

电感式传感器的几个关键特征使其成为工业应用的理想选择,环境中的粉尘,油污以及温湿度对其精度几乎毫无影响。NCS32100 器件还具有集成自校准程序,以解决传感器的机械错位偏差。高度可配置性可用于多种印刷电路板(以下简称“PCB”)传感器设计,使原始设备制造商(以下简称“ OEM ”)能够配置和差异化他们的解决方案。集成的MCU含非易失性闪存(以下简称“NVM”)和一个与主处理器通信的可配置接口。
 
安森美现在提供参考设计和评估板以進一步加快工业应用的设计过程。NCS32100现已供货,请联系安森美的销售支援和授权代理商购买。

关于安森美(onsemi)
安森美(onsemi, 纳斯达克股票代号:ON)正推动颠覆性创新,帮助建设更美好的未来。公司专注于汽车和工业终端市场,正加速推动大趋势的变革,包括汽车功能电子化和安全、可持续电网、工业自动化以及5G和云基础设施等。安森美提供高度差异化的创新产品组合以及智能电源和智能感知技术,以解决全球最复杂的挑战,引领创造更安全、更清洁、更智能的世界。安森美位列《财富》美国500强,也被纳入标普500指数。了解更多关于安森美的信息,请访问:http://www.onsemi.cn。

声明:本文内容及相关素材由onsemi(安森美)提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片