领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

EEVIA | 从汽车、穿戴到IP,一窥半导体业未来的“实”与“虚”

2022-11-15 18:44:01阅读量:878来源:EEVIA

导读:日前,EEVIA于深圳举办《第10届EEVIA年度中国硬科技媒体论坛暨产业链研创趋势展望研讨会》,在全球火热的“双碳”“汽车电子”“元宇宙”等概念和大背景下,来自英飞凌、兆易创新、Imagination、ADI、加贺富仪艾和Omdia的行业专家分享了前沿产品、技术和市场洞察。


图片


芯片大师观摩了全场研讨会,尽管嘉宾各自领域和观点不尽相同,但有趣的是,各位嘉宾分享的主题无疑离不开“虚”“实”,以下观点精华可以一睹为快。


英飞凌:汽车设计从智能化到低碳化、数字化


  

图:英飞凌嘉宾杨大稳


英飞凌安全互联事业部汽车无线产品市场经理杨大稳认为,在新能源汽车的发展上,会呈现自动驾驶、座舱智能化趋势,而这些趋势也将为用户进一步带更优的体验。


在自动驾驶领域,技术的发展以及用户的信任是支持这一项领域发展的一大基础,技术方面的可靠性是需要来自于感知+决策+执行等系列方案的高度成熟。而智能汽车也将通过智能座舱也将为用户通过听觉、视觉乃至于嗅觉的新体验。


此外,还提出智能汽车会向着低碳化、数字化发展。其中,汽车的电子电气架构也会对汽车的演化产生影响,因此英飞凌也在布局诸如碳化硅等领域,为汽车厂商带来一系列的解决方案和产品选择,保障汽车所需的产品供应,推动未来汽车的数字化演变。


兆易创新:从数字到模拟


  

图:兆易创新嘉宾冯忠河


兆易创新电源产品部市场总监冯忠河在EEVIA 2022产业链研创趋势展望研讨会上表示,作为国内32位通用MCU市占第一,兆易创新将发力模拟芯片领域,推出多款通用电源芯片,详见EEVIA | 进军模拟!兆易创新推出全新GD30四大电源产品线。


冯忠河指出,目前模拟芯片领域依然保持高速增幅,在2021年达到了30.8%的高速增长,超过了OSD,而即使在2022年各种不利元素的叠加下,模拟芯片领域预期仍可以存在8.8%的增长,市场的总体量将达到79亿美元。


其中,电源管理芯片存在非常广阔的应用空间。在通讯、储能、工业、汽车等领域上,都需要相对应的电源管理来满足其高速增长的电源需求。以通讯领域为例,5G基站的MIMO将带来高达4倍的电源需求增长,高速通讯也带来了更进一步的电源需求,包括更低的噪声、更大的电流等。


Imagination:高性能SoC IP核支撑全球产业链


  

图:Imagination嘉宾黄音


Imagination产品市场高级经理黄音提到,在现阶段,高性能SoC的需求仍在不断增长,对于技术的需求也是不断提升。


目前整个半导体产业链是倒金字塔的产业链,2021年全球GDP大概在96万亿美元,电子信息的规模在1.4万亿,而半导体的销售大概近6000亿,IP产值2021年是50多亿。每一元芯片能撑起200多元的社会经济,每一元的IP,能支持20000元的社会经济价值,所以IP公司的存在是必要的。


Imagination一直是致力于做高性能的SoC IP核的公司,追求优秀的PPA、高性能、低功耗。Imagination的IP不仅适用于移动端,也同样适用于桌面服务器等高性能领域,追求可扩展性、灵活性,同时也有非常高的效率。

  

ADI:算法、传感、AR/VR,可穿戴设备的未来


  

图:ADI嘉宾何源


ADI中国产品事业部高级市场应用经理何源认为,未来人类的几大健康指标都可能在可穿戴产品上进行攻克,手表可能会替代手机成为是和人接触最密切的设备。而对健康监测的需求可以帮助发掘更多可穿戴设备玩法的需求,未来的可穿戴设备需要满足到便携与可靠两方面的要求,在可靠性方面,则需要通过有效数据以及算法来进行支持。


同时,AR、VR等设备方兴未艾,在现阶段是以500美金左右进行档位的划分,500美金以下的设备占据了近97%的出货量。而AR、VR等类型设备作为人体可以直接接触的设备,有很多想象的空间,比如加入很多传感器,应用很多算法,并做得足够轻量化。


何源表示,目前ADI成立了中国产品事业部,拥有全链条本土化设计、开发、支持,具备技术、服务和供应多重优势,可以助力厂商打造各类产品的落地。


加贺富仪艾:IoT——从“互联网+”到“物联网×”


  

图:加贺富仪艾嘉宾杜复旦


加贺富仪艾电子产品管理部总监杜复旦表示,现阶段的IoT被称为是工业4.0,代表着从“互联网+”到“物联网×”这样的一个阶段。


杜复旦认为从“互联网+”到“物联网×”,数字经济真正的蓝海可能来自于数字化平台和生产场景的结合,对于传统产业的升级赋能,可能会形成产业互联网,这可能会是超越智能化,超越互联网的一个真正的物联网体系。


而在众多的物联网设备日益增长的情况下,对于连接方面的需求也是不断增加,因此对诸如蓝牙无线模块、无线WiFi模块等方面的需求也在不断提升。


在目前的无线模块市场上,现有的物联网产业链,它整个价值分布,从芯片传感器厂商,到终端模块厂商,通讯服务提供商,平台服务提供商,一直到行业应用的提供商,其实整个的价值链分布不是很均匀的。从模块业务而言,标准化比较高,价格也比较透明,溢价空间不是很大,但是云平台和整体解决方案是可以提高业务能力水平的,从而在无线模块市场上提供进一步的竞争力。


而加贺富仪艾电子也将会在产业链进行垂直扩展,通过软件、云计算等一系列后端服务来增强对用户的支持。


Omdia:数字化的ICT行业如何“双碳”


  

图:Omdia嘉宾王珅


市场研究机构Omdia中国首席顾问王珅提到,当代社会凭借生产力的发展从而避免了马尔萨斯陷阱,但是资源与发展的矛盾已经成为全球最重要的课题之一,因此各主要经济体已基本认同在21世纪中叶达到碳达峰/碳中和的目标。


王珅认为,ICT行业的绿色化发展路线有三条:第一是提高绿电的比例,第二是提高设备能效,第三是实现智能化的能源管理。


ICT行业是非常重要的基建,它所撬动的其实是整个世界各个行业的运营。一个绿色的数字化行业,能够撬动一个更大的绿色世界。


广告图片