领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

【静芯微】全芯片ESD防护网络

2022-10-18 17:34:40阅读量:2706

导语:据统计静电放电(Electro-Static Discharge, ESD)造成的芯片失效占到集成电路产品失效总数的38%。完好的全芯片ESD防护设计,一方面取决于满足ESD设计窗口要求的优质ESD器件结构,另一方面全芯片ESD防护网络的考量也格外重要。

静电放电造成的CMOS IC损坏已是众所周知的芯片可靠性问题之一。随着工艺水平的不断进步,先进的工艺制程严重降低了深亚微米CMOS IC的静电防护能力,给ESD器件结构的设计带来了更大的挑战。因此,设计满足ESD窗口的优质ESD器件成为重要的研发方向之一。然而,全芯片ESD防护网络的设计也格外重要。



一般而言,为加强ESD防护能力,大多数IC会在输入PAD、输出PAD和电源PAD周边做上ESD防护电路。但有时即使在输入、输出和电源轨上已有适当的ESD防护器件或电路,IC内部电路仍然会因ESD测试而发现异常损伤问题,而保护内核电路的ESD器件却没有损坏。因此,全芯片ESD防护设计必须要注意全芯片防护网络架构的设计,才能够真正避免内部电路发生异常损伤。下面列举IO测试和Pin to Pin两种测试下的内部电路异常损坏情形和具体解决办法。


1、IO脚的测试

如图1所示,在ND模式下,输入PAD有一负脉冲,VDD PAD接地。因VSS浮接,原本落在输入PAD与VDD线之间的ESD负电压,转变成落在VDD与VSS电源线之间,该ESD电压应该经ESD Power clamp和Input PAD的ESD旁路泄放。但是,若IC内的VDD与VSS电源线散布极长,该ND模式的ESD电压会经由VDD与VSS电源线而进入IC的内部电路中(红色路径),导致IC内部电路的ESD损伤。


  

图1  IO脚的测试


图1所示情形说明了电源线过长时,杂散电阻/电容会降低ESD箝位电路的防护效果。因此,解决办法是除了在VDD和VSS PAD放置ESD power clamp以外,在电源线间适当的地方加入VDD与VSS的ESD power clamp电路,能够协助大幅提升输入/输出脚的ESD耐压能力。


2、Pin to Pin的测试

如图2所示,一个正ESD电压加到IC的某一输入脚,IC的另一输出脚相对接地。此时该ESD脉冲应该利用输入脚上的ESD防护二极管Dn1雪崩击穿来旁通ESD电流到浮接的VSS电源线上,再经由输出脚NMOS的寄生二极管Dn2流出IC到地。但是,在Dn1雪崩击穿前,该ESD电流会先经由输入脚的二极管Dp1对浮接的VDD电源线充电,而浮接的VSS也会因输出脚接地而被Dn2偏置在接近地的电压准位。这样,该ESD脉冲会转变成落在VDD与VSS电源线间的ESD过压。因此,ESD电流会随着VDD与VSS电源线而进入IC的内部电路(红色路径),造成IC内部损伤。


  

图2  Pin to Pin的测试


如图2所示的情形说明了,出现在IC的输入脚或输出脚上的ESD电压可以转变落在VDD和VSS之间,因此,要能够有效地保护到整颗IC不受ESD损坏,必须在IC的VDD与VSS电源线间做一有效的ESD防护电路。一般而言,VDD与VSS电源线之间会放置大尺寸的GGNMOS元件,但是,即使有该NMOS元件当做ESD防护元件来旁通ESD放电电流,IC的内部电路依然会出现ESD损伤的问题。其原因是IC的内部电路通常使用最小间距,因而内部电路元件因具有最小尺寸会先于电源线间的GGNMOS击穿导通,因此,GGNMOS元件不能够有效地来保护IC的内部电路。解决办法是使用ESD侦测电路,使VDD到VSS间的NMOS具有更低的导通电压,如图3所示。


  


图3 ESD网络改进后的Pin to Pin测试

声明:本文内容及相关素材由ECS提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片