领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

Intel/英特尔革命性新设计

2022-10-10 14:25:40阅读量:2257

Intel NUC Element是Intel重磅推出了一款名片夹大小的核心模块,拥有Intel全新定义的300PIN金手指接口, Element应用的是非常广泛的U系列CPU,配置方面,从赛扬到I7都有,其中I5,I7部分还加入了Intel一直引以为豪的VPRO功能的配置型号。


当然除此之外,内存,wifi,蓝牙等等主要功能性硬件也都已经ready,在某些型号,比如8代赛扬Element,甚至都已经自带了64G存储,唯一缺的只是各种接口设备,可以扩展的接口包括USB 3.1/2.0,DisplayPort / HDMI,eDP,GbE,PCIe,HD音频和eSPI等。只需要一块适配的IO扩展板,把需要的接口引出来,然后跟Element拼接在一起才可以成为一台完整的整机,产品面世以来,给广阔的市场带来了无限的遐想空间,目前许多公司在研究开发基于它的应用。

  

Intel NUC Element



  



一款Element IO板


  

计算模块的连接方式

                  

  

12代element型号一览



  

11代Element型号一览


  


8代Element型号一览


Element型号资源特点介绍


  • 赛扬® 到 酷睿 i7 vPro 多型号CPU选择
  • 集成Intel Wifi模组(9260/AX201)
  • 4GB – 32GB 双通道板载内存 
  • 64GB eMMC 板载存储 (8代赛扬®及奔腾®型号)
  • 300 pin 金手指连接器支持
4 USB 3.1                         1 x PCIe x4/SATA
3 USB 2.                          1 x PCIe x4
2 x DDI (default as DP++)           1 x PCIe x1
1 x eDP                           1 x HD Audio
1 x GbE PHY  eSPI (EC interface)
  • 支持最多支持4屏 4K@60Hz 输出
  • 支持7*24小时连续运行
  • 支持Win10,WIN11以及多版本Linux操作系统
  • 至少三年产品生命周期保证
  • 三年英特尔售后服务保障

以下是Element一些优势特点,我们大概可以从三个维度来简单描述一下:

1. Element只有95mm*55mm*6mm大小,基本上比两张信用卡叠起来大不了多少,用它来做定制化,IO板的设计,除了平铺,也可以做堆叠设计,可以基于Element快速做出小巧精致,功能全面的各类计算机及智能设备产品。

2. 性能,用的都是英特尔笔记本U系列,目前已经出了3代Element,用的CPU分别是Whiskey Lake, Tiger lake, Adler Lake,每一代Element都有从赛扬到酷睿I7的产品,而且所有模块可以隔代兼容,所有的Element从一出厂,全系列定义为商用,支持7X24小时。

3. 应用:打个比方,如果NUC是面包,那么Element就是面粉,所有的NUC基本上都可以通过Element来定制实现,但是面粉除了做面包,也可以做馒头,面条,配点其他的料,还可以做包子,饺子。另外,当IO板做好之后,如目前12代Element出来了,我们是可以直接通过更换计算模块来达到升级的目的。


Element开发套件


Element开发套件是科通推出的围绕Element的快速开发平台,旨在方便产品开发者及创客群体能快速灵活的搭建一个符合要求的开发环境对Element的性能和接口功能进行验证。
Element开发套件包括含Element-U扩展板和Element-U底板,产品开发者及创客群体可以通过Element-U扩展板搭载Element模块进行快速验证与使用,当然,Element-U扩展板的IO资源对于某些特殊需求来说会略显不足,这时,就可以使用Element-U扩展板的X16金手指来插接Element-U底板,再通过Element-U底板上的PcieX4及PcieX1来扩展更多功能。


  


借助Element-U底板上的PcieX4及PcieX1标准插槽,可以扩展更多丰富的应用。



接口框图示意



  

                                            Element-U扩展板接口框图                                            




  

Element-U底板接口框图


对于ELement与开发套件的组合方案,其价值在于该方案拥有完全开源的二次开发套件,有社区化运营,以及全面、及时的技术支持 ;而Element具有模块化设计、灵活定制、灵活扩容的算力融合方案 ;高可靠性,高兼容性,标准PCIe设备支持。组合方案兼具了灵活性与兼容性,同时又降低了开发门槛,缩短了开发周期,既适用于接触不深的兴趣群体,也可以承接高度专业化的开发团队,是不可多得的上乘之选。

声明:本文内容及相关素材由Intel/Altera提供并授权发布,如发现内容存在侵权、版权争议或其他相关问题,联系立创商城我们将及时核实并处理。

广告图片