领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

ESP32 桌面监视器

2022-08-26 14:15:52阅读量:8831

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@xutoubee,禁止商用,未经许可禁止转载,点击查看原文章


1、功能介绍


  • 配合AIDA64,结合AIDA64InfoReader上位机,实时监测电脑运行状态


  


  • 天气预报、室内温湿度检测(含12小时内历史变化曲线) 、日历、疫情大数据、新闻热点、高端大气首页。


  


  • 3.支持Web配网。


  




2、固件烧录

  • 弹出的小窗中,chip type参数选择ESP32S3,然后点击OK;
  • 弹出的窗口中右下角只需要选择COM编号(提前将设备连接电脑);
  • 最后点击“START”开始烧录固件。

注意:配置参数已经全部设置好,无需做修改。


3、硬件组成

总结:ESP32_S3_N8R2主控,NT35510 4寸480*800屏幕、DHT11、串口、基本外围。

配套资料
01、上位机AIDA64InfoReader - 电脑运行数据监测&上报软件,仅支持windows系统;
02、ESPMonitor_Plus固件 - 查看更新记录;
03、PCB v1.2;
04、外壳 v1.0 - 推荐光敏树脂“打印”。



4、制作流程
01、PCB制作,下载Gerber文件,将此压缩包直接给到嘉立创。
02、外壳制作,下载STL文件,推荐使用三维猴的光敏树脂打印,材料选择价格最低的即可,不推荐使用PLA或ABS材料打印,效果差且精度低。
03、元器件购买,根据BOM表格,自助搜元件下单。

焊接,组装过程省略。



5、如何使用

  • 首次使用自动进入配置模式
  • 打开手机WIFI,搜索并连接ESPMonitor_Plus
  • 连接成功后会自动打开配置网页
  • 如果没有打开,可以在浏览器输入192.168.4.1
  • 如果还是打不开则重启设备重新来过
  • 根据网页内容提示,输入wifi信息(必填项)。如果使用的宽带环境是电信或联通的,城市代码可以留空,ESPMonitor_Plus会自动根据ip定位。如果使用的是移动宽带,则手动输入城市代码,如果需要精确到区县,建议手动输入城市代码(必填项)
  • 激活码(必填项)如果留空或者激活码错误,ESPMonitor_Plus将无法使用
  • 告知设备ID。进入配置模式后,屏幕上会显示该参数
  • 激活码一机一码绑定。激活码首次输入即可,后续更换wifi时不需要重复输入

温馨提示:激活码请及时保存

需要更换wifi


  • 在插上USB的同时,按住(不要松开)背面的按钮,即可进入配置模式。
  • 或者在正常使用时,长按按钮也可进入(根据屏幕提示操作)



正常使用

  • 单击按钮,更换显示页面
  • 双击按钮,更换主题颜色(黑色模式&白色模式)
  • 长按按钮,显示配置页面,在此页面下单击按钮确认进入配置模式
  • 双击按钮退出该页面显示

电脑运行数据监测

  • 下载配套AIDA64InfoReader上位机并安装
  • ESPMonitor_Plus通过TYPE-C数据线与电脑连接(需安装CH340串口驱动)
  • 打开AIDA64InfoReader。如果电脑只有一个串口(COM),则自动选取该COM。如果有多个则手动选择(如下图所示),比如我的是COM5,选择它就可以了,选择后会自动发送。

  

  




  • 另外发送间隔默认1秒,不建议修改(改了也没用)。
  • 最后点击窗口最小化到托盘。

监测的数据:CPU使用率、CPU温度、CPU运行频率、CPU风扇转速、内存使用率、已用内存、总内存、独立显卡温度。


常见问题

完成第四步了,ESPMonitor_Plus怎么还没显示电脑运行数据?因为还需要一个软件(AIDA64),AIDA64InfoReader读取AIDA64写入内存的数据。打开AIDA64,依次打开“文件-设置”,找到外部程序,按下图所示勾选并应用。


  



这个时候,AIDA64InfoReader就能正常发送数据,ESPMonitor_Plus上也能看到电脑运行的监测数据了。


6、设计图


  

原理图(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)



  

PCB图(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)



更多详情及附件,可从原工程查看。

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@xutoubee,禁止商用,未经许可禁止转载



标签图标
DIY | ESP32
广告图片