领券中心备货找料立推专区爆款推荐合作库存PLUS会员BOM配单PCB/FPC/SMT工业品面板定制

稚晖君的“瀚文”键盘在立创开源硬件平台开源啦!

2022-08-26 11:25:51阅读量:15378

本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@pengzhihui,禁止商用,未经许可禁止转载,点击查看原文章


“瀚文” 智能键盘是B站知名科技UP主“稚晖君”为自己使用需求设计的一把多功能、模块化机械键盘。它集实用与审美于一体,一发布就受到「客制化键盘圈」朋友们的一致好评!目前,“瀚文”键盘的所有资料都已全开源至「立创开源硬件平台」!同时此项目还参与了“星火计划”活动(星火计划助力硬创设计万元耗材费用)。





1、工程描述



  



键盘使用模块化设计,左侧的多功能场景交互模块可以替换成各种自定义组件。



  • 左侧模块默认使用的是电子墨水屏以及FOC力反馈旋钮的Dynamic组件;
  • 键盘使用稚晖君自己开发的基于ARM Cortex-M芯片的键盘固件以及模块固件;
  • 键盘本体使用移位寄存器方式实现优化的按键扫描电路;

模块以及键盘本体可以单独使用,也可以通过串口协议进行相互通信和调用。



2、项目说明



  


01、文件说明

一共有如下10块板子


HelloWord-Keyboard

主键盘的PCB,控制器为STM32F103,可以配合底座单独使用,提供常规按键输入功能,带全按键独立RGB灯。

  

原理图(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)


  


  



HelloWord-Ctrl

左侧Dynamic组件的PCB,控制器为STM32F405,可以配合底座单独使用,提供FOC力反馈旋钮、电子墨水屏显示、OLED显示、RGB灯等功能。


  


HelloWord-Connector

主键盘用于连接底座的触点PCB,通过FFC排线与键盘PCB连接。



  


HelloWord-Connector-Ctrl

Dynamic组件用于连接底座的触点PCB,通过FFC排线与Dynamic组件PCB连接。



  


HelloWord-Encoder

磁编码器PCB,用于对无刷电机进行位置反馈,需要配合一个径向充磁的永磁铁工作。


  


HelloWord-Hub1

底座上扩展出的两个额外USB-A接口转接PCB,通过FFC排线和TypeC接口板连接。


  


HelloWord-Hub2

底座上扩展出的两个额外USB-A接口的母座PCB,预留的是USB3.0母座和引脚,但是目前只使用到了2.0接口,未来可以升级到USB3.0的HUB。



  


HelloWord-TypeC

底座上用于连接电脑的TypeC接口PCB,板载了电源充电管理芯片,以及USB-HUB芯片,通过FFC排线连接其余模块。



  


HelloWord-OLED

Dynamic组件上OLED屏幕的最小驱动电路以及转接板。



  


HelloWord-TouchBar

可选的电容触摸条模块PCB,使用6按键电容触摸芯片组成一个线性感应阵列,通过FFC排线和主键盘PCB连接。



  


02、Firmware

Firmware中提供了上面所有板子的固件源码,以及预编译好的bin固件,可以直接烧录,主要包含以下两个工程:


HelloWord-Keyboard-fw

主键盘的固件,主要实现了:


  • 基于硬件SPI和移位寄存器的高速按键扫描
  • 基于硬件SPI&DMA的总线式RGB灯控制
  • HID高速设备键盘枚举&报文协议实现
  • 非易失存储配置
  • 多层按键映射等功能





HelloWord-Dynamic-fw

Dynamic组件的固件,主要实现了:
  • 基于FOC的电机控制代码
  • 可配置触感封装类
  • 电子墨水屏驱动
  • OLED驱动
  • USB全速复合设备枚举和通信协议
  • RGB灯控制等功能

工程都是基于STM32HAL实现的,所以提供了对应的.ioc文件,可以自行用STM32CubeMX打开,生成对应的keil或者STM32IDE工程文件。当然也可以像稚晖君一样,用CLion或者STM32CubeIDE进行编译和下载。_Release文件夹里是预编译好的bin文件,可以用 ST-Link Utillity  或者用STM32CubeProgrammer之类的软件直接下载到芯片。



03、Software

Software中提供了一些用于和键盘交互的电脑端上位机软件。包括视频里演示的傻瓜化修改墨水屏图片的上位机软件,以及后续会逐步补充用于修改键位的图形化软件给模块添加APP的应用商店软件,这些还在开发中。


04、Tools

Tools主要是提供一些三方的工具软件,比如 STM32 ST-LINK Utility   、用于安装驱动的 zadig  等等。


05、3D Model

文件夹里是键盘用到的所有结构件的3D模型文件,可以用于3D打印。


06、Docs

相关的参考文件,包括芯片的Datasheet等。




2、硬件架构说明


01、关于结构设计  

瀚文的结构包括三大部分:
  • 扩展坞底座  
  • 键盘输入模块
  • 可替换的多功能交互模块 
键盘输入模块和可替换的多功能交互模块,通过若干接触式触点连接在所述扩展坞底座顶部:



  


键盘本体也是一个标准的客制化键盘层叠结构设计,包含减震棉、PCBA、定位板、轴下垫等:



  


键盘的结构设计主要是Xikii根据S98修改而来,为75键布局,有其他布局需要的同学可以自行修改PCB和固件适配。关于视频中展示的结构件,由于是Xikii的方案所以不好擅自把源文件放出,而且原始版本结构是用于CNC机加工的,成本会比较高。Xikii有帮忙设计一套简化版可用于3D的结构件,并开源出来放到仓库。


02、关于芯片选型

键盘主控选用的芯片是STM32F103CBT6,实际上C8T6也可以,不过考虑到未来固件功能的扩展性,Flash大一倍的CBT6性价比更高。


固件

固件基本都是使用HAL库实现的,因此实际上也可以把主控替换成STM32系列的任何一款芯片。需要芯片有:2个SPI硬件接口分别用于按键扫描以及RGB灯驱动以及一个全速USB接口即可


Dynamic组件

Dynamic组件主控的STM32F4,这个是因为我手边这款芯片比较多,理论上可以替换为性价比更高的F1系列的,只要芯片具备:


  • 一个高级定时器用于PWM生成
  • 2个硬件SPI接口用于编码器和电子墨水屏通信
  • 一个I2C接口用于OLED驱动
  • 以及一个全速USB接口即可




磁编码芯片

电机的磁编码器芯片我是使用AS5047P,也是一款很常用性能很好的磁编码芯片,不过成本略高。我只是因为手边有,所以选了这款,也是可以修改为其他更便宜的型号的比如MT6816等,当然也需要修改固件驱动代码。



寄存器芯片

按键扫描用的移位寄存器使用的74HC165,国产芯片零售的话大概0.5元一片,一片可以驱动8个按键,按照你自己需要的按键数目修改串联的寄存器芯片即可。进口的165比如TI原装的要比国产贵一些,性能也会稍微好点,不过由于本项目中按键扫描频率4MHz已经完全够用了,因此哪怕国产的16MHz芯片也绰绰有余了。


电容触摸板

电容触摸板使用的是一个6通道电容触摸按键芯片XW06A实现的,这个对于PCB感应盘的设计有一定要求,仓库已经提供了设计好的PCB。



  


PCB图(点击进入嘉立创EDA编辑器打开)



对于该芯片的读取方式,其实和普通按键没有区别,所以本方案中也是使用74HC165进行扫描读取的。


电机驱动

电机FOC驱动电路完全是从我的Ctrl驱动器中移植过来的,使用FD8288Q作为栅极驱动器,无需电流传感器。



3、关于烧录方式

使用JLink、STLink之类的调试器烧录。稚晖君在PCB和外壳上都预留了SWD调试口,对于没有硬件开发经验的同学,晚点也会放出一个Bootloader,可以直接通过USB口进行固件升级。



4、关于电机选型

使用的是一个2204的二手电机,不过这一款电机目前好像不太好买,大家可以选取类似尺寸的无刷电机替换。参数方面需要KV值低一些,最好200左右。电机需要手动在转子上安装一个径向充磁的永磁体用于编码器定位。不同型号的电机需要对FOC参数进行一些调整。


  



5、软件架构说明

01、关于键盘固件的按键映射方式

为了充分发挥视频中提到的移位寄存器扫描方案的优势,固件代码中将PCB Layout走线和按键扫描顺序解耦,通过软件进行重映射,也就是说PCB中按键的连接可以是任意的。

走完线之后可以在“hw_keyboard.h文件”中的keyMap[KEYMAP_NUM][IO_NUMBER]中指定映射方式。这是一个二维数组,代表有KEYMAP_NUM层键位映射。每一层有IO_NUMBER个按键(也就是你的键盘按键数目)。其中第0层是特殊的,负责映射PCB按键的随机布局到键盘标准按键布局。后续的1、2、3、4...层都是自定义的,负责映射标准按键布局到任意布局。


举个例子

考虑原理图中箭头指的那个按键,这个按键可以在PCB的任意位置,但是我们可以看到,它是从左到右(按74HC165的连接顺序,也即移位扫描顺序)的第10颗,因此它的编号为9(从0开始算)。

  


图片如果我们在实际的PCB板上把它放在了右边Alt的位置,那么参考在下图代码红色框中的第1层映射(也就是标准布局)中的RIGHT_ALT的序号是76,那么在第0层映射的76号变量就填入9(蓝色框)。


这样依次把你PCB上所有按键都填入0层映射,就得到了一个映射好的标准键盘了。后续2、3、4、5...层需要怎么映射就随意修改添加即可,也不需要再使用数字编号,而是可以直接用枚举的按键名称很方便。



修改键盘配列

所以对于想修改键盘配列的人,只需要在原理图上添加或删减几个串联的74HC165,然后PCB随意走线,再将代码中0层映射删减或增加一些数字即可。比如:在下面的例子中我的键盘是83键的;后面几层的修改就以此类推了。

代码中通过keyboard.Remap函数来映射不同层。比如:keyboard.Remap(2)这一句是使用第2层映射。


  



02、关于键盘固件的滤波方法

固件中使用了每个按键独立的滤波,但是是以一种非常高效的方式来实现的。毕竟1KHz的报文,每个报文期间至少扫描两次按键,意味着每秒钟需要进行 1000*2*[按键数目] 次数的滤波。

基本原理

按键抖动的原因是按下后会在高低电平之间反复横跳,这个稳定时间一般是几十us。注意是电平稳定时间,不是按键触发时间,后者是由于按键簧片接触时间的不确定性导致的,可能长达数ms。


几种滤波方法

在QMK的qmk_firmware/feature_debounce_type文档中描述了其使用的几种滤波方法,分为:
  • Eager
  • Defer
  • 对称
  • 非对称等
默认是使用对称延迟全局滤波。也就是说是对所有按键进行同等的滤波,等所有的按键都稳定了不再变化,再提交扫描数据,与之对应的是激进滤波方法。也就是说一旦检测到按键变化就提交数据,但是在这之后的N毫秒时间内不再响应任何按键(也就避免了把不断抖动的按键提交上去)。这种方法触发延迟低,但是对噪声很敏感,容易误触发。


对称延迟独立滤波

我在瀚文的固件中使用的是对称延迟独立滤波。也就是对每个按键进行两次检测:

  • 如果第一次检测到了按键变化,那么相隔N微秒(这个参数可以配置,大于按键典型抖动时间即可)再检测一次。

  • 如果两次检测结果一致,那么判断按键被按下,此时可以确保按键发生了变化,且不会重复触发按键,兼顾延迟和稳定性。



  


03、关于键盘固件的HID描述符

这个可以直接参考源码的usbd_customhid.c文件,我配置了两个ReportID。

  • ID-0是上报键位扫描数据的(全键无冲)

  • ID-1是预留用于后续跟上位机改键软件通信用的



4、关于RGB的控制

代码中使用的是单总线的ws2812b系列灯珠,一根线就可以串联一大堆RGB,而且代码中实现了SPI-DMA模拟时序,得到了超高的刷新率。目前代码里只写了一个demo灯效(非常简单就是轮询色彩),自己添加额外的灯效的话,通过keyboard.SetRgbBuffer函数设置RGB值,然后SyncLights把数据发送给LED即可:


  



更多详情及附件,可从原工程查看。


本文作者:立创开源硬件平台 OSHWHub 用户@pengzhihui,禁止商用,未经许可禁止转载


标签图标
DIY | 稚晖君
广告图片